DSC_0406.jpg
STORY Power Generation

Welche Rolle spielen Gasmotoren in der Energiewende?

Veröffentlicht am 19 März 2024, Bilder von Robert Hack

Rolls-Royce-Experten erläutern, warum Gasmotoren eine flexible und effiziente Alternative in der deutschen Kraftwerkstrategie sind.
mtu-Gasaggregate
Erfahren Sie mehr über mtu-Gasmotoren von Rolls-Royce
Mehr
Backbone für die Energiewende: Wie Gasmotorenkraftwerke die Lücke schließen können
Lesen Sie unser White Paper und erfahren Sie mehr über die Rolle von Gaskraftwerken als "Resilienz-Rückgrat" in der Energiewende.
Mehr
Das Wort „Kraftwerksstrategie“ hat wohl schon jetzt gute Chancen, es zumindest auf die Shortlist für das Wort des Jahres in Deutschland zu schaffen. Anfang Februar hat die Bundesregierung ihre Eckpunkte dazu veröffentlicht. Seitdem wird heiß diskutiert. Die zentrale Frage ist: Wie können wir in Deutschland den Übergang zur Klimaneutralität schaffen und dabei die Energieversorgung sicherstellen – und das effizient, CO2-reduziert und bezahlbar? Dabei spielen auch mtu-Stromaggregate von Rolls-Royce eine Rolle. Dr. Daniel Chatterjee, Director Corporate Sustainability, Technology Management & Regulatory Affairs und Michael Stipa, Vice President Strategie, Geschäfts- und Produktentwicklung Stationäre Energieerzeugung im Rolls-Royce-Geschäftsbereich Power Systems, klären auf, welchen Beitrag diese bei der Energiewende leisten. 

Dr. Daniel Chatterjee, beginnen wir einmal ganz vorn vorne: Was ist eine Kraftwerksstrategie? 

Chatterjee: Im Jahr 2030 sollen mindestens 80 Prozent des verbrauchten Stroms in Deutschland aus erneuerbaren Quellen stammen – vor allem aus Windkraft- und Solaranlagen. Gleichzeitig sollen Kohlekraftwerke, vom Netz genommen werden. Um die Stromversorgungssicherheit rund um die Uhr zu gewährleisten, insbesondere wenn der Wind nicht weht oder die Sonne nicht scheint, werden Residualkraftwerke benötigt. Die Kraftwerksstrategie der Deutschen Bundesregierung besagt nun, das diese Rolles Gaskraftwerke, die absehbar auch mit klimafreundlichem Wasserstoff Strom erzeugen können, übernehmen. Bis zu zehn Gigawatt an Gas-Kraftwerksleistung will die Bundesregierung ausschreiben. Sie will die Planung und Genehmigung der Anlagen beschleunigen. Förderungen sollen aus dem Klima- und Transformationsfonds finanziert werden. Die Aufgaben von neuen Gaskraftwerken wird vielschichtiger sein: Sie werden zu einem "Resilienz-Rückgrat", das wetterbedingte Schwankungen in der Stromerzeugung bei den Erneuerbaren Energien ausgleicht. Sie springen also in der sogenannten Dunkelflaute an.  

Der Strombedarf in Deutschland steigt in den nächsten Jahren extrem an...

Chatterjee: Ganz genau. Der Strombedarf auch in der Bevölkerung wächst, beispielsweise durch Elektroautos oder Heizungen. Der von der Bundesnetzagentur bestätigte Netzentwicklungsplan der vier Übertragungsnetzbetreiber geht von einer Verdopplung der Stromnachfrage in den nächsten zwanzig Jahren aus. Zudem ändern sich die Verbrauchsmuster. Insbesondere Elektroautos werden vor allem nachts geladen, wenn keine Sonne zur Verfügung steht.

Die deutsche Bundesregierung hat nun in ihrer Kraftwerksstrategie entschieden, neue Gaskraftwerke zu bauen, um den Weg zu einer sicheren, klimaneutralen Stromversorgung zu ebnen. Warum setzt sie dabei auf Gas?

Chatterjee: Im Vergleich zu Braun- oder Steinkohle entstehen bei der Verbrennung von Gas wesentlich weniger CO2-Emissionen, Stickoxide und Rußpartikel. Doch die Überlegungen gehen natürlich weiter: Stand heute müssen wir noch auf Gas setzen, doch in Zukunft wird auch blauer und grüner Wasserstoff verfügbar sein. Dieser soll in bestehenden Gaskraftwerken genutzt werden. Ist dieser Wasserstoff grün, das heißt aus erneuerbaren Quellen erzeugt, wäre unsere Stromversorgung dann komplett klimaneutral. Doch es geht nicht nur um die Ökobilanz:  Gaskraftwerke sind in Bezug auf Startintervalle und Lastwechsel wesentlich flexibler als Kohlekraftwerke – und das ist entscheidend, sollen doch die Gaskraftwerke langfristig vor allem als Back-up und Netzunterstützung zur Verfügung stehen. Da müssen künftig noch viel kurzfristiger und häufig hoch- und runtergefahren werden. 

Michael Stipa, generell kommen ja zwei Arten von Gastechnologie in Frage: Gasturbinen und Verbrennungsmotoren. Welche Technologie ist die bessere Wahl?

Stipa: Das kommt natürlich ganz auf den Einsatz an. Gas- und Dampfkraftwerke können dann ihre Stärke ausspielen, wenn über einen längeren Zeitraum viel Strom erzeugt werden muss – bei vielen Betriebsstunden unter Volllast und nur wenigen Neustarts sind sie effizienter als Gasmotoren und somit auch die günstigere Technologie. Doch der Bedarf wird sich in Zukunft wandeln. Die Menge der Stromerzeugung muss sich permanent dem tatsächlichen Bedarf anpassen. Daher brauchen wir eine flexible Lösung, und das sind Gasmotoren-Kraftwerke zweifelsohne. Sie bestehen aus vielen einzelnen Gasmotoren, die zusammengeschaltet werden. Dadurch können sie äußerst flexibel hoch- und runterreguliert werden. Ihr großes Plus: Sie müssen dafür nicht – wie bei Gasturbinen üblich – im sehr ineffizienten Teillastbereich betrieben werden. Vielmehr wird genau die Anzahl der Gasmotoren hochgefahren, die benötigt wird, und die laufen dann unter Volllast. Hat mein Kraftwerk beispielsweise eine Leistung von 50 Megawatt, es werden aber nur 30 Megawatt benötigt, dann fahre ich nur 12 Motoren hoch, die dann aber unter Volllast laufen. Regeln kann das unsere mtu-Automation. Sie kann den Einsatz der verschiedenen Gas-Aggregate so steuern, dass nur die Aggregate hochfahren, die tatsächlich benötigt werden. Das ist langfristig effizienter und kostengünstiger. 

Ein Gasmotorenkraftwerk besteht aus mehreren Gasmotoren, die je nach Bedarf ein- und ausgeschaltet werden können.

Können Sie das konkretisieren?

Chatterjee: Ja, wir haben das anhand eines realen Fallbeispiels berechnet: Ein Gasturbinen-Kraftwerk ist bisher mehr als 4.700 Stunden im Jahr unter Volllast gelaufen. Seit wir vermehrt erneuerbare Energien in das deutsche Stromnetz integrieren, läuft es nur noch etwa 2.000 Stunden unter Volllast und wird etwa 100 Mal im Jahr hochgefahren. Vergleicht man die Kosten eines Gasturbinen-Kraftwerkes mit denen eines Gasmotorenkraftwerkes, so ist das Gasturbinenkraftwerk bei dem früher üblichen, konventionellen Betrieb – das heißt, mehrere Tausend Stunden unter Volllast – günstiger. Ist das Lastprofil aber wie oben beschrieben variabel wird das Gasmotoren-Kraftwerk günstiger. 

Stipa: Wir können ja davon ausgehen, dass der Anteil erneuerbarer Energien in unserem Strommix weiter zunimmt. Daher werden die Gaskraftwerke immer weniger und vor allem dynamischer laufen. Daher werden die Gasmotoren-Kraftwerke in der Zukunft immer die bessere Lösung sein. Kurz zusammengefasst könnte man es so: Gasturbinen sind eine effiziente Lösung – für die Anforderungen von gestern. Doch heute und morgen, wenn es vor allem auf Flexibilität ankommt, sind Gasmotoren die kosteneffizientere und klimafreundlichere Lösung. 

Gibt es denn schon Erfahrungen mit mtu-Gaskraftwerken als Back-up?  

Stipa: Ja, Großbritannien stellt bereits seit einigen Jahren seine Energieversorgung von
Kohlekraft auf erneuerbare Energien und Gaskraftwerke um und hat im Jahr 2014
einen Kapazitätsmarkt eingeführt.
Rolls-Royce unterstützt seitdem die britische
Energiewende mit hocheffizienten Gasaggregaten. Inzwischen werden bereits rund
500 mtu-Gasaggregate für die dezentrale Energieversorgung und Stützung des
britischen Stromnetzes eingesetzt.

Eine wichtige Aussage der Kraftwerkstrategie ist ja, dass die Kraftwerke langfristig mit Wasserstoff betrieben werden können. Wird es denn in naher Zukunft mtu-Wasserstofflösungen geben? 

Stipa: Ja, nach und nach, je nach Bedarf, führt Rolls-Royce weiterentwickelte mtu-Gasmotoren für den Betrieb mit einer Wasserstoffbeimischung von 25 Volumenprozent in den Markt ein. Für bestehende mtu-Erdgasaggregate wird ein Umrüstsatz entwickelt, mit dem diese auf 100 Prozent Wasserstoffbetrieb umgerüstet werden können. In einigen Monaten werden wir erste weiterentwickelte mtu-Gasmotoren an das neue, klimaneutrale Hafenterminal Duisport liefern. Diese werden dort mit 100 Prozent Wasserstoff betrieben. 

Werden Gasmotoren weiter eine Rolle spielen und wie muss die Kraftwerksstrategie ausgestaltet werden?

Chatterjee: Ganz sicher werde sie das. Das Beispiel England zeigt ja, wie wichtig Gasmotoren da sind. In diesem wird dann nicht wie im derzeitigen, aktiven Strommarkt, der gelieferte Strom bezahlt. Die Betreiber werden dafür bezahlt, dass sie eine gewisse Menge Strom bereitstellt – ganz unabhängig, ob dieser dann auch abgerufen wird oder nicht.  Doch noch hat die deutsche Bundesregierung keinen Kapazitätsmarkt ausgeschrieben. Diese Ausschreibung wird aber dringend benötigt, um einen Anreiz zu schaffen, in Gaskraftwerke oder auch Batteriespeichersysteme zu investieren. 

STORY Power Generation

Wie dezentrale Gaskraftwerke Deutschlands Energieversorgung stabiler machen

Was passiert, wenn Wind und Sonne gleichzeitig Pause machen – und das Netz an seine Grenzen kommt? Rolls-Royce-Energieexperten zeigen, wie modulare Gasmotoren-Kraftwerke das Netz stabil halten – flexibel, dezentral und kosteneffizient.

Mehr

STORY Power Generation

KI-Boom: Wie Verbrennungsmotoren die Stromversorgung von Rechenzentren sichern - und was Rolls-Royce als nächstes plant

Rolls-Royce verfügt über das umfassendste Portfolio für die Energieversorgung von Rechenzentren – von Dieselaggregaten bis zu SMR.

Mehr

STORY Power Generation

Energie à la Brit: Gasaggregate als stille Winterhelden

Großbritannien zeigt, dass es auch ohne Kohle geht – fast! In diesem Winter fiel der Kohleanteil im Strommix unter ein Prozent. Stattdessen setzt das Land auf Wind- und Solarenergie, Atomkraft, Biomasse und auf mtu-Gasaggregate.

Mehr

STORY Power Generation

Kapazitätsmarkt: Ein Modell für die ganze Welt?

Der britische Kapazitätsmarkt sorgt für Versorgungssicherheit

Mehr

Kontaktieren Sie uns

Customer Assistance Center

We are here to take your Sales & Service questions around the clock, 365 days a year.

Mehr

Sales & Service Locator

Find your local partner for Sales & Service.

Mehr

mtu Stories

Reports and interviews about mtu products and solutions.

Mehr