ProEXR File Description=Attributes=cameraAperture (float): 35.9999cameraFNumber (float): 8cameraFarClip (float): 1e+030cameraFarRange (float): 1e+018cameraFocalLength (float): 35cameraFov (float): 54.4322cameraNearClip (float): 0cameraNearRange (float): 0cameraProjection (int): 0cameraTargetDistance (float): 200cameraTransform (m44f): [{0.707107, -0.707107, -0, -3975}, {0, 0, -1, 191}, {0.707107, 0.707107, -0, -750}, {0, 0, 0, 1}]channels (chlist)compression (compression): ZipdataWindow (box2i): [0, 0, 14999, 9999]displayWindow (box2i): [0, 0, 14999, 9999]lineOrder (lineOrder): Increasing Yname (string): ""pixelAspectRatio (float): 1screenWindowCenter (v2f): [0, 0]screenWindowWidth (float): 1type (string): "scanlineimage"vrayInfo/camera (string): "RENDERCAM_Side35_shift"vrayInfo/computername (string): "desktop-a5as16d"vrayInfo/cpu (string): "INTEL/Model:15,Family:6,Stepping:2,Cache:0"vrayInfo/date (string): "2022/Jun/19"vrayInfo/filename (string): "//192.168.101.36/cgi01/ROLLS_ROYCE_SOLUTION/60679_023_Adaption_Rolls_Royce_Halle_2022/04_Rendering/scenes/RR_Halle_v009_IS.mb"vrayInfo/frame (string): "00001"vrayInfo/h (string): "10000"vrayInfo/mhz (string): "0MHz"vrayInfo/os (string): "Microsoft(tm) Windows(tm), version 6.2, "vrayInfo/primitives (string): "0"vrayInfo/ram (string): "130960MB"vrayInfo/renderlayer (string): "defaultRenderLayer"vrayInfo/rendertime (string): " 0h  0m  0.0s"vrayInfo/scenename (string): "RR_Halle_v009_IS"vrayInfo/time (string): "14:47:44"vrayInfo/vmem (string): "134217728MB"vrayInfo/vraycore (string): "3.60.04"vrayInfo/vrayversion (string): "Version of V-Ray for Maya 3.60.04"vrayInfo/w (string): "15000"=Channels=A (half)B (half)G (half)GI.B (half)GI.G (half)GI.R (half)Gesamtmaske.B (half)Gesamtmaske.G (half)Gesamtmaske.R (half)Multi_Matte_10_11_12.B (half)Multi_Matte_10_11_12.G (half)Multi_Matte_10_11_12.R (half)Multi_Matte_13_14_15.B (half)Multi_Matte_13_14_15.G (half)Multi_Matte_13_1
STORY Power Generation

Energie à la Brit: Gasaggregate als stille Winterhelden

Veröffentlicht am 20 Februar 2025, Bilder von Terra Firma Energy, Auchter Media

Großbritannien zeigt, dass es auch ohne Kohle geht – fast! In diesem Winter fiel der Kohleanteil im Strommix unter ein Prozent. Stattdessen setzt das Land auf Wind- und Solarenergie, Atomkraft, Biomasse und auf mtu-Gasaggregate.
Droitwich Spa, UK
Find out more about mtu gas generator sets
Industries and locations may vary, but the need for constant power never changes.
Mehr
Sie gehören fast schon zu Großbritannien wie der Afternoon-Tee, Wimbledon oder die Beatles: Gaskraftwerke mit mtu-Motoren sind in Großbritannien unverzichtbar für die Stromerzeugung. Denn das Land setzt – wie so viele andere – auf erneuerbare Energiequellen zur Stromerzeugung. Stehen diese nicht zur Verfügung, springen Stromaggregate mit mtu-Gasmotoren ein.

Das Besondere am britischen Modell: Die Betreiber dieser Gasaggregate werden nicht nur dann bezahlt, wenn sie Strom zur Verfügung stellen. Sie werden nur für das Bereitstellen ihrer Energiequellen vergütet. „Das macht es für die Betreiber von Gaskraftwerken natürlich lukrativ“, erläutert Ben Howkins, der den Vertrieb von mtu-Motoren für Stromaggregate in Großbritannien leitet.   

500 mtu-Aggregate stützen britischen Kapazitätsmarkt

Über 500 Stromaggregate mit mtu-Gasmotoren sind in ganz Großbritannien schon im Einsatz. Erst kürzlich hat Terra Firma Energy im britischen Droitwich Spa, eine neue Anlage mit zwei mtu-20V4000 L64 FNER-Gasaggregate mit einer Gesamtleistung von 5 Megawatt in Betrieb genommen. Geliefert hat diese der langjährige Rolls-Royce-Partner Yellow Power, der die mtu-Gasmotoren in Container verbaut. 

Zwei neue mtu-Gasmotoren mit einer Gesamtleistung von fünf Megawatt sind kürzlich im britischen Droitwich Spa in Betrieb genommen worden.

 „Normalerweise sind diese Generatoren zwischen 1.000 und 2.500 Stunden pro Jahr in Betrieb. Aufgrund des ungewöhnlich kalten Winters und des Bedarfs an höherer Netzkapazität werden die Betriebsstunden in diesem Jahr voraussichtlich darüber liegen“, so Howkins.

Die mtu-Gasaggregate zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad und geringe Emissionen aus. Sobald grüner Wasserstoff verfügbar und wirtschaftlich ist, können diese auch zu Wasserstoffmotoren umgerüstet und somit klimaneutral betrieben werden.

„Die Inbetriebnahme unseres Kraftwerks in Droitwich ist ein Beweis für die Kraft von Partnerschaften und gemeinsamen Visionen. Jeder unserer Partner hat eine entscheidende Rolle bei der Verwirklichung dieses Projekts gespielt und dafür gesorgt, dass es flexible und zuverlässige Energie liefert, um den Herausforderungen eines modernen Stromnetzes gerecht zu werden“, erklärt William Davies, Geschäftsführer von Terra Firma Energy bei der Eröffnung der Anlage.

Innerhalb von 120 Sekunden auf Volllasts

Gasaggregate-Kraftwerke können innerhalb von nur zwölf Monaten als modulare, containerisierte Einheiten erweitert und überall dort installiert werden, wo es Zugang zum Stromnetz und zu Gasanschlüssen gibt. Die mtu-Aggregate in Droitwich könnten bei Bedarf innerhalb von 120 Sekunden auf Volllast hochgefahren werden. Da sie in der Regel nur zwei- bis dreimal täglich für einige Stunden mit voller Leistung betrieben werden, sind auch die Wartungs- und Überholungskosten über die gesamte Lebensdauer des Aggregats niedrig.

„Mit den effizienten, schnell startenden mtu-Gasaggregaten sichert Großbritannien seine Stromversorgung – und macht einen wichtigen Schritt in Richtung einer erneuerbaren Zukunft“, so Howkins. Ein Energiezukunft, die im Jahr 2035 – und damit früher als in den allermeisten europäischen Ländern – nicht nur kohlefrei, sondern auch klimaneutral sein soll. 

Kapazitätsmarkt versus Energy-only-Markt

In einem Energy-only-Markt, wie es ihn derzeit noch in den meisten Europäischen Ländern gibt, wird ausschließlich tatsächlich erfolgte Energielieferungen gehandelt und vergütet. Doch durch wen wachsenden Anteil erneuerbarer Energien sinken die Einsatzstunden der konventionellen Kraftwerke. Diese werden dadurch weniger lukrativ. Doch die Kapazitäten der Kraftwerke sind dennoch wichtig. Sie sind zwar seltener gefragt, doch wenn, dann müssen sie da sein. In einem Kapazitätsmarkt dagegen wird nicht der Strom vergütet, sondern die Bereitstellung einer gewissen Kapazität. Die Kraftwerke verkaufen somit keinen Strom mehr, sondern die Sicherheit, dass Strom immer fließt.

STORY Power Generation

Wie unterscheiden sich Gasmotoren von Dieselmotoren?

Gasmotoren sind gefragt wie selten zuvor. Ein Blick unter die Haube zeigt, was sie von Dieselmotoren unterscheidet.

Mehr

STORY Power Generation

Die Energie hinter der KI

Der KI-Boom treibt den weltweiten Energiebedarf auf ein neues Niveau. Warum Netzkapazitäten zunehmend zum Flaschenhals werden und wie mtu Energie-Lösungen den Weg für die digitale Zukunft ebnen.

Mehr

STORY Energiespeicherung

Wenn der Wind schweigt und die Sonne schläft

Über die Rolle von Batteriespeichern und Gaskraftwerken in der Energiewende.

Mehr

STORY Power Generation

Wie dezentrale Gaskraftwerke Deutschlands Energieversorgung stabiler machen

Was passiert, wenn Wind und Sonne gleichzeitig Pause machen – und das Netz an seine Grenzen kommt? Rolls-Royce-Energieexperten zeigen, wie modulare Gasmotoren-Kraftwerke das Netz stabil halten – flexibel, dezentral und kosteneffizient.

Mehr

Connect with Us