IMG_20191010_154755_x_hero.jpg
STORY Corporate

Rolls-Royce im Dialog mit Fridays for Future-Aktivisten

Veröffentlicht am 16 Oktober 2019, Bilder von Melanie Staudacher

Friedrichshafen, Germany

Wie wird die Energieversorgung sauber? Welche Rolle hat die Industrie beim Thema Klimaschutz? Diese Fragen diskutierte Rolls-Royce Power Systems Entwicklungschef Dr. Martin Teigeler mit Vertretern von Fridays for Future (FFF) beim Bodensee Business Forum 2019 in Friedrichshafen.

„Wir möchten von der Industrie besser informiert werden. An welchen Projekten arbeiten die Unternehmen, um unsere gemeinsame Zukunft besser zu machen?“, kritisierte Emely Lies von FFF. „Es ist schwierig, alle Details zu unseren Entwicklungen nach außen zu kommunizieren, denn unsere Konkurrenz würde sich über dieses Wissen ebenfalls sehr freuen“, nahm Teigeler die Kritik auf, um im weiteren Verlauf einen Überblick zu den derzeitigen Entwicklungsprojekten zu geben. 

„Wir verfolgen mit Nachdruck unsere Strategie PS 2030“, erläuterte Christoph Ringwald, Leiter der Unternehmenskommunikation von Rolls-Royce Power Systems. „Der Diesel bleibt vorerst wichtiger Teil unseres Produktportfolios. Doch gleichzeitig bringen wir neue Technologien beispielsweise auf Basis von Hybridisierung, Elektrifizierung oder Power-to-X  auf den Weg “, so Ringwald.

„Ein gutes Beispiel für die Einsparung von CO2 bei der Energieversorgung sind unsere Microgrid Lösungen“, erklärte Teigeler. Microgrids sind lokale Energienetze, in denen eine intelligente Steuerung mehrere verschiedene Energiequellen und Speicher miteinander verbindet, zum Beispiel Photovoltaik, Windenergieanlagen, Batteriespeicher und diesel- und gasbetriebene Stromgeneratoren.

„Die Idee eines Microgrids finde ich sehr spannend“, sagte Lachlan Eckardt von FFF. „Wir erfahren derzeit, wie schwierig es ist, Stromtrassen quer durch Deutschland zu verlegen, um Energie aus Windkraftanlagen in der Nordsee in den Süden zu bringen. Die Idee einer dezentralen Energieversorgung ist daher sinnvoll“, räumte Eckardt ein.

Bei der Rolle der Politik zur Umsetzung neuer umweltfreundlicher Technologien sahen alle Beteiligten Potenzial. „Die Politik muss Anreize schaffen, damit neue Technologien Akzeptanz finden“, forderte Teigeler und die FFF-Aktivisten stimmten zu: „Hinsichtlich der Energiewende agiert die Politik zu mutlos, zu langsam und außerdem zu unberechenbar, um Unternehmen und Zivilgesellschaft mit ins Boot zu holen“, kritisierte Eckardt.

Das Bodensee Business Forum (BBF) ist ein Kongress bei dem sich Teilnehmer aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in Podiumsgesprächen und Diskussionsrunden aktuellen Herausforderungen stellen. Es fand Anfang Oktober im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen statt.

Ähnliche Artikel

Corporate

EQT ist neuer Gesellschafter des bisherigen Geschäftsbereichs DaimlerChrysler Off-Highway

Der Verkauf des Geschäftsbereichs DaimlerChrysler Off-Highway an den schwedischen Investor EQT ist perfekt: DaimlerChrysler und EQT haben eine entsprechende Vereinbarung getroffen.

Mehr

Corporate

Grundsteinlegung für neues mtu-Motorenwerk in Suzhou, China

MTU Friedrichshafen, einer der weltweit führenden Anbieter von Dieselmotoren und kompletten Antriebssystemen für Schiffe, schwere Land- und Schienenfahrzeuge sowie dezentrale Energieerzeugung, hat heute den Grundstein für ein neues Dieselmotoren-Montagewerk in der chinesischen Stadt Suzhou gelegt.

Mehr

Corporate

Power Gen Europe 2005: mtu zeigt umfassende Angebotspalette

Auf der Power Gen Europe vom 28. bis 30. Juni 2005 in Mailand präsentiert die MTU Friedrichshafen einen Überblick über ihr breites Produktspektrum von Genset-Motoren über schnell einsetzbare Komplettaggregate bis hin zur ausgefeilten Systemtechnik.

Mehr