STORY

„Verbrennungsmotoren bleiben unsere Kernkompetenz“

Veröffentlicht am 18 März 2019 von Lucie Maluck, Bilder von mtu

Der Verbrennungsmotor ist die Kernkomponente der mtu-Systeme und er bleibt unsere Leidenschaft des Unternehmens.
Friedrichshafen, Germany

Moderne Antriebsanlagen und Energiesysteme wie Hybridantriebe oder Microgrids bestehen aus mehreren Komponenten. Eine davon ist der Verbrennungsmotor. Hier liegt seit über 100 Jahren die Kernkompetenz von mtu. „Der Verbrennungsmotor ist die wesentlicher Bestandteil unserer Systeme, er bleibt unsere Leidenschaft, denn bei ihm waren wir immer schon Weltklasse und werden es weiter sein“, betont Entwicklungsleiter Dr. Martin Teigeler. Die Ingenieure der   arbeiten dabei vor allem an drei Themen: Sie wollen den Kraftstoffverbrauch weiter reduzieren, die Emissionen verbessern und die Motoren robuster machen.    

„Kraftstoffverbrauch ist immer ein Thema“, weiß Martin Gebhardt, der die Konstruktion und Weiterentwicklung   der Baureihe 4000 verantwortet  . Denn wenn Motoren weniger verbrauchen, haben die Kunden geringere Betriebskosten. Gleichzeitig stoßen die Motoren auch weniger CO2 aus. Und da CO2 ein Treibhausgas ist und den Klimawandel vorantreibt, muss seine Reduktion   immer ein Ziel sein.  

Reale Emissionen entscheidend

Ein weiteres Thema ist nach wie vor der Ausstoß von Schadstoffemissionen wie Dieselpartikeln oder Stickoxiden. „Wir erwarten aktuell in vielen Bereichen weniger, dass die Gesetzgeber die Grenzwerte noch deutlich weiter verschärfen. Allerdings werden andere Themen wie Emissionsmessungen im realen Motorbetrieb wichtiger“, sagt Ulrich Beutke, der für mtu die Arbeit der Umweltgremien beobachtet. Bisher müssen Motoren in vielen Fällen die Emissionen auf dem Prüfstand einhalten – dort, wo sie unter standardisierten Bedingungen laufen. Der Emissionsausstoß steht danach bei vielen Anwendungen dann weniger unter Beobachtung. „Wir wollen, dass unsere Motoren auch im realen Betrieb so wenig Schadstoffe wie möglich emittieren – egal ob sie in der Wüste, in der Arktis oder in 3.000 Meter Höhe eingesetzt werden“, beschreibt Gebhardt das Entwicklungsziel.  

Motoren werden robuster

Ein weiterer Entwicklungsschwerpunkt ist es, die Motoren robuster zu machen. „Das ist unseren Kunden immer wichtiger: Haben sie bis vor einigen Jahren primär viel Leistung gefordert, so geht es heute darum, dass die Motoren möglichst lange halten“, erklärt Gebhardt. Dabei hilft den Entwicklern der zunehmende Einsatz der Motoren in Systemen. Elektromotoren oder zwischengeschaltete Batterien können Teile der Arbeit des Verbrennungsmotors übernehmen, so dass dieser nicht mehr auf die gesamte Bandbreite aller Anforderungen ausgelegt werden muss. Aggregate zur Notstromversorgung müssen in Zukunft vielleicht nicht mehr extrem schnell starten, da man auch Batterien zwischenschalten kann. Der Verbrenner wird dadurch robuster, effizienter, sauberer und kostengünstiger.  

Doch auch digitale Tools ermöglichen robustere Motoren. Über Sensoren kann der Betriebszustand der einzelnen Motorkomponenten überwacht werden. „Bisher mussten wir mit Durchschnittswerten arbeiten, die natürlich nicht allen Einsatzfällen gerecht wurden“, erläutert Gebhardt. Digitale Tools ermöglichen nun eine viel genauere Überwachung und damit auch haltbarere Motoren für den Kunden.  

Denn für Entwicklungsleiter Dr. Martin Teigeler steht fest: Der Verbrennungsmotor hat noch eine lange Zukunft: Nicht unbedingt mit Diesel als Kraftstoff. Aber mit synthetisch hergestellten Kraftstoffen wie Wasserstoff kann der Motor sogar CO2-neutral für Antrieb   und Energie sorgen“, blickt er in die Zukunft.  

Der Inhalt der Beiträge entspricht dem Stand zum jeweiligen Erscheinungsdatum. Sie werden nicht aktualisiert. Weitergehende Entwicklungen sind deshalb nicht berücksichtigt.

Kontakt

Martin Gebhardt
Tel.:
+49 7541 90 3869
+49(0)7541 903869
Fax:
+49(0)7541 90903869
E-mail:

Ähnliche Artikel

Wo der Puma in Fahrt kommt

von Nina Felicitas Kunzi

Sein mtu-PowerPack ermöglicht dem Panzer Puma seine Einsatzfähigkeit in allen Klimazonen, seine Wendigkeit und Transportfähigkeit.

Mehr

Wohltemperiert

von Alina Welsen

Überschüssige Wärme muss schnell und zuverlässig über den Kühlkreislauf abgeleitet werden. Eine Aufgabe, für die Wasser wie geschaffen ist.

Mehr

Sprühpflaster

von Yvonne Wirth

mtu setzt das Niederdruck-Kaltgasspritzverfahren für das Remanufacturing von Motorkomponenten ein.

Mehr