IMG_0127x.jpg
STORY Yacht

"My favorite place on the vessel is the engine room"

Veröffentlicht am 18 Mai 2022, Bilder von Kelly Gordon

In an industry dominated by men, Kelly Gordon has made a name for herself. The female captain commands a yacht that is more than 32 meters long. In the engine room: two mtu engines.
Bahamas
Es gibt nur wenige Frauen, die als Kapitänin auf einer Yacht das Kommando haben. Kelly Gordon (40) ist eine von ihnen. Die Amerikanerin ist mit der mehr als 32 Meter langen Sanlorenzo Yacht „Freddy“ die meiste Zeit in der Karibik – genauer gesagt auf den Bahamas –unterwegs. Sie zeigt dort Touristen eines der malerischsten Yachtreviere der Welt. Es ist jedoch bei weitem nicht nur die exotische Landschaft, die für sie den Reiz ausmacht. Im Gespräch erzählt sie uns, was für sie zu einem der schönsten Orte gehört, warum sie den Maschinenraum an Bord liebt und warum sie ihren Chef-Ingenieur oft beneidet.

Wie oft sind Sie auf den Bahamas?

Tatsächlich verbringen wir den Großteil unserer Zeit auf den Bahamas. Im Moment sind die Exumas der Hotspot auf den Bahamas. Dort findet man auch die schwimmenden Schweine. Aber wir fahren auch zu anderen Orten auf den Bahamas wie beispielsweise Harbor Island. Auch das ist ein sehr beliebter Ort.  

Das muss wirklich traumhaft sein.

Das ist es wirklich. Ich will nicht lügen, ich liebe meinen Job.

Sie haben bisher einen aufregenden Weg hinter sich. Sie waren zuvor Professorin an einem College, bis Sie eine Kehrtwende machten und Kapitänin wurden. 

Ja, das habe ich. Ich liebe das Unterrichten und manchmal vermisse ich es auch. Doch der Umgang mit meinen Besatzungsmitgliedern ist auf eine Art ein Ausgleich zum Unterrichten. Insgesamt sind wir zu sechst and Bord und sie sind alle sehr wissbegierig. Ich beantworte ihre Fragen wirklich gerne. Manchmal vielleicht sogar etwas zu ausführlich. 

Das Arbeiten auf einer Yacht erfüllt mich persönlich jedoch viel mehr als es das Unterrichten getan hat. Obwohl ich gerne unterrichte, habe ich etwas gebraucht das mich ständig herausfordert und bei dem ich immer etwas lerne. Die Aufgaben, die ich als Kapitänin habe, entsprechen wirklich all meinen Kriterien.  

Wie kam es zu dem Wunsch, Kapitänin zu werden?

Als ich das erste Mal einen Fuß auf eine Yacht gesetzt habe, wusste ich sofort, dass ich dorthin gehöre. Ich sagte mir - und ich sprach es tatsächlich laut aus: Ich kann dieses Ding hier steuern. Ich wusste damals noch nicht, wie sehr ich es lieben und wie schwer es gleichzeitig sein würde. Aber ich wusste sofort, dass es genau das ist, was ich tun möchte. 

Wie wichtig ist für Sie der Motor einer Yacht? Gibt es für Sie einen Unterschied zwischen bestimmten Motoren, auch beim Fahren und Navigieren?

Auf jeden Fall! Wir alle haben unsere Lieblingsmotoren. Für mich sind es definitiv die mtu-Motoren. Man kann den Unterschied in der Effizienz und in der Handhabung der Yacht erkennen. 

Motoren sind das A und O. Welcher Motor in ein neues Schiff eingebaut werden soll, ist eine der ersten Fragen, die bei einem Neubau diskutiert werden. 

Wenn es ein Problem im Maschinenraum gibt, kümmern Sie sich selbst darum oder haben Sie einen Ingenieur an Bord?

Ich habe einen zertifizierten und sehr versierten Ingenieur an Bord. Bevor er in unserer Mannschaft war, habe ich mich jedoch um die gesamte Technik selbst gekümmert. Natürlich habe ich nicht dasselbe Wissen wie ein ausgebildeter Ingenieur, aber meine technischen Fähigkeiten reichen aus, um Fehler oder Probleme zu diagnostizieren und auch zu reparieren. 

Mein Ingenieur widmet sich seiner Aufgabe auf einem viel detaillierteren und fortgeschritteneren Niveau als ich. Aber wir stehen in täglichem Kontakt besprechen, was an Bord der Yacht passiert, welche Projekte wir haben, was repariert werden muss und wie die Dinge generell laufen. 

Da Sie auf einem Bauernhof aufgewachsen sind und von klein auf an Traktoren herumgebastelt haben, haben Sie schnell festgestellt, dass Sie auch mit einem Yachtmotor zurechtkommen. Haben Sie sich schon immer dafür interessiert, was alles in einem Motorraum passiert?

Ja! Der Motorraum gehört zu meinem Lieblingsort auf einer Yacht - neben dem Steuerhaus. Bevor ich unseren jetzigen Ingenieur eingestellt habe, war der Maschinenraum mein Reich. Jetzt gehört er eigentlich meinem Ingenieur, und ich muss zugeben, dass es mir manchmal schwerfällt, ihm den Maschinenraum zu überlassen.

Ich bin sehr an Technischem interessiert. Das liegt sicher daran, dass ich auf einer Farm aufgewachsen bin. Seit ich klein war, liebe ich es, Dinge zu reparieren und ihre mechanischen Funktionen zu verstehen. 

Einer der Orte die Captain Kelly Gordon an Bord der Yacht liebt, ist die Kommandobrücke.

Wie sieht ein typischer Arbeitstag für Sie aus - falls es einen solchen gibt? 

Tatsächlich gibt es in dieser Branche keinen typischen Arbeitstag. Man geht zu Bett und hat einen groben Plan für den kommenden Tag. Doch wenn man am nächsten Morgen aufwacht, ist alles anders. 

Da wir aber ein Charterboot sind, kann ich trotzdem ein wenig über unsere Struktur an Bord erzählen. In der Regel stehen wir gegen fünf oder sechs Uhr morgens auf. Jedes Besatzungsmitglied hat seinen eigenen Aufgabenbereich. Ich befinde mich im ständigen Austausch mit allen Besatzungsmitgliedern und übernehme die grundsätzliche Planung, was wir an diesem Tag unternehmen werden und was es zu erledigen gilt. 

Nach dem Frühstück machen wir normalerweise unseren ersten Ausflug. Das kann zu den schwimmenden Schweinen, den Haien, dem Lazy River oder einem anderen Ort sein. Nach dem Mittagessen können die Gäste dann entweder Wassersport machen, schwimmen gehen oder wir machen einen weiteren Ausflug. 

Ich stehe mit jedem an Bord im Austausch, um sicherzustellen, dass alles reibungslos läuft. Ich interagiere mit den Gästen und sorge dafür, dass sie zufrieden sind. Aber ich schaue auch nach meinem Team. Wir tun das, was wir tun, weil wir es lieben, und ich möchte sicherstellen, dass es auch ihnen gut geht. 

Was mögen Sie an Ihrem Job am meisten?

Was ich an meiner Arbeit am meisten liebe sind die Beziehungen, die ich zu meinen Besatzungsmitgliedern habe. Wir sind wie eine kleine Familie und wir haben an Bord ein Umfeld geschaffen, in dem sich jeder wohlfühlt. 

Oft kommen sogar Leute auf mich zu und wollen wissen, ob ich eine Stelle auf der Yacht frei habe. Das ist ein ziemliches Kompliment für mich. Nicht auf allen Schiffen ist das Miteinander so kameradschaftlich. Ich habe lange gebraucht, um ein solches Umfeld zu schaffen, aber die Tatsache, dass wir es haben, bedeutet mir sehr viel.

Auf der einen Seite ist der Umgang mit meiner Mannschaft manchmal der schwierigste Teil meiner Arbeit. Aber auf der anderen Seite sind es genau diese Beziehungen, die das lohnenswerteste in meinem Beruf sind.  

Es ist nie einfach, mit vielen Menschen und unterschiedlichen Charakteren umzugehen.

Ganz genau. Es kommen viele unterschiedliche Persönlichkeiten, Hintergründe und Altersgruppen zusammen und das macht das Miteinander nicht immer leicht.  

Was ich an meinem Beruf ebenfalls sehr liebe, ist die Navigation und die Handhabung der Yacht. Ich liebe es, durch ein neues Gebiet zu manövrieren, Karten zu studieren und Pläne zu machen. Die Navigation ist für mich sehr bereichernd. 

Außerdem liebe ich auch das ganze Drumherum, alles was mit dem Umgang auf einem Charterboot zusammenhängt. Auf einem vielbeschäftigten Charterboot wie unserem, gibt es immer viel zu tun. Man steht in ständigem Kontakt mit dem Crew-Management außerhalb des Bootes, dem Lieferantenmanagement, den Managern beziehungsweise dem Eigner der Yacht und mit zukünftigen Chartergästen. Ganz zu schweigen von allem, was es mechanisch auf dem Boot zu regeln gilt. 

Während Ihrer Arbeit besuchen Sie wahrscheinlich viele schöne Orte: Welcher dieser Ort fasziniert Sie am meisten?

Ich liebe Kuba, weil die Menschen dort unglaublich sind. Aber die Bahamas sind mein Zuhause in der Fremde. Einige Leute hier sind für mich zu Familie geworden. 

Vor ein paar Monaten hatte ich einen Notfall auf See, bei dem sich mein Maat die Hand gebrochen hat. Wir waren ziemlich weit draußen auf den äußeren Inseln, wo es keine medizinische Hilfe gibt. Aber fünf verschiedene Einheimische halfen mir, ihn vom Schiff und in ein Flugzeug zu bekommen, damit er in den Staaten operiert werden konnte. 

Die Beziehungen, die ich hier aufgebaut habe, sind einfach unglaublich. Als ich wegen eines Notfalls anrief, ließen sie alles stehen und liegen und waren sofort für mich da. Es ist nicht die Landschaft, die einen Ort ausmacht, sondern vielmehr sind es die Menschen, die dort leben.  

Auch navigatorisch sind die Bahamas eine Herausforderung für mich. Sie gehören zu einem der schwierigeren Gebiete, um sich auf See zurechtzufinden und ein Schiff zu navigieren. 

Inwiefern?

Das Wasser ist sehr flach und es gibt viele unkartierte Korallenriffe, was ein wenig heikel sein kann. In der Regel sind wir nicht nachts unterwegs, außer es lässt sich wirklich nicht vermeiden. Vieles davon ist jedoch kartografiert und ich kenne meine Routen und die Hindernisse in diesen Gebieten ziemlich gut. Dennoch muss man als Kapitän seine Routen vorab festlegen und sich dann informieren, welche Schwierigkeiten auf dem Weg liegen.  

Haben Sie viele weibliche Kollegen in Ihrer Besatzung oder die ebenfalls Kapitänin sind? 

Meine beiden Deck Stews sind weiblich. Daher sind wir gleichermaßen aufgestellt: In meinem Team gibt es drei Männer und drei Frauen. 

Was möchten Sie Frauen raten, die in der maritimen Branche arbeiten oder dort arbeiten möchten?

Dafür die richtigen Worte zu finden, ist sehr schwer. Aber wir alle sind es uns schuldig, unsere Träume zu verfolgen. Ganz gleich, ob es in einem maritimen Bereich ist oder in einer völlig anderen Branche. Wenn Sie erst einmal etwas gefunden haben, wofür Sie sich begeistern, wird sich der Rest von selbst ergeben. 

Wenn Sie Selbstzweifel bekommen: Machen Sie trotzdem weiter und geben Sie sich selbst nicht auf. Manchmal hilft es, sich einen Cheerleader von außen zu suchen, der unterstützen und stärken kann. Ich habe meinen Traum verfolgt und bin auf dem Weg dorthin durch einige schwierige Phasen gegangen. Es war kein leichter Weg dorthin zu gelangen, wo ich jetzt im Moment bin. Aber ich bin so glücklich, wie nie zuvor. 

Ähnliche Artikel

STORY Yacht

Messehighlights am Mittelmeer

In Cannes und Monaco reihen sich im September viele Yacht-Neuheiten aneinander. Es geht um Design, Größe und Antrieb. Wir stellen einige Yachten mit mtu-Motoren vor

Mehr

STORY Yacht

Fisherman's Friend

Doppelte Premiere: Neue Viking-Yacht fährt mit brandneuem mtu-2000er Yachtmotor.

Mehr

STORY Yacht

Erste IMO III-Yachten kommen aus Istanbul

Die türkische Werft Bilgin baut derzeit drei 80-Meter Yachten erstmals mit IMO-III-Antrieb von mtu.

Mehr

Connect with Us

Customer Assistance Center

We are here to take your Sales & Service questions around the clock, 365 days a year.

Mehr

Sales & Service Locator

Find your local partner for Sales & Service.

Mehr

mtu Stories

Reports and interviews about mtu products and solutions.

Mehr