Ein MTU ValueCare-Wartungsvertrag sorgt für zuverlässigen Schutz bei gleichzeitiger Absicherung der Kosten.
STORY Kommerzielle Schifffahrt

Wasserbus ins Paradies

Veröffentlicht am 30 Juni 2011, Bilder von Black Box Photography

Ein mtu ValueCare-Wartungsvertrag sorgt für zuverlässigen Schutz bei gleichzeitiger Absicherung der Kosten.
Tanah Meran, Singapur

Fünf Mal Paradies und zurück. Die Bintan Resort Ferries pendeln zwischen dem Hafen Singapur und den Bintan Islands. Seit 16 Jahren mussten sie keine einzige Fahrt absagen. Damit das so bleibt, hat sein Unternehmen jetzt für die Motoren der zwei neuesten Katamarane einen mtu ValueCare-Wartungsvertrag abgeschlossen. Der sorgt für einen zuverlässigen Schutz bei gleichzeitiger Absicherung der Kosten.

Sonne, blauer Himmel und fast 26 Grad Celsius über das ganze Jahr machen Bintan zum perfekten Wochenendausflugsort für viele Bewohner Singapurs, die sich hier vom Großstadtleben erholen.

In einer Stunde ins Paradies


Bintan ist eine Insel im indonesischen Riau-Archipel und hat etwa 200.000 Einwohner: Malaien und Chinesen leben dort genauso wie die Meermenschen, die vor der Küste der Inseln auf kleinen Booten wohnen. Mit einer Fläche von 1.140 Quadratkilometern ist die Insel ein Paradies und zudem Heimat tropischer Wälder. Sonne, blauer Himmel und fast 26 Grad Celsius über das ganze Jahr machen Bintan zum perfekten Wochenendausflugsort für viele Bewohner Singapurs, die sich hier vom Großstadtleben erholen.

Motoren klein und leistungsstark

Operations Manager Kan Yew Fai lobt besonders die Leistungsstärke der mtu-Motoren. Sie beschleunigen seine Schiffe auf bis zu 40 Knoten Höchstgeschwindigkeit.
Vier mtu-Motoren der Baureihe 2000 treiben den Katamaran auf seinem Weg ins Paradies an. Ein MTU_Value Care-Wartungsvertrag garantiert die größtmögliche Verfügbarkeit.

Wartungsvertrag erhöht Verfügbarkeit


Ein mtu-Value Care-Wartungsvertrag für die zwei neuesten Katamarane ist nun ein weiterer Schritt der Reederei, die Betriebszeiten der Fähren zu erhöhen. Für die nächsten 10.000 Betriebsstunden beziehungsweise fünf Jahre kann sich die Reederei darauf verlassen, dass ihre Motoren laufen. mtu wartet die Motoren regelmäßig, damit Schäden am Motor gar nicht erst entstehen. Sollten Reparaturen erforderlich sein, verbauen mtu-Mechaniker nur Original-mtu-Ersatzteile, die auf dem neuesten technischen Stand sind. Das erhöht auch den Wiederverkaufswert der Fähren deutlich. Ein weiterer Vorteil für den Kunden ist die maximale Kostensicherheit. „Wir erledigen alle korrektiven und präventiven Wartungsarbeiten zu einem fixen Preis. Dadurch kann der Kunde die Kosten, die der Motor pro Einsatzstunde kostet, exakt planen“, erläutert Davis Ong von mtu in Singapur. Noch eine Besonderheit: das Remote-Service-System. Über dieses können die Mitarbeiter der mtu in Singapur die Motordaten auch aus der Ferne überwachen. Sie werden in einem kleinen silbernen Kasten im Maschinenraum des Schiffes gespeichert und über das Mobilfunknetz an den mtu-Server weitergegeben. Erkennen die mtu-Mitarbeiter Probleme am Motor, können sie sofort reagieren. Kleinere Wartungsarbeiten am Motor erledigen die Techniker von Bintan Resort Ferries selber, dafür hat mtu sie extra geschult.

„mtu steht für Qualitätsarbeit“

«mtu-Motoren sind sicher. Ich habe noch nie gehört, dass mit denen etwas schief gelaufen ist.» Simon Say, Kapitän Bintan Resort Ferries
Noch nie musste der Fährbetreiber Bintan Resort Ferries eine Fahrt absagen. Damit das so bleibt, sind die neuesten mtu-Motoren seiner Fähren über einen MTU_Value Care-Wartungsvertrag abgesichert.
Ein kleines Paradies: Die Bintan Islands sind in weniger als einer Stunde mit der Fähre von Singapur aus erreichbar und Urlaubsort für viele, die der Großstadt entfliehen wollen.

Nicht einmal eine Stunde nach der Abfahrt in Singapur legt die Fähre an der Insel Bintan an. Aufgeregt strömen die Passagiere von Bord. Vor ihnen liegen ein paar Tage oder auch Wochen in einem Inselparadies im südchinesischen Meer. Ziel der Familie Sathish ist das Nirwana Gardens Resort, einer der vier Ferienorte der Insel. Und der Name ist Programm: Übersetzt heißt er „Perfektes Glück“.

Kontakt

Davis Ong
Tel.:
+ 65 6860 9753
E-mail:

Ähnliche Artikel

Kommerzielle Schifffahrt

Themsen-Taxi

Wie Taxen fahren die Fähren auf der Londoner Themse durch die Stadt. Ihren Antrieb bekommen sie von mtu-Reman-Motoren.

Mehr