Der neue 102 Meter lange Austal-Trimaran ist seit Ende März für den britischen Schiffsbetreiber Condor Ferries im Einsatz.
STORY Kommerzielle Schifffahrt

Schneller als so manche Megayacht

Veröffentlicht am 27 März 2015, Bilder von Condor Ferries

Der neue 102 Meter lange Austal-Trimaran ist seit Ende März für den britischen Schiffsbetreiber Condor Ferries im Einsatz.
Britische Inseln, England

Der neue 102 Meter lange Austal-Trimaran ist seit Ende März für den britischen Schiffsbetreiber Condor Ferries im Einsatz. Die Condor Liberation verbessert  den Service zwischen dem britischen Festland und den Inseln Guernsey und Jersey im Ärmelkanal vor der französischen Küste.

Evolution des Benchijigua-Express


Der Hochgeschwindigkeits-Trimaran ist  eine Weiterentwicklung des im Jahr 2005 ebenfalls von der australischen Austal-Werft gebauten Benchijigua-Express, der zwischen den kanarischen Inseln Teneriffa und La Gomera pendelt. Der neue 102 Meter lange Austal-Trimaran hat einiges gemeinsam mit  seiner  älteren Schwester Benchijigua-Express. Beide sind mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 40 Knoten (das entspricht etwa 70 Stundenkilometern) schneller als so manche Megayacht. Einziger Unterschied – Condor Liberation reichen dafür drei 9.100 Kilowatt starke 20-Zylinder-mtu-Motoren vom Typ 8000 M71L. Der Benchijigua-Express dagegen benötigt vier mtu-8000er. Vier 270 Kilowatt starke Gensets der mtu-Baureihe S60 versorgen den neuen Trimaran Condor Liberation zusätzlich mit Bordstrom.

Fünf Jahre all inclusive


Kapitän Fran Collins, Geschäftsführer des Bereichs Operations von Condor Ferries, ist von dem neuen Flottenzuwachs begeistert: „Es ist fantastisch, dieses beeindruckende Schiff  in unserer Flotte zu haben. Die Condor Liberation ermöglicht uns größere Zuverlässigkeit und Komfort für unsere Passagiere.“ Für einen reibungslosen Betrieb hat Condor Ferries einen Customized Care-Vollwartungsvertrag mit mtu geschlossen. Dieser beinhaltet alle für die nächsten fünf Jahre vorgesehenen Präventivwartungen und Reparaturen. Dank der britischen Tochtergesellschaft MTU UK ist das Servicepersonal schnell vor Ort. 

Inbetriebnahme abgeschlossen


Ende März 2015 wurde der neue Trimaran feierlich in Betrieb gesetzt. Ab jetzt bringt er von seinem Heimathafen Poole an der englischen Ärmelkanalküste pro Fahrt bis zu 245 Autos und 880 Passagiere von England zu den britischen Kanalinseln und wieder zurück. Die Inseln gehören geographisch zwar nicht zu den britischen Inseln. Sie sind auch nicht Teil des Vereinigten Königreichs, sondern seit William dem Eroberer direkt im Besitz der englischen Krone. Auf der Insel gibt es mehr als 160.000 Bewohner und jedes Jahr ziehen sie mehr als 100.000 Besucher an, die ihren Urlaub dort verbringen. Bekannt sind die Inseln vor allem für ihre spektakuläre Küstenlinie, die hervorragende Qualität ihrer Restaurants und ihr historisches Erbe. Vor mehr als 250.000 Jahren gab es hier schon prähistorische menschliche Besiedlungen.

Kontakt

Martina Zinser
Tel.:
+49 7541 90 7544
E-mail:

Ähnliche Artikel

Kommerzielle Schifffahrt

Pendeln auf Schwedisch

Das Stockholmer Archipel ist ein beliebtes Ausflugsziel. Mit mtu-Motoren betriebene Fähren stellen den Verkehrsbetrieb sicher.

Mehr

Kommerzielle Schifffahrt

Themsen-Taxi

Wie Taxen fahren die Fähren auf der Londoner Themse durch die Stadt. Ihren Antrieb bekommen sie von mtu-Reman-Motoren.

Mehr