Klein_547701-FCS 7011-AQUA HELIX-AMPELMANN-DAMEN.jpg
STORY Kommerzielle Schifffahrt

Schnellschiff als Alternative zum Helikopter.

Veröffentlicht am 13 Juli 2022

Hochgeschwindigkeits-Mannschaftstransportschiff von Damen revolutioniert Geschäftsmodell für Crewwechsel im Offshore-Bereich.
Istanbul, Turkey
Das Hochgeschwindigkeits-Mannschaftstransportschiff Aqua Helix der niederländischen Werft Damen ist das Schiff des Jahres – prämiert von Offshore Support Journal.

Ein innovatives Hochgeschwindigkeits-Mannschaftstransportschiff von Damen soll das Geschäftsmodell für Crewwechsel auf Wind- oder Ölplattformen revolutionieren.  Gerade bei weiter entfernten Plattformen kamen bisher vor allem Helikopter zum Einsatz. Der Fast-Crew-Supplier (FCS) 7011 „Aqua Helix“ kann Crews kostengünstiger und effizienter und ebenso sicher zu den Plattformen und zurück bringen. 

Komfort steht an erster Stelle

Vier 20-Zylinder mtu-Motoren des Typs 4000 M73L treiben die 70 Meter langen Einrümpfer zu einer Maximalgeschwindigkeit von 40 Knoten (74 Stundenkilometern). Die Motoren haben 3.600 Kilowatt Leistung und zeichnen sich besonders durch ihre Zuverlässigkeit aus.

Um den Komfort der Passagiere auch bei hohen Geschwindigkeiten zu erhöhen, hat Damen zahlreiche Technologien in das Schiff integriert, die dessen Bewegungen kompensieren. So wurde unter anderem der Bug des Schiffes so konstruiert, dass das Schlagen der Wellen erheblich reduziert wird. Im Heck hat Damen zudem Abfangvorrichtungen eingebaut, die sowohl Stampf- als auch Rollbewegungen während der Fahrt reduzieren. Ein dynamisches Positionierungssystem und eine maßgeschneiderte Gangway von Ampelmann, die die Schiffsbewegungen ausgleicht, ermöglichen darüber hinaus den Schiffsbetrieb bei fast jedem Wetter. Die bewegungsausgleichende Gangway macht das Ein- und Aussteigen auf See, wenn das Schiff längsseits einer Plattform steht, sicher und einfach. Die Gangway bewegt sich nicht, sondern bleibt vor der Plattform fixiert, so dass die Arbeiter das Schiff sicher verlassen können.

Sensoren rund um das Schiff ermöglichen den Betreibern zudem, das Schiff aus der Ferne zu überwachen. Somit können Wartungen besser geplant und das Schiff effizienter betrieben werden, was zu geringerem Kraftstoffverbrauch und damit auch einem geringen Ausstoß von Schadstoffemissionen führt. 

Das 74 Meter lange Schiff bietet Platz für 120 Passagiere. Es wird derzeit in den Niederlanden getestet.  

Der Fast-Crew-Supplier (FCS) 7011 soll Crews zu Offshore-Plattformen auf hoher See und wieder zurück zu bringen.

Ähnliche Artikel

Kommerzielle Schifffahrt

Variable Drehzahl im Einsatz

Wie ein Schlepper in Shanghai für mehr Effizienz im Hafenbetrieb sorgt

Mehr

Kommerzielle Schifffahrt

Wenn Visionen zünden: Methanolmotor besteht Belastungstest

Ein Moment, der bewegt: Der erste schnelllaufende Methanolmotor für die Schifffahrt zeigt, wie aus einer Vision ein greifbarer Schritt in Richtung CO₂-freier Schifffahrt wird.

Mehr

Kommerzielle Schifffahrt

Von der Revolution zum Jubiläum – 25 Jahre Erfolg

Von der Jahrtausendwende bis heute: Die mtu-Baureihe 8000 hat sich von einer bahnbrechenden Neuheit zum weltweiten Standard für Geschwindigkeit, Effizienz und Zuverlässigkeit entwickelt.