1138600594
STORY Power Generation

Gleichstrom, Wechselstrom, Notstrom

Veröffentlicht am 30 Juli 2024

In den riesigen Offshoree-Windparks gibt es jede Menge Strom. Trotzdem sind mtu-Notstromaggreegate unverzichtbar. Warum?
mtu-Lösungen für Offshore-Windparks
Erfahren Sie mehr über mtu-Lösungen für Offshore-Windparks
Mehr
Die Energiewende ist wie ein gigantisches Puzzle, bestehend aus vielen tausend Teilen. Alle Teile – seien es Windräder, Stromtrassen oder Reserve-Kraftwerke – müssen ineinander fassen. Vom Puzzleteil „Konverterplattformen“ spricht kaum jemand, doch es ist ein ganz entscheidendes im Energiewende-Puzzle. Denn ohne Konverterplattformen wären die Windräder der riesigen Offshore-Windparks nutzlos. Sie wandeln die Energie, die die Windräder erzeugen so um, dass sie an Land transportiert werden kann. Ein noch kleineres, aber nicht minder wichtiges Puzzleteil auf diesen Giganten: Notstromaggregate von Rolls-Royce.

Offshore-Windparks sollen einer der Eckpfeiler der Energieversorgung in Europa werden. Die Idee hat Charme: Weit draußen auf dem Meer, wo der Wind konstant und stark weht, soll in riesigen Windparks Strom erzeugt werden. Derzeit stehen in den europäischen Gewässern Windturbinen mit einer Gesamtleistung von 28, bis zum Jahr 2030 sollen es den EU-Plänen zufolge 60 Gigawatt sein und bis zum Jahr 2050 sogar 300 Gigawatt. 

Konverterplattformen sind Herzstück von Offshore-Windparks

Herzstück eines jeden Windparks sind die Konverter-Plattformen. Diese sind groß wie Wohnblöcke und stecken voller Hightech. Ihre Aufgabe: Sie bündeln den Strom, der auf hoher See produziert wird und konvertieren ihn von Wechselstrom in Gleichstrom, so dass er per Kabel an Land geschickt werden kann. Denn Windturbinen erzeugen Wechselstrom. Dieser wäre aber nur mit großen Verlusten an Land zu transportieren. Daher sind gigantische Konverter notwendig. Diese bestehen aus verschiedenen Komponenten wie Transistoren, Dioden, Kondensatoren und Spulen. An Land angekommen, wird der Strom dann wieder von Gleich- in Wechselstrom konvertiert.

140 Offshore-Konverterplattformen werden in Europa laut der Stiftung Offshore Windenergie in den kommenden Jahren benötigt, um die Ausbauziele zu erreichen. Kosten pro Plattform: 2,5 Milliarden Euro. Ein teures Puzzleteil. 

Kleines, aber entscheidendes Puzzleteil: Notstromaggregate von Rolls-Royce

Und auch wenn sich auf diesen Plattformen alles um Strom dreht – ein Notstromaggregat benötigen sie trotzdem. Es ist auf vielen Plattformen, die derzeit gebaut werden, ein mtu-Aggregat von Rolls-Royce. Sie erzeugen dann Strom auf der Plattform, wenn die Hauptstromversorgung ausfällt. Dann sorgen sie dafür, dass Steuerungs- und Überwachungssysteme weiterlaufen und die Beleuchtung und andere sicherheitskritische Systeme nicht ausfallen. Sie liefern auch Strom, damit wichtige Anlagenteile weiter gekühlt und belüftet werden, um Schäden durch Überhitzung zu vermeiden. Im Extremfall ermöglichen die Notstromaggregate das kontrollierte Herunterfahren und Wiederanlaufen der Systeme, um Schäden zu verhindern. 

mtu-Motoren vom Typ 4000 P63 sind mit 12, 16 und 20 Zylindern erhältlich und haben eine maximale Leistung von 2.500 kWe.

Grundlage der Aggregate sind die mtu-Motoren des Typs 4000 P63. „Wir liefern unseren Kunden sowohl komplette, IMO-3-zertifizierte Notstromaggregate als auch lediglich die Motoren, die von Packagern in ein Aggregat integriert werden“, erläutert Detlev Köster vom Marine-Vertrieb der Rolls-Royce-Division Power Systems. Eins ist für ihn entscheidend: Die Motoren müssen – wie alle mtu-Motoren – extrem zuverlässig sein, denn sie sind das Puzzleteil, auf das es im Fall der Fälle ankommt. 

Ähnliche Stories

STORY Kommerzielle Schifffahrt

Offshore-Boom in China: Neues Schiff für die Windturbinen-Wartung

Die Offshore-Windindustrie in China boomt. Ein neues, ganz besonders Schiff soll helfen, Windturbinen zu warten.

Mehr

STORY Kommerzielle Schifffahrt

Schnellschiff als Alternative zum Helikopter.

Hochgeschwindigkeits-Mannschaftstransportschiff von Damen revolutioniert Geschäftsmodell für Crewwechsel im Offshore-Bereich.

Mehr

STORY Kommerzielle Schifffahrt

Premiere in China: Windpark-Serviceschiffe mit mtu-Motoren

Klein und leicht, aber oho: Mit seinen mtu-Motoren des Typs 8V2000M72 Motoren hat Rolls-Royce den Sprung in den chinesischen Offshore-Energiemarkt geschafft – mit guten Zukunftsaussichten.

Mehr

Kontaktieren Sie uns

Customer Assistance Center

We are here to take your Sales & Service questions around the clock, 365 days a year.

Mehr

Sales & Service Locator

Find your local partner for Sales & Service.

Mehr

mtu Stories

Reports and interviews about mtu products and solutions.

Mehr