2014D040
STORY Power Generation

Steuerung mit Künstlicher Intelligenz für die Energietechnik der Zukunft

Veröffentlicht am 12 Oktober 2022, Bilder von Rolls-Royce Power Systems

Mit mtu EnergetIQ steuert Rolls-Royce smarte Systeme der Energietechnik – vom einzelnen Notstromaggregat bis hin zu einem komplexen Microgrid. Die Steuerung ist flexibel, skalierbar und setzt auf künstliche Intelligenz.
Friedrichshafen, Germany

Immer vielfältiger, immer nachhaltiger und immer dezentraler: Die Energietechnik ist weltweit im Umbruch. Der Wandel führt auch dazu, dass die Systeme größer und die Betriebsszenarien komplexer werden. Das stellt die Steuerung und die Regelung von Energieanlagen vor völlig neue Herausforderungen. Die Antwort von Rolls-Royce auf diese Entwicklung heißt mtu EnergetIQ. Die smarte Automatisierung-Plattform besteht aus der zentralen Systemsteuerung mtu EnergetIQ Manager und verteilten mtu EnergetIQ Asset Steuerungen.

EnergetIQ beweist schon bei ersten Kunden seine Leistungsfähigkeit. So regelt es bereits die Notstromversorgung eines Datencenters in Japan und Gasaggregate bei Kunden in den Vereinigten Staaten von Amerika. In den kommenden Monaten soll auch eine komplexere Anlage, bestehend aus Gasaggregaten, Batteriespeichern und Photovoltaikanlagen hinzukommen

Unlimitiert skalierbar und individuell anzupassen

Die Lösung ist hoch flexibel, unlimitiert skalierbar und sie lässt sich auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden anpassen. Diese Wandlungsfähigkeit ist unverzichtbar, weiß Jan Henker, Senior Expert Automation and Controls von Rolls-Royce und für EnergetIQ verantwortlich: „Selbst wenn ich nur an eine vermeintlich einfache Notstromanlage denke, komme ich schon heute um die Automatisierung kaum herum“, sagt der 44 Jahre alte Elektrotechnikingenieur, der seit 2010 für Rolls-Royce arbeitet.„In dem Moment jedoch, wo mehrere Komponenten zusammenkommen, brauche ich eine extrem umfangreiche und leistungsfähige Automatisierung“. So errechnet EnergetIQ immer die ideale Kombination aus Energieerzeugung, Energiespeicherung und Energiebedarf – sowohl für den aktuellen Zeitpunkt als auch für die Zukunft. In einem Microgrid bedeutet das ganz konkret: EnergetIQ entscheidet je nach Kundenbedarf den aktuellen Energiemix, basierend auf aktuellen und zukünftigen Wetterdaten, den Preisen an der Strombörse und dem Energiebedarf des Kunden.  

Youtube Video

Stärken der Technologien nutzen

Als mögliche Komponenten von mit EnergetIQ gesteuerten Microgrids nennt Jan Henker Photovoltaik und Windkraft, Batteriespeicher, Elektrolyseure, Brennstoffzellen sowie klassische Generatoranlagen mit Gas- und Dieselmotoren. „Wenn wir die Stärken verschiedener Technologien im Zusammenspiel optimal nutzen wollen, nicht nur zum aktuellen Zeitpunkt, sondern auch für den nächsten Tag, die nächste Woche, oder darüber hinaus, lässt sich eine Betriebsstrategie nicht mehr wie bisher fest definieren, sondern muss automatisch immer wieder neu berechnet werden. Hierzu braucht es eine übergeordnete und datengetriebene Lösung. Das ist die Optimizer-Funktion von mtu EnergetIQ.“

Mit mtu EnergetIQ steuert Rolls-Royce smarte Systeme der Energietechnik – vom einzelnen Notstromaggregat bis hin zu einem komplexen Microgrid.

Das Beste der bestehenden Lösungen mit innovativen Entwicklungen verbunden

Jan Henker und seine Kollegen haben viel Energie investiert, um die Steuerung der verschiedenen Produkte des dynamisch wachsenden mtu-Portfolios zu harmonisieren. Heute gibt es über mtu EnergetIQ vom einzelnen Erzeuger oder Speicher bis hin zu komplexen Energiesystemen eine harmonisierte Automationslösung, die auch die konsequente Verbindung vom einzelnen Sensor bis zu Cloudanwendungen unterstützt. Gleichzeitig hat das Team viel Wert auf eine schlüssige und einheitliche Visualisierung, sowie standardisierte Schnittstellen gelegt. Das bietet dem Anwender immer dasselbe Look and Feel – gleich, ob er mit EnergetIQ ein Brennstoffzellensystem, eine Batterie, ein klassisches Genset oder ein komplexes Microgrid regelt.  

„Wir haben aus allen bestehenden Steuerungen, die wir in den letzten 20 Jahren entwickelt haben, das Beste genommen und zusammen mit innovativen Ansätzen daraus eine zukunftsweisende Gesamtlösung geschaffen“, blickt Henker auf die EnergetIQ-Entwicklung zurück. 

Was EnergetIQ kann, wird in der nahen Zukunft immer häufiger gefragt sein. Denn viele Kunden konzipieren ihre Energieversorgung gerade neu. Zu dem seit einigen Jahren anhaltenden Trend hin zu Erneuerbaren Energien und CO2-Reduktion kommen seit 2022 die angespannte Versorgung mit fossilen Energieträgern und erhebliche Preissteigerungen. Zunehmende Vielfalt, Komplexität und Vernetzung werden die Zukunft der Energietechnik bestimmen. Die neue mtu-Lösung ist die passende Steuerung für diesen Trend. Denn die zentralisierte Lösung mit kompletter Redundanz sorgt für hohe Verfügbarkeit und leichte Anpassbarkeit an technische Veränderungen der Systeme, sagt Jan Henker. 

Ähnliche Artikel

STORY Power Generation

Kohleinsel ohne Kohle: So wird der Duisburger Hafen CO₂-neutral

Ein intelligentes, CO2-neutrales Energiesystem versorgt ein neues Terminal am Duisburger Binnenhafen autark mit grüner Energie. Mittendrin: die ersten mtu-Wasserstoff-Blockheizkraftwerke.

Mehr

STORY Power Generation

Grünere Stromversorgung auf den Seychellen

Die Seychellen wollen bis zum Jahr 2030 15 Prozent ihres Stroms aus erneuerbaren Quellen gewinnen. Drei mtu EnergyPacks QL gleichen Leistungsschwankungen aus und stabilisieren so das Netz.

Mehr

STORY Power Generation

99,9 Prozent Energieverfügbarkeit dank Microgrid

Wie stellt man die Stromversorgung sicher, wenn es keine Netzkapazitäten mehr gibt? Vor dieser Herausforderung stand der britische Energiedienstleister BasePower. Die Lösung ist ein Microgrid.

Mehr

STORY Energiespeicherung

Microgrid als Zeichen der Hoffnung

Microgrids gelten als die Zukunft der dezentralen Energieerzeugung. In Haiti ist eins schon seit vielen Jahren im Einsatz – mit Unterstützung von Rolls-Royce-Mitarbeitern.