Blockheizkraftwerke von MTU Onsite Energy liefern seit Anfang des Jahres 2015 Energie für Follmann Chemie.
STORY Power Generation

Kleben, färben, duften

Veröffentlicht am 08 April 2015, Bilder von Andreas Burmann, Follmann Chemie

Blockheizkraftwerke von mtu Onsite Energy liefern seit Anfang des Jahres 2015 Energie für Follmann Chemie.
Minden, Deutschland

Der Name Follmann Chemie ist wahrscheinlich nur den wenigsten bekannt, doch mit dem einen oder anderen Produkt des Familienunternehmens aus Minden dürfte wohl so ziemlich jeder schon einmal in Berührung gekommen sein: Jede dritte Serviette in Europa wird mit Druckfarben von Follmann bedruckt, zahlreiche Möbelstücke halten dank des hier gefertigten Klebstoffes zusammen. Schwesterfirma Triflex produziert darüber hinaus Abdichtungen zum Schutz von Dächern, Balkonen und Parkhäusern und trägt mit ihren Markierungen zu mehr Sicherheit auf den Straßen bei. Für all das wird Energie benötigt – einen Teil davon liefern seit Kurzem zwei Blockheizkraftwerke von mtu Onsite Energy.

Im doppelwandigen Reaktor wird die fertige Vorlösung bestehend aus Wasser, Entschäumer und Polyvinylalkohol auf die benötigte Starttemperatur erwärmt. Dieser Vorgang ist für die Herstellung von Klebstoff essenziell.

Es fing alles ganz klein an, als Heinrich Follmann und sein Sohn Dr. Rainer Follmann 1977 am nördlichen Rand von Ostwestfalen ihr bis heute inhabergeführtes Unternehmen gründeten, das sich zunächst auf bautechnische Produkte spezialisierte. Heute beschäftigt die Follmann-Gruppe mit ihrer Muttergesellschaft Follmann Chemie und den beiden für Entwicklung und Vertrieb zuständigen Töchtern Follmann und Triflex insgesamt 600 Mitarbeiter weltweit, davon 460 am Standort Minden. Ob Druckfarben für Servietten, Plastisole für Tapetenstrukturen oder Holz- und Papierklebstoffe: Die Kernkompetenz von Follmann liegt in Spezialchemikalien für die dekorative und funktionale Gestaltung von Oberflächen und Verbindungen. In den sechs Produktgruppen Druckfarben, Tapetenbeschichtungen, Funktionsbeschichtungen, Mikroverkapselung, Klebstoffe und Auftragsfertigung arbeitet der Chemiespezialist mittlerweile mit insgesamt 5.500 unterschiedlichen Rezepturen, die permanent weiterentwickelt und optimiert werden.

Ein Follmann-Mitarbeiter bei der manuellen Abfüllung in der Schmelzkleberproduktion.

Das insgesamt fast 100.000 Quadratmeter große Betriebsgelände, das sich direkt am Mindener Industriehafen in unmittelbarer Nähe zum Mittellandkanal und zur Weser befindet, hat seit der Unternehmensgründung diverse Erweiterungen erlebt: So wurden, ausgelöst durch das rasante Wachstum, in den vergangenen Jahren unter anderem ein neues Lager- und Logistikzentrum sowie ein neues Forschungs- und Kommunikationszentrum in Betrieb genommen. Die Gesamtproduktion nahm immer weiter zu und erreichte 2014 einen vorläufigen Höchstwert von 60.000 Tonnen. Mehr Produktion, größerer Energiebedarf: So lässt sich kurz und knapp auf den Punkt bringen, warum das Unternehmen schließlich die Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung für sich entdeckte. „Unser Bedarf an Dampf, den wir bei bestimmten Produktionsabläufen zur Erhitzung brauchen, ist gewachsen“, erläutert Ralf Lücke, Abteilungsleiter Technik. „Dazu kam, dass die Energiepreise anstiegen – so haben wir beschlossen, unseren Grundbedarf an Dampf, Strom, Wärme und Kälte zu einem Teil selbst zu decken.“ Das Ergebnis: eine nagelneue Energiestation, deren Kernstück zwei erdgasbetriebene, wärmegeführte Blockheizkraftwerke (BHKW) von mtu Onsite Energy mit Motoren der Baureihe 400 sind.

Mitarbeiter besprechen sich in der Produktion. Die Kernkompetenz von Follmann liegt in Spezialchemikalien für die dekorative und funktionale Gestaltung von Oberflächen und Verbindungen.

Angenehm duftende Mikrokapseln


Beim Rundgang über das Gelände fällt auf, dass der in der Luft wahrnehmbare Geruch für ein Unternehmen der chemischen Industrie bemerkenswert neutral ist. Draußen ist praktisch gar nichts zu riechen, und auch in den Produktionshallen riecht es nur sehr dezent. In einer der Hallen duftet es sogar ausgesprochen angenehm nach Waschpulver: Hier werden Duft- und andere Wirkstoffe in mikroskopisch kleine Kapseln „verpackt“. Diese Mikroverkapselung gehört zu den Hightech-Spezialitäten von Follmann – die nur sechs bis acht Mikrometer großen Kapseln sollen unter anderem dafür sorgen, dass Werbeanzeigen, Mailings oder Verpackungen gut riechen und so die Verkaufszahlen der beworbenen Produkte steigern. Ihre Inhaltsstoffe kann der Verbraucher durch mechanische Einwirkung wie Reiben oder Drücken gezielt freisetzen. Darüber hinaus werden die Kapseln in Wasch- und Reinigungsmitteln sowie in der Kosmetik verwendet, kommen aber auch in technischen Anwendungen zum Einsatz.
Ralf Lücke arbeitet bereits seit 1996 bei der Firma Follmann. Er begleitet die Inbetriebnahme der beiden BHKW und der gesamten Energiestation.

Nicht weit entfernt davon in den Hallen 42 bis 44 werden im so genannten Polymerisationsverfahren insgesamt 47 unterschiedliche Klebstoffe und Bindemittel produziert. Dies ist der Ort, an dem der größte Teil des durch die BHKW erzeugten Dampfes gebraucht wird: Um die chemische Reaktion der Polymerisation einzuleiten, müssen die Ausgangsstoffe zunächst mittels Dampf erhitzt werden. Bei den Klebstoffen zum Beispiel läuft der Produktionsprozess so ab, dass in einem Edelstahlbehälter eine aus Wasser, Entschäumer und Polyvinylalkohol bestehende Vorlösung hergestellt wird. Anschließend wird die fertige Vorlösung in einen doppelwandigen Reaktor gepumpt und dort auf die vorgegebene Starttemperatur erwärmt, bevor die für die Reaktion benötigten Hilfs- und Rohstoffe zugegeben werden. Im Kern geht es darum, aus so genannten Monomeren (kleine, reaktionsfreudige Moleküle) Polymere zu machen – also langkettige Verbindungen, die letztlich die Basis für den Klebstoff bilden. Die Reaktion selbst ist exotherm, das heißt es wird Energie freigesetzt: Das fertige Produkt muss darum am Ende wieder abgekühlt werden, wofür die in der Energiestation erzeugte Kälte genutzt wird. Alles in allem dauert dieser Vorgang vom Start bis zur Beendigung der Polymerisation etwa fünf bis acht Stunden.

Größte Waschmaschine Europas


Bis zu 3.500 Kilogramm Dampf pro Stunde kann die neue Hochdruck-dampfkesselanlage erzeugen, die in der Energiestation direkt neben den beiden mtu-BHKW installiert worden ist und zum Teil aus deren Abgaswärme versorgt wird. Eine kleinere Kesselanlage mit einer Leistungsfähigkeit von 1.000 kg/h steht als Ersatzanlage für den Notbetrieb bereit. Der alte und mittlerweile ausrangierte Dampferzeuger brachte es auf 2.000 kg/h: zu wenig für die aktuelle Produktion bei Follmann, wo zu Spitzenzeiten inzwischen 2.500 kg/h benötigt werden. Der zweite Dampfverbraucher neben den Polymerisationsreaktoren ist eine Reinigungsanlage – nach Aussage von Ralf Lücke „die größte Waschmaschine Europas“. Hier wird mit dem Dampf eine drei Meter hohe Waschtrommel erhitzt, die mittels Reinigungslauge die zuvor benutzten Produktionsbehälter und Container wieder auf Hochglanz bringt. „Die beiden Blockheizkraftwerke tragen dazu bei, dass uns der Dampf, den wir brauchen, permanent zur Verfügung steht“, berichtet Lücke, der schon seit 1996 im Unternehmen ist. „Durch die neue Anlage können wir eine bessere Dampfqualität erzeugen, was letztlich die Effizienz der Produktionsabläufe steigert.“
Follmann-Mitarbeiter Christian Miegel überprüft das mtu Onsite Energy-Blockheizkraftwerk regelmäßig.

Während die Abgaswärme der BHKW für die Dampferzeugung genutzt wird, dient die Motorabwärme zur Erzeugung von Heizwasser, mit dem einige der Gebäude und Produktionshallen auf dem Betriebsgelände geheizt werden. Dabei erzeugt das etwas größere BHKW 357 Kilowatt elektrische Energie und allein aus dem Motorkühlkreis 288 Kilowatt thermische Energie (zusammen mit der Abgaswärme 529 Kilowatt), was zu einem Gesamtwirkungsgrad von 89,8 Prozent führt. Das andere mtu-Kraftwerk hat eine elektrische Leistung von 240 Kilowatt, eine thermische Leistung aus dem Motorkühlkreis von 220 Kilowatt (zusammen mit der Abgaswärme 370 Kilowatt) und einen Gesamtwirkungsgrad von 91,1 Prozent. Sowohl der Strom als auch die Wärme werden komplett für den Eigenbedarf genutzt: Der Strombedarf beträgt bei Follmann zu Spitzenzeiten 1,8 Megawatt, was unter dem Strich bedeutet, dass zeitweise zwei Drittel des Bedarfs aus dem öffentlichen Stromnetz gedeckt werden müssen. Und auch bei Dampf und Heizwasser kommt nur ein Teil der Energie aus den beiden BHKW. „Wir haben eine separate Zufeuerung mittels Erdgas beibehalten“, erklärt Lücke. So ist die Dampfkesselanlage als Fünf-Zug-Kessel konstruiert, wobei in zwei Zügen die Abgase der beiden BHKW genutzt werden und in den anderen drei Zügen das zugefeuerte Erdgas zum Einsatz kommt.

Ein Drittel des zu Spitzenzeiten benötigten Strombedarfs, wird von den beiden BHKW bereit gestellt.

Baustein für die Zukunft


Schon seit den Gründertagen haben umweltfreundliches Handeln und der verantwortungsvolle Umgang mit natürlichen Ressourcen einen hohen Stellenwert für das Unternehmen. Der Bau der Energiestation passt da hervorragend ins Konzept: Die Anlage reduziert den Ausstoß von Kohlendioxid um 40 Prozent und wird als weiterer Baustein für die Zukunftsfähigkeit der Follmann-Gruppe gewertet. In dem eigens errichteten Gebäude, das etwa 30 Meter lang und 15 Meter breit ist, befinden sich neben den BHKW und den Dampfkesselanlagen unter anderem auch zwei Pufferspeicher (einer für Wärme und einer für Kälte) sowie eine Absorptionskältemaschine. Letztere erzeugt unter Einsatz von Wärmeenergie jene Prozesskälte, die zum Kühlen der Polymerisationsreaktoren gebraucht wird. Da die von den Blockheizkraftwerken erzeugte Wärme komplett genutzt werden kann, ist die Energiestation hoch effizient und kommt auf einen Gesamtwirkungsgrad von mehr als 80 Prozent.
Doppelte Nutzung: Die Abgaswärme der BHKW wird für die Dampferzeugung genutzt, die Motorabwärme zur Erwärmung des Wassers.

„Die beiden BHKW spielen eine wichtige Rolle in unserer Nachhaltigkeitsstrategie“, betont Ralf Lücke. Der 43-jährige Diplomingenieur Verfahrenstechnik ist dankbar, dass mtu Onsite Energy die Installation ausgesprochen zügig erledigte: Nach dem ersten Spatenstich der Energiestation im März 2014 blieben nur wenige Monate Zeit, um die BHKW noch rechtzeitig vor Inkrafttreten des novellierten Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) zum 1. August 2014 in Betrieb zu nehmen. Die Herausforderung wurde erfolgreich gemeistert – mit der Folge, dass der für den Eigenbedarf produzierte Strom nun von der EEG-Umlage befreit bleibt. Als Gesamtsystem ging die Energiestation schließlich im Dezember 2014 in Betrieb. „Sowohl die Erst- als auch die Endinbetriebnahme haben reibungslos funktioniert“, sagt Lücke. „Zusammen mit den bisherigen Betriebserfahrungen kann ich sagen, dass wir mit den Blockheizkraftwerken wirklich sehr zufrieden sind.“

Kontakt

Gerhard Klink
Tel.:
+49(203)45004 31
+49 20 3450 0431
+49 203 45004 31
E-mail:

Ähnliche Artikel

Power Generation

Unterweser unbeschäftigt

Ein Blockheizkraftwerk von mtu Onsite Energy liefert Strom und Wärme für das Kernkraftwerk Unterweser, das selber keine Energie mehr erzeugen darf.

Mehr