STORY Power Generation

Kapazitätsmarkt: Ein Modell für die ganze Welt?

Veröffentlicht am 19 März 2024 von Katherine Wooltorton, Bilder von Conrad Energy, Rolls-Royce Power Systems

Der britische Kapazitätsmarkt sorgt für Versorgungssicherheit
mtu Gasaggregate
Erfahren Sie mehr über mtu-Gasaggregate von Rolls-Royce
Mehr
Es wird viel geredet über Kapazitätsmärkte. In Großbritannien gibt es diesen bereits. Er wurde entwickelt, um die Netzstabilität zu gewährleisten. Das Besondere: Stromerzeuger werden dort unabhängig von der eingespeisten Energie dafür vergütet, dass sie Kapazitäten für Knappheitsfälle bereithalten. Ein wesentliches Element des britischen Kapazitätsmarktes sind mtu-Gasaggregate von Rolls-Royce.  

Erneuerbare Energien sind weltweit auf dem Vormarsch. Das ist eine gute Nachricht für’s Klima. Doch die Nachricht hat auch eine unerfreuliche Nebenwirkung: Die Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Quellen schwankt stark, weil Sonne und Wind sich nicht genauso gut an- und abschalten lassen wie beispielsweise die Gaszufuhr in einem Kraftwerk.   Es müssen also ausreichend gut steuerbare Kraftwerke her, die kurzfristig dann einspringen, wenn die momentane Nachfrage das Angebot an Erneuerbaren übersteigt. Da Kohle keine klimafreundliche Alternative ist, sind Gasmotoren-Kraftwerke, die auch mit grünem Wasserstoff betrieben werden können, eine solche Alternative.  

Gasmotoren sichern Stromnetz bei jedem Wetter

In Großbritannien gibt es diese schon. Über 500 mtu-Gasmotoren von Rolls-Royce kommen in dort in Gasmotoren-Kraftwerken zum Einsatz. Ihr großes Plus: Sie können flexibel immer dann hochgefahren werden, wenn sie benötigt werden.  

Seit dem Jahr 2017 setzt auch Conrad Energy, einer der führenden Erzeuger flexibler Energie in Großbritannien, auf mtu-Gasmotoren. Das Unternehmen spielt so eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung der Energiestabilität und -sicherheit in Großbritannien.  

Schon heute sind 500 mtu-Gensets im britischen Kapazitätsmarkt im Einsatz und garantieren eine zuverlässige Stromversorgung des Landes.

„Unser erstes flexibles Gaskraftwerk startete im Jahr 2017 in Staffordshire mit acht mtu-Motoren des Typs 20VL4000L64", erklärt Steve Conry, Chief Operating Officer bei Conrad Energy. „mtu-Aggregate waren die richtige Wahl für unsere Anforderungen, gemessen an Wert-, Elektrowirkungsgrad- und Abgasgrenzwerten."

Heute betreibt Conrad Energy rund 85 mtu-Einzelanlagen mit einer installierten Gesamtleistung von rund 185 Megawatt. Die Anlagen arbeiten in der Regel rund 1.500 Stunden pro Jahr und erzeugen über eine Millionen Megawattstunden Energie – genug, um damit 381.000 Haushalte mit Strom zu versorgen.

Die mtu-Motoren in der Conrad-Flotte arbeiten mit einem guten Maß an Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit, die durchschnittliche Verfügbarkeit der Flotte liegt bei über 90 Prozent, und das, obwohl wir die Motoren häufig neu starten und durchschnittlich nur zwei Stunden laufen lassen.

Steve Conry, COO Conrad Energy

mtu-Gasaggregate zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad und geringe Emissionen aus und sind für die Verwendung mit einer Wasserstoffmischung zugelassen, sobald diese verfügbar ist, sowie für die Möglichkeit, in Zukunft problemlos für den Einsatz mit 100 % Wasserstoff angepasst zu werden.  

Gasaggregate sind modular, skalierbar und flexibel

Im Gegensatz zu vielen großen Kraftwerken können mtu-Genset-Kraftwerke innerhalb von nur 12 Monaten errichtet werden, um den wachsenden Strombedarf zu decken. Die modularen, containerisierten Einheiten sind skalierbar und einfach überall dort zu installieren, wo es Zugang zum Netz und zu Gaspunkten gibt. Sie können innerhalb von 120 Sekunden hochfahren und sind leiser als beispielsweise Gasturbinen. Da die meisten Blöcke nur zwei- oder dreimal täglich für jeweils ein paar Stunden mit voller Leistung arbeiten, sind ihre Wartungs- und Überholungskosten über den gesamten Lebenszyklus des Aggregats zudem niedrig.  

Der britische Strommarkt ist ein positives Beispiel für andere Länder, die auf umweltfreundlichere Energie umsteigen. Das britische verwendete Strommodell bietet den Kunden ein hohes Maß an Energiesicherheit und eine stabile Einnahmequelle für die Versorger, die Energie auf der Grundlage vereinbarter Kapazitäten bereitstellen, unabhängig davon, wie viel in das Netz eingespeist wird

Kapazitätsmarkt versus Energy-only-Markt

In einem Energy-only-Markt, wie es ihn derzeit noch in den meisten Europäischen Ländern gibt, wird ausschließlich tatsächlich erfolgte Energielieferungen gehandelt und vergütet. Doch durch wen wachsenden Anteil erneuerbarer Energien sinken die Einsatzstunden der konventionellen Kraftwerke. Diese werden dadurch weniger lukrativ. Doch die Kapazitäten der Kraftwerke sind dennoch wichtig. Sie sind zwar seltener gefragt, doch wenn, dann müssen sie da sein.   In einem Kapazitätsmarkt dagegen wird nicht der Strom vergütet, sondern die Bereitstellung einer gewissen Kapazität. Die Kraftwerke verkaufen somit keinen Strom mehr, sondern die Sicherheit, dass Strom immer fließt.

Ähnliche Inhalte

STORY Power Generation

Energie à la Brit: Gasaggregate als stille Winterhelden

Großbritannien zeigt, dass es auch ohne Kohle geht – fast! In diesem Winter fiel der Kohleanteil im Strommix unter ein Prozent. Stattdessen setzt das Land auf Wind- und Solarenergie, Atomkraft, Biomasse und auf mtu-Gasaggregate.

von Lucie Maluck, Anika Emmerich

Mehr

STORY Power Generation

Welche Rolle spielen Gasmotoren in der Energiewende?

Rolls-Royce-Experten erläutern, warum Gasmotoren eine flexible und effiziente Alternative in der deutschen Kraftwerkstrategie sind.

von Lucie Maluck

Mehr

STORY Power Generation

Landwirt wird Energiewirt

So geht Kreislaufwirtschaft: Die Firma Energor sammelt Speisereste, erzeugt daraus Biogas und betreibt damit zwei mtu-Blockheizkraftwerke. So entsteht elektrischer Strom für rund 2.000 Haushalte. Ein Blick hinter die Kulissen eines smarten Unternehmens.

von Lucie Maluck

Mehr

STORY Kommerzielle Schifffahrt

Erster mtu-Gasmotor in neue Bodenseefähre eingebaut

Eine neue, von zwei mtu-Gasmotoren angetriebene Fähre ergänzt die Flotte der Stadtwerke Konstanz auf dem Bodensee. In wenigen Monaten soll das „Fährschiff Nr. 14“ in den Probebetrieb gehen.

von Silke Rockenstein

Mehr

Kontaktieren Sie uns

Customer Assistance Center

We are here to take your Sales & Service questions around the clock, 365 days a year.

Mehr

Sales & Service Locator

Find your local partner for Sales & Service.

Mehr

mtu Stories

Reports and interviews about mtu products and solutions.

Mehr