Die Coradia Lint 54-Züge bieten mehr Platz und Komfort, sind gleichzeitig leiser, effizienter und stoßen deutlich weniger CO2 und Partikel aus als die bisher eingesetzten Züge.
STORY Bahn

mtu-Bahnantriebe am Bodensee

Veröffentlicht am 23 September 2019, Bilder von Robert Hack, mtu

Die Coradia Lint 54-Züge bieten mehr Platz und Komfort, sind gleichzeitig leiser, effizienter und stoßen deutlich weniger CO2 und Partikel aus als die bisher eingesetzten Züge.
Friedrichshafen, Germany

Es ist eine gute Nachricht für Fahrgäste, Anwohner und Umwelt am Bodensee: Seit dieser Woche verkehren dort fünf neue Züge mit mtu-Antriebssystemen. Die Regionalzüge des Typs Coradia Lint 54 von Alstom bieten mehr Platz und Komfort, sind gleichzeitig leiser, effizienter und stoßen deutlich weniger CO2 und Partikel aus als die bisher eingesetzten Züge. Letzteres verdanken die Fahrzeuge ihren je drei modernen mtu-PowerPacks mit Motoren der Baureihe 1800, die den strengen Emissionsrichtlinien der EU-Stufe IIIB entsprechen und die Züge zwischen Friedrichshafen und Radolfzell auf bis zu 140 km/h beschleunigen können.  

Der Rolls-Royce-Kunde Alstom hatte die neuen Coradia Lint-Fahrzeuge termingerecht an die Südwestdeutsche Verkehrs-Aktiengesellschaft (SWEG) geliefert, die diese nun wiederum im Auftrag der DB Regio Alb-Bodensee (RAB) im Regionalverkehr am Bodensee betreibt. 

Der Einsatz der Coradia Lint-Züge könnte auch ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Hybridisierung des Zugverkehrs auf der Bodenseegürtelbahn sein: Rolls-Royce prüft aktuell gemeinsam mit dem Fahrzeughersteller Alstom die wirtschaftliche Machbarkeit einer Remotorisierung dieser Fahrzeuge mit mtu Hybrid-PowerPacks. Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann hatte diese Prüfung im Mai dieses Jahres in Auftrag gegeben, als er Rolls-Royce Power Systems besuchte. Er zeigte sich damals beeindruckt vom umweltfreundlichen Hybrid-Antriebssystem aus Friedrichshafen: „Vom mtu Hybrid-PowerPack bin ich begeistert: Es ist eine vielversprechende Innovation, im Lande entwickelt, die wir auch gerne bei uns erproben wollen.“ Diese Vision ist nun einen Schritt näher gerückt.

Der Inhalt der Beiträge entspricht dem Stand zum jeweiligen Erscheinungsdatum. Sie werden nicht aktualisiert. Weitergehende Entwicklungen sind deshalb nicht berücksichtigt.

Kontakt

Michael Miltz
Tel.:
+49 7541 90 3846
E-mail:

Ähnliche Artikel

Bahn

„Wir könnten heute schon 90 % CO₂ sparen – aber wir diskutieren lieber.“

Ein Gespräch mit Dr. Olaf Toedter (Leiter neue Technologien und Zündsysteme beim Karlsruher Institut für Technologie) und Jörg Schneider (Nachhaltigkeitsleiter bei DB Cargo) über HVO, eFuels und die Technologien, die noch keiner sieht.

Mehr

Bahn

Kreuzfahrt auf Schienen

Die neue Superyacht unter den Reisezügen wird auf nicht-elektrifizierten Streckenabschnitten von zwei mtu-Motoren der Baureihe 4000 angetrieben.

Mehr

Bahn

Rangierlokomotiven mit starkem mtu-Antrieb für harte Arbeiten im Stahlwerk

Bis zu 28 Lokomotiven fahren auf dem Werksgelände des Linzer Stahlkonzerns voestalpine. Vier davon sind Gmeinder- Rangierloks vom Typ D60 C, welche von einem mtu-Motor der Baureihe 1600 angetrieben werden. Die Loks werden im Werk eingesetzt und transportieren Züge mit einem Gesamtgewicht von bis zu 3.000 Tonnen. Zwei weitere Lokomotiven des Typs sind bestellt. Diese sollen bis Ende 2015 ausgeliefert werden. Betrieben werden die Loks vom Logistikunternehmen LogServ, einer hundertprozentigen Tochter der voestalpine Stahl GmbH.

Mehr