Rolls-Royce Power Systems and Sunly have signed contracts for the construction of four large-scale battery storage systems in Latvia, with a total capacity of 490 MWh. The first hybrid energy park, featuring mtu EnergyPacks and solar panels (see graphic) will be commissioned in Valmiera in 2027.Rolls-Royce Power Systems und Sunly haben Verträge über den Bau von vier Batterie-Großspeichersystemen in Lettland mit einer Gesamtkapazität von 490 MWh unterzeichnet. Der erste Hybrid-Energiepark mit mtu EnergyPacks und Solaranlagen (siehe Grafik) wird 2027 in Valmiera in Betrieb genommen.
PRESSEMELDUNG Energiespeicherung

Rolls-Royce erhält weiteren Auftrag für Batteriegroßspeicher in Lettland und wird größter Lieferant im Baltikum

Veröffentlicht am 04 Juni 2026

Bilder [2 Dateien, 2 MB]

  • mtu-Speichersysteme und -Automation unterstützen Netzstabilität und Integration erneuerbarer Energien in Lettland
  • Rolls-Royce mit Anlagen über 1,500 MWh Kapazität größter Lieferant in baltischen Staaten

Rolls-Royce Power Systems und Sunly, eine Plattform für erneuerbare Energien im Baltikum, haben Verträge über den Bau von vier Batterie-Großspeichersystemen in Lettland mit einer Gesamtkapazität von 490 MWh unterzeichnet. Die Vereinbarung wurde bei der Eröffnung des neuen Solarparks von Sunly in Valmiera bekannt gegeben, einer der ersten Hybrid-Energieparks in Lettland. Das mtu EnergyPack in Valmiera wird im ersten Quartal 2027 in Betrieb genommen, die übrigen drei Standorte folgen im Laufe des Jahres 2027. Rolls-Royce hatte bereits weitere Aufträge in Lettland und Litauen erhalten und positioniert sich damit als führender Lieferant von Batteriespeichern im Baltikum.

„Unser Ziel ist es, ein Energiesystem aufzubauen, das den Menschen dient – nicht nur, wenn die Sonne scheint. Durch die Kombination von Solarstromerzeugung und Batteriespeicherung können wir Energie liefern, wenn sie benötigt wird. So wird erneuerbare Energie zuverlässiger und weniger wetterabhängig. Wir müssen strenge Cybersicherheitsanforderungen erfüllen. Für uns war es daher entscheidend, einen europäischen Partner zu finden, der seine Kompetenz bereits in Lettland unter Beweis gestellt hat“, sagt Priit Lepasepp, CEO von Sunly.

Komplettlösung aus einer Hand

Rolls-Royce wird sein bewährtes mtu EnergyPack und seine Softwareplattform mtu EnergetIQ einsetzen, die steuert, wann Energie gespeichert und wann freigegeben wird, um das Netz stabil zu halten, erneuerbare Energien zu integrieren und Angebot und Nachfrage im Gleichgewicht zu halten.

„Unsere Stärke liegt in der Bereitstellung integrierter, leistungsstarker Batterie-Energiespeichersysteme. Als Generalunternehmer bieten wir unseren Kunden einen einzigen Ansprechpartner, was ihnen hilft, Risiken und Komplexität zu reduzieren, rentable Leistung zu sichern und den langfristigen Anlagenwert zu maximieren. Gemeinsam mit Sunly liefern wir groß angelegte Batteriespeichersysteme, die eine entscheidende Rolle bei der Stärkung der Netzstabilität und der Energiesicherheit im Baltikum spielen werden“, sagt Andreas Görtz, President Business Unit Mobile & Sustainable bei Rolls-Royce Power Systems.

Rolls-Royce größter Lieferant in baltischen Staaten

Sunly und Rolls-Royce haben zusätzlich eine Absichtserklärung unterzeichnet, um die Partnerschaft auf Estland auszuweiten – mit einem 300-MWh-Projekt in Risti. Mittlerweile hat Rolls-Royce Power Systems mtu-Batteriespeicherlösungen für über 200 Projekte weltweit geliefert. Allein in den baltischen Staaten werden es bei Vollendung der aktuellen Projekte über 1,500 MWh Kapazität sein, womit Rolls-Royce sich als führender Anbieter von Batteriespeichern im Baltikum positioniert. Ein Batteriegroßspeicher von Rolls-Royce ist seit 2025 im Betrieb für den lettischen Übertragungsnetzbetreiber Augstsprieguma tikls (AST). Außerdem hatte Rolls-Royce auch Aufträge in Litauen erhalten. 

Über Rolls-Royce Holdings plc

Rolls-Royce bewegt die Welt: Das Unternehmen entwickelt hochmoderne Energie- und Antriebssysteme, die Menschen verbinden, schützen und voranbringen. Ob in der Luft, zu Wasser oder an Land – die Lösungen von Rolls-Royce decken den steigenden Energiebedarf in einer zunehmend vernetzten Welt. Sie unterstützen Regierungen bei der technologischen Ausstattung ihrer Streitkräfte und liefern effiziente Technologien für die Industrie, Luftfahrt und Schifffahrt. 

Zum Konzern gehört auch Rolls-Royce Power Systems mit Sitz in Friedrichshafen. Unter der Marke mtu bietet das Unternehmen innovative Lösungen für die Energie- und Antriebstechnik – darunter schnelllaufende Motoren und Systeme für Schiffe, schwere Land- und Schienenfahrzeuge sowie für militärische Anwendungen. Das Portfolio reicht von fortschrittlichen Diesel- und Gasmotoren über Batterielösungen bis hin zu integrierten Energiesystemen für sicherheitskritische Anwendungen, Dauerstromversorgung, Kraft-Wärme-Kopplung und Microgrids. Mit mehr als 10.000 Mitarbeitenden weltweit treibt Power Systems aktiv die Energiewende voran.

Rolls-Royce ist heute in 48 Ländern vertreten und beliefert Kunden in über 100 Ländern. Dazu zählen Fluggesellschaften, Leasingunternehmen, Streitkräfte sowie Industrie- und Schifffahrtskunden. Durch ein mehrjähriges Transformationsprogramm stärkt das Unternehmen seine Wettbewerbsfähigkeit, Widerstandskraft und Zukunftsfähigkeit – und schafft die finanziellen Freiräume, um nachhaltige Technologien gezielt zu entwickeln und zur Marktreife zu bringen.

Zum 31. Dezember 2025 erzielte Rolls-Royce plc einen Jahresumsatz von rund 23 Milliarden Euro* (20,1 Milliarden brit. Pfund Sterling) und einen bereinigten operativen Gewinn von rund 4 Milliarden Euro (3,46 Milliarden brit. Pfund Sterling). Die Aktie ist an der Londoner Börse notiert (LSE: RR., ADR: RYCEY, LEI: 213800EC7997ZBLZJH69).

* Angaben in € informativ, umgerechnet mit konstantem Wechselkurs (Wechselkursfaktor 1,1812), Verbindlich sind die Angaben in brit. Pfund Sterling.
Mehr unter: www.rolls-royce.com

Kontakt

Silke Rockenstein Pressesprecherin Fachpresse, alle Regionen
Tel.:
+49 7541 90 7740
E-mail: