RRPS Pruefstand (2).JPG
PRESSEMELDUNG Corporate

Rolls‑Royce investiert zweistelligen Millionenbetrag in neue Prüfstände in Friedrichshafen

Veröffentlicht am 07 Mai 2026

Bilder [5 Dateien, 29 MB]

  • Zweistellige Millionen-Investition in moderne Prüfstands-Technologie
  • Mehr Automatisierung, Sicherheit und Flexibilität
  • Vorbereitet für zukünftige Kraftstoffe wie Methanol
  • Stärkung der Entwicklung am Standort Friedrichshafen

Rolls‑Royce Power Systems stärkt seine Entwicklung am Standort Friedrichshafen und investiert einen zweistelligen Millionenbetrag in den Bau von drei hochmodernen Einzylinder-Prüfständen. Die Anlagen erweitern die Entwicklungskapazitäten am Standort und schaffen die technologische Grundlage für zukünftige Verbrennungstechnologien – von klassischen Dieselmotoren bis hin zu alternativen Kraftstoffen wie Methanol.

„Mit den neuen Prüfständen schaffen wir die Voraussetzungen, um auch künftig anspruchsvolle Antriebstechnologien zuverlässig zu entwickeln“, sagt Martin Urban, Executive Vice President Engineering bei Rolls-Royce Power Systems.

Moderne Prüfstandstechnik für die nächste Entwicklungsstufe

Mit den neuen Einzylinderprüfständen modernisiert Rolls-Royce Power Systems seine Entwicklungsumgebung grundlegend. Die neuen Prüfstände wurden Anfang Mai 2026 fertiggestellt und bündeln eine leistungsfähige Infrastruktur, hohe Automatisierung, präzise Messtechnik und integrierte Sicherheitssysteme. Elektrische Maschinen mit Energierückgewinnung erweitern die Einsatzmöglichkeiten. So werden durch Rückgewinnung und Verlagerung von Prüfumfängen rund fünf Prozent der CO2-Emissionen am Standort Friedrichshafen eingespart. Von Beginn an sind die Prüfstände technologieneutral ausgelegt und auf zukünftige Kraftstoffe vorbereitet.

Präzisionswerkzeug für die Motorenentwicklung

Einzylinderprüfstände gehören zu den wichtigsten Werkzeugen der Motorenentwicklung. Sie machen Verbrennungsprozesse und Emissionen präzise messbar und erlauben es, einzelne Komponenten gezielt zu analysieren und zu optimieren. So begleiten sie die Entwicklung von der ersten Idee bis zur Serienreife – in zivilen wie auch in militärischen Projekten.

Das Projekt wurde trotz hoher technischer Komplexität und Umsetzung im laufenden Betrieb termingerecht abgeschlossen. Die Investition ist Teil des laufenden Investitionsprogramms und unterstützt die Weiterentwicklung der Entwicklungsinfrastruktur am Standort Friedrichshafen.

Über Rolls-Royce Holdings plc

Rolls-Royce bewegt die Welt: Das Unternehmen entwickelt hochmoderne Energie- und Antriebssysteme, die Menschen verbinden, schützen und voranbringen. Ob in der Luft, zu Wasser oder an Land – die Lösungen von Rolls-Royce decken den steigenden Energiebedarf in einer zunehmend vernetzten Welt. Sie unterstützen Regierungen bei der technologischen Ausstattung ihrer Streitkräfte und liefern effiziente Technologien für die Industrie, Luftfahrt und Schifffahrt. 

Zum Konzern gehört auch Rolls-Royce Power Systems mit Sitz in Friedrichshafen. Unter der Marke mtu bietet das Unternehmen innovative Lösungen für die Energie- und Antriebstechnik – darunter schnelllaufende Motoren und Systeme für Schiffe, schwere Land- und Schienenfahrzeuge sowie für militärische Anwendungen. Das Portfolio reicht von fortschrittlichen Diesel- und Gasmotoren über Batterielösungen bis hin zu integrierten Energiesystemen für sicherheitskritische Anwendungen, Dauerstromversorgung, Kraft-Wärme-Kopplung und Microgrids. Mit mehr als 10.000 Mitarbeitenden weltweit treibt Power Systems aktiv die Energiewende voran.

Rolls-Royce ist heute in 48 Ländern vertreten und beliefert Kunden in über 100 Ländern. Dazu zählen Fluggesellschaften, Leasingunternehmen, Streitkräfte sowie Industrie- und Schifffahrtskunden. Durch ein mehrjähriges Transformationsprogramm stärkt das Unternehmen seine Wettbewerbsfähigkeit, Widerstandskraft und Zukunftsfähigkeit – und schafft die finanziellen Freiräume, um nachhaltige Technologien gezielt zu entwickeln und zur Marktreife zu bringen.

Zum 31. Dezember 2025 erzielte Rolls-Royce plc einen Jahresumsatz von rund 23 Milliarden Euro* (20,1 Milliarden brit. Pfund Sterling) und einen bereinigten operativen Gewinn von rund 4 Milliarden Euro (3,46 Milliarden brit. Pfund Sterling). Die Aktie ist an der Londoner Börse notiert (LSE: RR., ADR: RYCEY, LEI: 213800EC7997ZBLZJH69).

* Angaben in € informativ, umgerechnet mit konstantem Wechselkurs (Wechselkursfaktor 1,1812), Verbindlich sind die Angaben in brit. Pfund Sterling.
Mehr unter: www.rolls-royce.com

Kontakt

Johannes Jerg Leiter Externe Kommunikation, Pressesprecher
Tel.:
+49 7541 90 8979
E-mail: