Rolls-Royce erhält Zertifizierung der US Navy für mtu-Motoren in autonomen Schiffen
Veröffentlicht am 01 September 2026
- mtu-Motoren der Baureihen 2000 und 4000 für den Einsatz in autonomen Schiffen der US Navy zertifiziert
- Nachweis eines wartungsfreien Betriebs über längere Einsatzzeiten erbracht
- Zertifizierung basiert auf den Anforderungen des US National Defense Authorization Act für unbemannte Systeme
- Rolls-Royce-Antriebssysteme kommen in autonomen Anwendungen der US-Streitkräfte auf See und in der Luft zum Einsatz
Rolls-Royce hat für seine mtu-Schiffsmotoren der Baureihen 2000 und 4000 die Zertifizierung der US Navy für den Einsatz in autonomen Schiffen erhalten. Die Motoren erfüllen damit die Anforderungen für den Betrieb unbemannter Plattformen, die über längere Zeiträume ohne Wartungseingriffe auskommen müssen.
Die mtu-Baureihe 4000 erhielt die Zulassung nach zwei Dauerlaufprüfungen von jeweils 720 Stunden. Die Motoren sind für autonome Anwendungen mit Antriebsleistungen von bis zu 4.300 kW sowie für die Bordstromerzeugung mit bis zu 3.000 kWe zugelassen. Die Baureihe umfasst Varianten mit 8, 12, 16 und 20 Zylindern. Auch die mtu-Baureihe 2000 wurde zertifiziert. Grundlage waren umfangreiche Komponententests sowie mehrere tausend Betriebsstunden im praktischen Einsatz. Die Motoren stehen für Antriebsleistungen von bis zu 1.939 kW in Varianten mit 10, 12 und 16 Zylindern zur Verfügung.
Die Zertifizierung erfolgt auf Grundlage der Vorgaben des US National Defense Authorization Act für unbemannte Systeme. Diese schreiben unter anderem vor, dass Antriebsanlagen festgelegte Belastungs- und Zuverlässigkeitstests ohne Eingriffe von Bedienpersonal sowie ohne Wartungs- oder Reparaturmaßnahmen an Hauptantrieb, Kraftstoff- und Schmiersystemen bestehen. Systeme, die diese Anforderungen erfüllen, können für Einsätze von bis zu 30 Tagen ohne Wartungsbedarf auf See eingesetzt werden.
Scott Hanson, Vice President für das Behördengeschäft bei Rolls-Royce Power Systems in Nordamerika, sagte:„Die Zertifizierung bestätigt, dass die mtu-Baureihen 4000 und 2000 die Anforderungen für autonome Marineanwendungen erfüllen. Mit dem zunehmenden Einsatz unbemannter Systeme gewinnen zuverlässige Antriebslösungen für lange Betriebszeiten an Bedeutung.“
Autonome Überwasserschiffe (Autonomous Unmanned Surface Vessels, USV) gehören zu den Programmen, mit denen die US Navy ihre unbemannten Fähigkeiten ausbaut. Zu den bekanntesten Plattformen zählen die Schiffe Sea Hunter und Seahawk. Die Sea Hunter wird von zwei mtu-12V-2000-Motoren angetrieben und ist seit ihrer Indienststellung im Jahr 2016 im Einsatz.
USVs können Aufgaben über längere Zeiträume übernehmen, ohne Personal an Bord zu benötigen. Entsprechend umfangreich sind die Anforderungen an Sicherheit und Zuverlässigkeit. Die Zertifizierungsverfahren umfassen unter anderem Prüfungen der Steuerungssysteme, der Cyber-Sicherheit sowie weiterer sicherheitsrelevanter Funktionen.
Neben maritimen Anwendungen kommen Rolls-Royce-Antriebssysteme auch in unbemannten Luftfahrzeugen der US-Streitkräfte zum Einsatz. Dazu zählen die Plattformen RQ-4 Global Hawk und MQ-4C Triton. Darüber hinaus ist das unbemannte Tankflugzeug MQ‑25A Stingray™ mit einem AE-3007N-Triebwerk von Rolls-Royce ausgerüstet. Bei Testflügen absolvierte das Flugzeug seinen Einsatzablauf autonom vom Rollen über den Start bis zur Landung.
Über Rolls-Royce Holdings plc
Rolls-Royce bewegt die Welt: Das Unternehmen entwickelt hochmoderne Energie- und Antriebssysteme, die Menschen verbinden, schützen und voranbringen. Ob in der Luft, zu Wasser oder an Land – die Lösungen von Rolls-Royce decken den steigenden Energiebedarf in einer zunehmend vernetzten Welt. Sie unterstützen Regierungen bei der technologischen Ausstattung ihrer Streitkräfte und liefern effiziente Technologien für die Industrie, Luftfahrt und Schifffahrt.
Zum Konzern gehört auch Rolls-Royce Power Systems mit Sitz in Friedrichshafen. Unter der Marke mtu bietet das Unternehmen innovative Lösungen für die Energie- und Antriebstechnik – darunter schnelllaufende Motoren und Systeme für Schiffe, schwere Land- und Schienenfahrzeuge sowie für militärische Anwendungen. Das Portfolio reicht von fortschrittlichen Diesel- und Gasmotoren über Batterielösungen bis hin zu integrierten Energiesystemen für sicherheitskritische Anwendungen, Dauerstromversorgung, Kraft-Wärme-Kopplung und Microgrids. Mit mehr als 10.000 Mitarbeitenden weltweit treibt Power Systems aktiv die Energiewende voran.
Rolls-Royce ist heute in 48 Ländern vertreten und beliefert Kunden in über 100 Ländern. Dazu zählen Fluggesellschaften, Leasingunternehmen, Streitkräfte sowie Industrie- und Schifffahrtskunden. Durch ein mehrjähriges Transformationsprogramm stärkt das Unternehmen seine Wettbewerbsfähigkeit, Widerstandskraft und Zukunftsfähigkeit – und schafft die finanziellen Freiräume, um nachhaltige Technologien gezielt zu entwickeln und zur Marktreife zu bringen.
Zum 31. Dezember 2025 erzielte Rolls-Royce plc einen Jahresumsatz von rund 23 Milliarden Euro* (20,1 Milliarden brit. Pfund Sterling) und einen bereinigten operativen Gewinn von rund 4 Milliarden Euro (3,46 Milliarden brit. Pfund Sterling). Die Aktie ist an der Londoner Börse notiert (LSE: RR., ADR: RYCEY, LEI: 213800EC7997ZBLZJH69).
* Angaben in € informativ, umgerechnet mit konstantem Wechselkurs (Wechselkursfaktor 1,1812), Verbindlich sind die Angaben in brit. Pfund Sterling.
Mehr unter: www.rolls-royce.com
Contact
| Tel.: |
+1 248 560 8488
|
| E-mail: |