PRESSEMELDUNG Bahn

Comeback auf der Schiene: Triebzüge in Brasilien starten mit mtu PowerPacks von Rolls-Royce in neue Ära

Veröffentlicht am 22 September 2026

Bilder [2 Dateien, 2 MB]

  • Marcopolo Rail setzt erstmals mtu PowerPacks in Lateinamerika ein 
  • Sechs mtu PowerPacks für drei mehrteilige Triebzüge in Teresina, Brasilien ausgeliefert, weitere sechs Systeme für ein Folgeprojekt geplant 
  • Betriebsstart des ersten Zuges im Oktober 2026 

Rolls-Royce liefert erstmals mtu PowerPacks für ein Schienenfahrzeugprojekt in Lateinamerika. Marcopolo Rail setzt sechs mtu PowerPacks des Typs 6H1800R83 in drei mehrteiligen Triebzügen für das städtische Schienennetz der brasilianischen Stadt Teresina ein. Das Projekt ist die erste Zusammenarbeit von Rolls-Royce Power Systems und Marcopolo Rail und zugleich der erste Einsatz von mtu PowerPacks in Lateinamerika.

Die Triebzüge entstehen für den urbanen Nahverkehr in Teresina im Nordosten Brasiliens. Marcopolo Rail produziert dafür insgesamt sieben Fahrzeuge in drei Zugeinheiten. Die ersten sechs mtu PowerPacks wurden bereits ausgeliefert und werden ab Oktober 2026 den ersten Zug antreiben. Betreiber des Systems ist die Companhia Ferroviária e de Logística do Piauí (CFLP).

Für das Projekt benötigte Marcopolo Rail eine Antriebslösung, die sich ohne durchgehende Elektrifizierung einsetzen lässt. Diese Anforderung spielt in vielen Bahnprojekten der Region eine wichtige Rolle, da neue Verkehre häufig auf bestehenden Netzen aufbauen. Das mtu PowerPack erfüllt diese Anforderung, indem es die wesentlichen Antriebskomponenten in einer Einheit zusammenführt und direkt in die Fahrzeuge integriert. Dadurch können die Triebzüge unabhängig von einer durchgehenden Oberleitungsinfrastruktur eingesetzt werden. Zusätzliche Investitionen in Elektrifizierungsinfrastruktur entlang der Strecke sind dafür nicht erforderlich.

„Mit den mtu PowerPacks setzen wir autarke Fahrzeuge ein, die unabhängig von Oberleitungen betrieben werden. Dadurch können wir neue Bahnlinien schnell auf bestehenden Netzen einführen“, sagt Petras Amaral Santos, Business Head von Marcopolo Rail. 

„Wir freuen uns, Marcopolo Rail beim ersten Einsatz von mtu PowerPacks in Lateinamerika zu unterstützen. Unsere Systeme bündeln die wesentlichen Antriebskomponenten in einer Einheit und ermöglichen einen autarken und zuverlässigen Betrieb, auch wenn es keine durchgehende Elektrifizierung der Bahntrassen gibt. Genau diese Eigenschaft macht das System für Projekte wie Teresina geeignet“, sagt Andreas Görtz, Präsident Business Unit Mobile & Sustainable bei Rolls-Royce Power Systems.

Schienenverkehr im Wandel 

Mehrere Länder Südamerikas modernisieren derzeit bestehende Bahnstrecken und bauen neue Verbindungen auf. Das Projekt in Teresina zeigt, wie integrierte Antriebssysteme auf Netzen eingesetzt werden können, die nicht durchgängig elektrifiziert sind. 

Die Zusammenarbeit wird bereits mit einem weiteren Projekt fortgesetzt. Weitere sechs mtu PowerPacks sollen Ende 2026 für drei leichte Triebzüge im brasilianischen Vorortbahnprojekts Arapiraca ausgeliefert werden. Das Projekt wird gemeinsam vom brasilianischen Verkehrsministerium, dem Bundesstaat Alagoas und der Stadt Arapiraca getragen.

Lesen Sie mehr dazu in unserer Story. 

Über Rolls-Royce Holdings plc

Rolls-Royce bewegt die Welt: Das Unternehmen entwickelt hochmoderne Energie- und Antriebssysteme, die Menschen verbinden, schützen und voranbringen. Ob in der Luft, zu Wasser oder an Land – die Lösungen von Rolls-Royce decken den steigenden Energiebedarf in einer zunehmend vernetzten Welt. Sie unterstützen Regierungen bei der technologischen Ausstattung ihrer Streitkräfte und liefern effiziente Technologien für die Industrie, Luftfahrt und Schifffahrt. 

Zum Konzern gehört auch Rolls-Royce Power Systems mit Sitz in Friedrichshafen. Unter der Marke mtu bietet das Unternehmen innovative Lösungen für die Energie- und Antriebstechnik – darunter schnelllaufende Motoren und Systeme für Schiffe, schwere Land- und Schienenfahrzeuge sowie für militärische Anwendungen. Das Portfolio reicht von fortschrittlichen Diesel- und Gasmotoren über Batterielösungen bis hin zu integrierten Energiesystemen für sicherheitskritische Anwendungen, Dauerstromversorgung, Kraft-Wärme-Kopplung und Microgrids. Mit mehr als 10.000 Mitarbeitenden weltweit treibt Power Systems aktiv die Energiewende voran.

Rolls-Royce ist heute in 48 Ländern vertreten und beliefert Kunden in über 100 Ländern. Dazu zählen Fluggesellschaften, Leasingunternehmen, Streitkräfte sowie Industrie- und Schifffahrtskunden. Durch ein mehrjähriges Transformationsprogramm stärkt das Unternehmen seine Wettbewerbsfähigkeit, Widerstandskraft und Zukunftsfähigkeit – und schafft die finanziellen Freiräume, um nachhaltige Technologien gezielt zu entwickeln und zur Marktreife zu bringen.

Zum 31. Dezember 2025 erzielte Rolls-Royce plc einen Jahresumsatz von rund 23 Milliarden Euro* (20,1 Milliarden brit. Pfund Sterling) und einen bereinigten operativen Gewinn von rund 4 Milliarden Euro (3,46 Milliarden brit. Pfund Sterling). Die Aktie ist an der Londoner Börse notiert (LSE: RR., ADR: RYCEY, LEI: 213800EC7997ZBLZJH69).

* Angaben in € informativ, umgerechnet mit konstantem Wechselkurs (Wechselkursfaktor 1,1812), Verbindlich sind die Angaben in brit. Pfund Sterling.
Mehr unter: www.rolls-royce.com

Kontakt

Silke Rockenstein Pressesprecherin Fachpresse, alle Regionen
Tel.:
+49 7541 90 7740
E-mail: