PRESSEMELDUNG Power Generation

Rolls-Royce liefert mtu-Notstromaggregate für die Europäische Kommission

Veröffentlicht am 12 März 2025

Bilder [3 Dateien, 4 MB]

  • Aggregate auf Basis von 20-Zylinder-Motoren der mtu-Baureihe 4000 sichern neuen Gebäudekomplex Jean Monnet 2 in Luxemburg
  • mtu-Aggregate garantieren den Betrieb aller sicherheitsrelevanten Einrichtungen auch bei Stromausfall

Rolls-Royce hat den Auftrag erhalten, zwei mtu-Notstromaggregate für die Europäische Kommission in Luxemburg zu liefern. Die beiden Aggregate mit einer maximalen Leistung von 2.640 kVA wurden Anfang Oktober im Rahmen der Sanierung und Erweiterung der Kommission im neuen Gebäudekomplex Jean Monnet 2 von Rolls-Royce-Partner Energolux installiert.

Jean Monnet 2 soll mehrere derzeit verstreute Dienststellen der Europäischen Kommission zusammenführen. Der geplante Komplex wird aus einem Begrüßungspavillon, einem Turm mit über 20 Stockwerken sowie einem niedrigeren Flachbau bestehen. Die Gebäude bieten Platz für etwa 3.700 Mitarbeiter und umfassen moderne Büroflächen, Konferenzräume, ein Auditorium, Restaurants, Fitness- und Gesundheitszentren sowie Logistikbereiche.

Die mtu-Aggregate werden den Jean Monnet 2-Gebäudekomplex zuverlässig mit Notstrom versorgen. Sie garantieren, dass alle wesentlichen und sicherheitsrelevanten Einrichtungen innerhalb der Gebäude sowie deren technische Systeme auch bei einem Stromausfall ununterbrochen weiterlaufen können.

Die mtu-Notstromaggregate des Typs 20V4000 DS2750 sind leistungsstarke Dieselgeneratoren, die speziell dafür entwickelt wurden, im Falle eines Stromausfalls elektrische Energie zu liefern. „Die Notstromaggregate zeichnen sich durch ihre hohe Zuverlässigkeit und Effizienz aus“, sagte Alain Osuch, Directeur Commercial Travaux Neufs bei Energolux. „Das macht sie zur idealen Lösung für solch kritische Anwendungen.“

Mit der Lieferung der mtu-Notstromaggregate leistet Rolls-Royce einen wichtigen Beitrag zur Fertigstellung des EU-Bauprojekts, das voraussichtlich im Jahr 2025 abgeschlossen wird.

„Wir sind stolz darauf, dass unsere mtu-Notstromaggregate dazu beitragen werden, die Betriebssicherheit der Europäischen Kommission zu gewährleisten“, sagt Vittorio Pierangeli, Vice President Global Powergen bei der Division Power Systems von Rolls-Royce. „Das ist ein weiterer Beweis für das Vertrauen, das unsere Kunden in die Qualität und Zuverlässigkeit unserer Produkte setzen und folgt unserer Strategie, Produkte zur Sicherung kritischer Infrastruktur bereitzustellen.“

Rolls-Royce sichert weltweit kritische Infrastruktur
Rolls-Royce bietet mtu-Notstrom-Lösungen auf der Grundlage von Diesel- und Gasgeneratoren sowie dynamischen USV-Systemen an, die zum Schutz von sicherheitskritischer Infrastruktur eingesetzt werden. Weltweit sichern mehr als 85.000 mtu-Notstromsysteme Rechenzentren, Industrieanlagen, Flughäfen, Krankenhäuser, Kraftwerke und zahlreiche andere Gebäudearten, für die eine unterbrechungsfreie Stromversorgung erforderlich ist.  

Über Rolls-Royce Holdings plc

  1. Rolls-Royce ist eine treibende Kraft des Fortschritts, die Menschen weltweit voranbringt, schützt und verbindet. Unsere Produkte und Dienstleistungen helfen unseren Kunden, den wachsenden Bedarf an Energie in verschiedensten Industriezweigen zu decken, sie ermöglichen es Regierungen, ihre Streitkräfte mit den notwendigen Technologien zum Schutz der Bürger auszustatten, und sie verbinden Menschen, Gesellschaften, Kulturen und Volkswirtschaften miteinander.
  2. Rolls-Royce ist in 48 Ländern vor Ort präsent und hat Kunden in über hundert weiteren Ländern, darunter Fluggesellschaften und Flugzeugleasingunternehmen, Land-, Luft- und Seestreitkräfte sowie Kunden aus der Schifffahrt und der Industrie. 
  3. Mit unserem mehrjährigen Transformationsprogramms werden wir Rolls-Royce zu einem leistungsstarken, wettbewerbsfähigen, resilienten und wachstumsstarken Unternehmen machen. Wir schaffen die finanzielle Kapazität und Agilität, um erfolgreich Produkte zu entwickeln und zu liefern, die unsere Kunden bei der Energiewende unterstützen.
  4. Der Jahresumsatz lag 2024 bei 17,8 Milliarden £, der zugrunde liegende Betriebsgewinn bei 2,46 Milliarden £.
  5. Rolls-Royce Holdings plc ist ein börsennotiertes Unternehmen (LSE RR., ADR RYCEY, LEI 213800EC7997ZBLZJH69).
  6. Rolls-Royce Power Systems mit Hauptsitz in Friedrichshafen beschäftigt mehr als 10.350 Mitarbeiter. Unter der Marke mtu vertreibt das Unternehmen schnelllaufende Motoren und Antriebssysteme für Schiffe, schwere Land-  und Schienenfahrzeuge, militärische Fahrzeuge sowie für die Öl- und Gasindustrie. Zum Portfolio gehören außerdem Diesel- und Gassysteme und Batteriecontainer für sicherheitskritische Anwendungen, zur Dauerstromerzeugung, für Kraft-Wärme-Kopplung und für Microgrids. Mit klimafreundlichen Technologien trägt Rolls-Royce Power Systems dazu bei, die Energiewende voranzutreiben.  

www.rolls-royce.com

Kontakt

Silke Rockenstein Pressesprecherin Fachpresse, alle Regionen
Tel.:
+49 7541 90 7740
E-mail: