Converter platform windpark.jpg
PRESSEMELDUNG Marine

mtu-Motoren von Rolls-Royce sorgen auf Offshore-Windplattformen in Großbritannien für Notstrom

Veröffentlicht am 01 Juli 2025

Bilder [2 Dateien, 14 MB]

  • Vier Motoren der mtu-Baureihe 4000 liefern Notstrom für zwei Konverterplattformen
  • Norfolk-Windpark erzeugt zukünftig Strom für den Bedarf von mehr als vier Millionen Haushalten

Rolls-Royce hat von der Eureka Pumps AS einen zweiten Auftrag erhalten, mtu-Motoren der Baureihe 4000 als Antrieb für Notstromaggregate des Norfolk Offshore-Windparks an der Ostküste von Großbritannien zu liefern. Insgesamt stellt Rolls-Royce damit vier mtu-Motoren für die erste und die zweite Phase des großen Windparks, der vom Energieversorger RWE betrieben wird, bereit. Eingesetzt werden die Aggregate auf zwei Konverterplattformen auf See und an Land, die die Herzstücke der Offshore-Netzanbindung sind: Sie sorgen dafür, dass der auf See erzeugte Strom in das Stromnetz eingespeist werden kann. Mit einer Gesamtkapazität von 4,2 GW soll der Windpark im Laufe dieses Jahrzehnts für mehr als vier Millionen Haushalte Strom erzeugen. Er liegt 50 bis 80 Kilometer entfernt von der britischen Ostküste.

Die Notstromaggregate auf Basis der 20-Zylinder mtu-Motoren der Baureihe 4000 P63 mit einer Leistung von jeweils 2.600 kWe sorgen auf den Konverterplattformen dafür, dass die Stromversorgung auch dann stabil bleibt, wenn die Hauptstromversorgung ausfällt. Sie sichern auch, dass Steuerungs- und Überwachungssysteme weiterlaufen, die Infrastruktur der Service-Mannschaftsquartiere gewährleistet ist und dass Beleuchtung und andere sicherheitskritische Systeme nicht ausfallen. Außerdem liefern sie Strom für Kühlung und Lüftung wichtiger Anlagenteile, um Schäden durch Überhitzung zu vermeiden. Im Extremfall ermöglichen die Notstromaggregate das kontrollierte Herunterfahren und Wiederanlaufen der Systeme.

„Die Motoren müssen extrem zuverlässig sein, denn sie sind das Puzzleteil, auf das es im Fall der Fälle ankommt“, erklärt Detlev Köster, Vertriebsmanager im Offshore-Geschäft von Rolls-Royce Power Systems. „Wir freuen uns, dass Eureka Pumps auch in Projektphase 2 auf unsere Produkte setzt“.

Rolls-Royce sichert entsprechend seiner Strategie weltweit kritische Infrastruktur: Das Unternehmen bietet mtu-Notstrom-Lösungen auf der Grundlage von Diesel- und Gasgeneratoren sowie dynamischen USV-Systemen an. Außer Offshore-Plattformen sind darunter Rechenzentren, Industrieanlagen, Flughäfen, Krankenhäuser, Kraftwerke und zahlreiche andere Einrichtungen, für die eine unterbrechungsfreie Stromversorgung erforderlich ist. 

Über Rolls-Royce Holdings plc

Rolls-Royce bewegt die Welt: Das Unternehmen entwickelt hochmoderne Energie- und Antriebssysteme, die Menschen verbinden, schützen und voranbringen. Ob in der Luft, zu Wasser oder an Land – die Lösungen von Rolls-Royce decken den steigenden Energiebedarf in einer zunehmend vernetzten Welt. Sie unterstützen Regierungen bei der technologischen Ausstattung ihrer Streitkräfte und liefern effiziente Technologien für die Industrie, Luftfahrt und Schifffahrt. 

Zum Konzern gehört auch Rolls-Royce Power Systems mit Sitz in Friedrichshafen. Unter der Marke mtu bietet das Unternehmen innovative Lösungen für die Energie- und Antriebstechnik – darunter schnelllaufende Motoren und Systeme für Schiffe, schwere Land- und Schienenfahrzeuge sowie für militärische Anwendungen. Das Portfolio reicht von fortschrittlichen Diesel- und Gasmotoren über Batterielösungen bis hin zu integrierten Energiesystemen für sicherheitskritische Anwendungen, Dauerstromversorgung, Kraft-Wärme-Kopplung und Microgrids. Mit mehr als 10.000 Mitarbeitenden weltweit treibt Power Systems aktiv die Energiewende voran.

Rolls-Royce ist heute in 48 Ländern vertreten und beliefert Kunden in über 100 Ländern. Dazu zählen Fluggesellschaften, Leasingunternehmen, Streitkräfte sowie Industrie- und Schifffahrtskunden. Durch ein mehrjähriges Transformationsprogramm stärkt das Unternehmen seine Wettbewerbsfähigkeit, Widerstandskraft und Zukunftsfähigkeit – und schafft die finanziellen Freiräume, um nachhaltige Technologien gezielt zu entwickeln und zur Marktreife zu bringen.

Zum 31. Dezember 2025 erzielte Rolls-Royce plc einen Jahresumsatz von rund 23 Milliarden Euro* (20,1 Milliarden brit. Pfund Sterling) und einen bereinigten operativen Gewinn von rund 4 Milliarden Euro (3,46 Milliarden brit. Pfund Sterling). Die Aktie ist an der Londoner Börse notiert (LSE: RR., ADR: RYCEY, LEI: 213800EC7997ZBLZJH69).

* Angaben in € informativ, umgerechnet mit konstantem Wechselkurs (Wechselkursfaktor 1,1812), Verbindlich sind die Angaben in brit. Pfund Sterling.
Mehr unter: www.rolls-royce.com

Kontakt

Silke Rockenstein Pressesprecherin Fachpresse, alle Regionen
Tel.:
+49 7541 90 7740
E-mail: