PRESSEMELDUNG Kommerzielle Schifffahrt

Deutscher Zoll setzt bei vier neuen Schiffen auf mtu-Gasmotoren von Rolls-Royce

Veröffentlicht am 18 März 2025

Bilder [3 Dateien, 2 MB]

  • Zollschiff „Rügen“ erfolgreich in Betrieb genommen
  • Zuverlässigkeit und niedrige Emissionswerte entscheidend für Auswahl der mtu-Motoren
  • Insgesamt elf Schiffe der deutschen Zollflotte von mtu-Motoren angetrieben
  • Rolls-Royce sorgt über Service-Vertrag für zuverlässigen Betrieb der Flotte

Das neue Zollschiff „Rügen“ wurde heute in Stralsund feierlich getauft und in Betrieb genommen. An Bord des größten Schiffs der deutschen Zollflotte sorgen vier mtu-Gasmotoren von Rolls-Royce für den Antrieb und zwei weitere für die Stromversorgung.

Der Präsident der Generalzolldirektion, Dr. Armin Rolfink, betonte: "Mit der Indienststellung der "Rügen" setzen wir einen wichtigen Meilenstein für die Stärkung und zugleich nachhaltige Modernisierung unserer Zollflotte. Dieses hochmoderne Zollschiff vereint eine hohe Leistungsfähigkeit mit innovativer und umweltbewusster Technologie, mit der wir unsere wichtigen zollrechtlichen Aufgaben auf See künftig noch effizienter wahrnehmen können."

Rolls-Royce rüstet derzeit vier neue Schiffe des deutschen Zolls mit insgesamt 15 mtu-Gasmotoren aus, die für Antrieb und zum Teil auch für Bordstrom sorgen. Im Rahmen einer Modernisierung ergänzen sie die Zollflotte auf Nord- und Ostsee, die zum Großteil auf mtu-Power vertraut. Vorteile der mtu-Gasmotoren sind ihre niedrigen Emissionen hinsichtlich Abgase und Geräusche und ihr dynamisches Verhalten. Rolls-Royce  sorgt über einen langfristigen Service-Vertrag für den zuverlässigen Betrieb der insgesamt elf mit mtu-Motoren angetriebenen Schiffe der Zollflotte.

Das neue 67-Meter lange Zollschiff „Rügen“, das für mehrwöchige Einsätze auf See vorgesehen ist und auf der Fassmer-Werft im norddeutschen Berne entstand, wird von vier 16-Zylinder Gasmotoren der mtu-Baureihe 4000 und zwei Verstellpropellern angetrieben. Mitsamt E-Motoren und zwei Bordstromaggregaten (ebenfalls 16V4000 mtu-Gasmotoren) kann das Schiff je nach Bedarf in verschiedenen Fahrmodi betrieben werden: rein-gaselektrisch, rein gas-mechanisch und im Boosterbetrieb. Im Booster bringen alle vier Hauptmotoren mit einer Leistung von jeweils 1.492 kW sowie die E-Motoren, die den Strom von den Bordaggregaten erhalten, die „Rügen“ auf eine Höchstgeschwindigkeit von 23 Knoten.

Die drei weiteren 55-Meter langen Zollschiffe werden aktuell von der zur Werftengruppe NVL gehörenden Peene-Werft in Wolgast in Norddeutschland gebaut und mit je drei 16-Zylinder mtu-Gasmotoren der Baureihe 4000 ausgestattet, die jeweils einen Festpropeller antreiben. Um die Höchstgeschwindigkeit von rund 26 Knoten zu erreichen, wurde ihre Leistung um zehn Prozent gesteigert auf jeweils 1.641 kW.

"Wir gratulieren dem deutschen Zoll zur Inbetriebnahme seines neuen Einsatzschiffs „Rügen“ und der drei weiteren neuen Schiffe. Bei den verantwortungsvollen Aufgaben der Küstenwache spielen Zuverlässigkeit, einfache Bedienung, dynamisches Motorverhalten und niedrige Emissionswerte der Antriebssysteme eine große Rolle. Diese Vorteile der mtu-Gasmotoren unterstützen uns dabei, unseren Marktanteil in unserem strategischen Geschäftsfeld Marine weiter auszubauen“, erklärte Denise Kurtulus, Senior Vice President Global Marine bei Rolls-Royce Power Systems.

Die mtu-Gasmotoren unterschreiten die Grenzwerte aktueller Emissionsrichtlinien (wie IMO III) bereits ohne Abgasnachbehandlung erheblich. Die Partikelmasse liegt unter der Nachweisgrenze und sie stoßen nur geringe Mengen an Stickoxiden aus. Dank der doppelwandigen Ausführung des Gassystems kann der Maschinenraum ähnlich wie bei einem Dieselantrieb ausgeführt werden.

mtu-Gasmotoren treiben bereits Schlepper und Fähren in Europa und Asien an. Fährbetreiber wie die Reederei Doeksen in den Niederlanden, schätzen besonders, dass mtu-Gasmotoren leise sind, geringe Vibrationen, keinen unangenehmen Geruch und keinen schwarzen Rauch erzeugen. Die Stadtwerke Konstanz betreiben ihre neueste Bodenseefähre mit mtu-Gasmotoren seit Juli 2024 klimaneutral mit Biogas. Der weltweit erste mit Flüssigerdgas (LNG) betriebene Hybrid-Schlepper der Sembcorp Marine Integrated Yard in Singapur hat ebenfalls zwei mtu-Gasmotoren an Bord.

Über Rolls-Royce Holdings plc

  1. Rolls-Royce ist eine treibende Kraft des Fortschritts, die Menschen weltweit voranbringt, schützt und verbindet. Unsere Produkte und Dienstleistungen helfen unseren Kunden, den wachsenden Bedarf an Energie in verschiedensten Industriezweigen zu decken, sie ermöglichen es Regierungen, ihre Streitkräfte mit den notwendigen Technologien zum Schutz der Bürger auszustatten, und sie verbinden Menschen, Gesellschaften, Kulturen und Volkswirtschaften miteinander.
  2. Rolls-Royce ist in 48 Ländern vor Ort präsent und hat Kunden in über hundert weiteren Ländern, darunter Fluggesellschaften und Flugzeugleasingunternehmen, Land-, Luft- und Seestreitkräfte sowie Kunden aus der Schifffahrt und der Industrie. 
  3. Mit unserem mehrjährigen Transformationsprogramms werden wir Rolls-Royce zu einem leistungsstarken, wettbewerbsfähigen, resilienten und wachstumsstarken Unternehmen machen. Wir schaffen die finanzielle Kapazität und Agilität, um erfolgreich Produkte zu entwickeln und zu liefern, die unsere Kunden bei der Energiewende unterstützen.
  4. Der Jahresumsatz lag 2024 bei 17,8 Milliarden £, der zugrunde liegende Betriebsgewinn bei 2,46 Milliarden £.
  5. Rolls-Royce Holdings plc ist ein börsennotiertes Unternehmen (LSE RR., ADR RYCEY, LEI 213800EC7997ZBLZJH69).
  6. Rolls-Royce Power Systems mit Hauptsitz in Friedrichshafen beschäftigt mehr als 10.350 Mitarbeiter. Unter der Marke mtu vertreibt das Unternehmen schnelllaufende Motoren und Antriebssysteme für Schiffe, schwere Land-  und Schienenfahrzeuge, militärische Fahrzeuge sowie für die Öl- und Gasindustrie. Zum Portfolio gehören außerdem Diesel- und Gassysteme und Batteriecontainer für sicherheitskritische Anwendungen, zur Dauerstromerzeugung, für Kraft-Wärme-Kopplung und für Microgrids. Mit klimafreundlichen Technologien trägt Rolls-Royce Power Systems dazu bei, die Energiewende voranzutreiben.  

www.rolls-royce.com

Kontakt

Silke Rockenstein Pressesprecherin Fachpresse, alle Regionen
Tel.:
+49 7541 90 7740
E-mail: