Portrait Johannes Jerg, Rolls-Royce4.jpg
PRESSEMELDUNG Corporate

Johannes Jerg verstärkt die Rolls-Royce-Kommunikation und übernimmt künftig die Verantwortung für die externe Kommunikation

Veröffentlicht am 06 November 2025

Bilder [1 Dateien, 445 KB]

Johannes Jerg verstärkt ab sofort das Kommunikationsteam der Division Power Systems von Rolls-Royce und wird künftig als Content Lead Externe Kommunikation im Bereich Brand, Marketing & Corporate Communications tätig sein. In dieser Funktion berichtet er an Jacqueline Casini, SVP Brand, Marketing & Corporate Communications, und wird als Pressesprecher die externe Kommunikation, die Positionierung des Unternehmens sowie das Corporate Messaging verantworten. Er tritt damit die Nachfolge von Wolfgang Boller an, der Ende des Jahres in die passive Phase der Altersteilzeit wechselt. In den kommenden Wochen wird Johannes Jerg an der Seite von Wolfgang Boller Rolls-Royce und das Power Systems-Geschäft intensiv kennenlernen, um eine nahtlose Übergabe sicherzustellen.
 
Bevor Johannes Jerg zu Rolls-Royce wechselte, war er Pressesprecher beim Technologiekonzern ZF und verantwortete dort die Themen Elektromobilität und Künstliche Intelligenz. Im Jahr 2024 zeichnete ihn die Fachzeitschrift PR Report als einen der „30 unter 30“ der Kommunikationsbranche aus – und kürte ihn zugleich zum „Young Professional des Jahres“. 
 
„Mit Johannes Jerg gewinnen wir einen erfahrenen Kommunikator, der strategisches Denken mit einem modernen, integrierten Kommunikationsverständnis verbindet“, sagt Jacqueline Casini. „Gemeinsam wollen wir unsere Kommunikation noch stärker auf Wirkung ausrichten und Rolls-Royce mit seiner Produkt- und Lösungsmarke mtu weiter weltweit als technologisch führenden Anbieter von integrierten Energie- und Antriebssystemen positionieren.“

Über Rolls-Royce Holdings plc

Rolls-Royce bewegt die Welt: Das Unternehmen entwickelt hochmoderne Energie- und Antriebssysteme, die Menschen verbinden, schützen und voranbringen. Ob in der Luft, zu Wasser oder an Land – die Lösungen von Rolls-Royce decken den steigenden Energiebedarf in einer zunehmend vernetzten Welt. Sie unterstützen Regierungen bei der technologischen Ausstattung ihrer Streitkräfte und liefern effiziente Technologien für die Industrie, Luftfahrt und Schifffahrt. 

Zum Konzern gehört auch Rolls-Royce Power Systems mit Sitz in Friedrichshafen. Unter der Marke mtu bietet das Unternehmen innovative Lösungen für die Energie- und Antriebstechnik – darunter schnelllaufende Motoren und Systeme für Schiffe, schwere Land- und Schienenfahrzeuge sowie für militärische Anwendungen. Das Portfolio reicht von fortschrittlichen Diesel- und Gasmotoren über Batterielösungen bis hin zu integrierten Energiesystemen für sicherheitskritische Anwendungen, Dauerstromversorgung, Kraft-Wärme-Kopplung und Microgrids. Mit mehr als 10.000 Mitarbeitenden weltweit treibt Power Systems aktiv die Energiewende voran.

Rolls-Royce ist heute in 48 Ländern vertreten und beliefert Kunden in über 100 Ländern. Dazu zählen Fluggesellschaften, Leasingunternehmen, Streitkräfte sowie Industrie- und Schifffahrtskunden. Durch ein mehrjähriges Transformationsprogramm stärkt das Unternehmen seine Wettbewerbsfähigkeit, Widerstandskraft und Zukunftsfähigkeit – und schafft die finanziellen Freiräume, um nachhaltige Technologien gezielt zu entwickeln und zur Marktreife zu bringen.

Zum 31. Dezember 2025 erzielte Rolls-Royce plc einen Jahresumsatz von rund 23 Milliarden Euro* (20,1 Milliarden brit. Pfund Sterling) und einen bereinigten operativen Gewinn von rund 4 Milliarden Euro (3,46 Milliarden brit. Pfund Sterling). Die Aktie ist an der Londoner Börse notiert (LSE: RR., ADR: RYCEY, LEI: 213800EC7997ZBLZJH69).

* Angaben in € informativ, umgerechnet mit konstantem Wechselkurs (Wechselkursfaktor 1,1812), Verbindlich sind die Angaben in brit. Pfund Sterling.
Mehr unter: www.rolls-royce.com

Kontakt

Jacqueline Casini Senior Vice President Brand, Marketing und Kommunikation
Tel.:
+49 7541 90 56858
E-mail: