PRESSEMELDUNG Power Generation

mtu-Gasaggregate von Rolls-Royce versorgen Afrikas erste Fabrik für Platten aus Reisstroh mit Strom

Veröffentlicht am 08 Januar 2025

Bilder [1 Dateien, 4 MB]

  • Egyptian Wood Technology Company (WOTECH) setzt bei Energieversorgung komplett auf mtu-Insellösung
  • Fabrik ist die zweite ihrer Art weltweit und die erste in Afrika und reduziert Luftverschmutzung und CO2-Emissionen

Rolls-Royce hat in der Provinz Beheira im Norden von Ägypten zehn mtu-Gasaggregate in Betrieb genommen, die die Produktionsanlage der Egyptian Wood Technology Company (WOTECH) mit elektrischer Energie versorgen. Da kein Zugang zu einem öffentlichen Stromnetz besteht, setzt WOTECH komplett auf die 20-Zylinder-mtu-Aggregate mit einer Gesamtleistung von 25 Megawatt.

In der Fabrik werden mitteldichte Faserplatten (MDF) aus Reisstroh hergestellt, die für Möbel und Gebäude verwendet werden. Die vom ägyptischen Erdölministerium unterstützte Anlage vermeidet die ansonsten übliche Verbrennung des beim Reisanbau entstehenden Reisstrohs und sorgt für dessen nachhaltige Nutzung. Die Fabrik ist die zweite ihrer Art weltweit und die erste in Afrika. Sie reduziert die Luftverschmutzung und die CO2-Emissionen in Ägypten erheblich. Das Reisstroh ersetzt traditionelles Holz als Rohstoff in mitteldichten Faserplatten, mit denen Schränke, Türen, Möbel sowie Gewerbe- und Wohngebäude hergestellt werden.

Rolls-Royce arbeitete mit dem lokalen Partner Engineering for Industries Co. (INDE) und dem technischen Dienstleister Egyptian Maintenance Company (EMC) vor Ort zusammen, um die Aggregate der mtu-Baureihe 4000 L64 FNER, Steuerungen und Zubehörteile für das WOTECH-Projekt zu liefern.

Tobias Ostermaier, President Stationary Power Solutions bei Rolls-Royce Power Systems, sagt: „Bei der Unterstützung eines Projekts wie der WOTECH-Anlage, bei der kein Zugang zum Stromnetz besteht, ist die Zuverlässigkeit unserer gasbetriebenen mtu-Aggregate von entscheidender Bedeutung. In Zusammenarbeit mit INDE und EMC entstand eine Stromversorgungslösung, die alle Kundenanforderungen erfüllt – sie ist effizient, zuverlässig und bietet die Kombination aus erstklassiger Leistungsdichte und niedrigen Emissionen.“ Jedes der zehn mtu-Aggregate hat eine Nennleistung von 2.500 kW und eine Betriebsdauer von bis zu 84.000 Stunden, bevor eine Generalüberholung (TBO) erforderlich ist.

Über Rolls-Royce Holdings plc

  1. Rolls-Royce ist eine treibende Kraft des Fortschritts, die Menschen weltweit voranbringt, schützt und verbindet. Unsere Produkte und Dienstleistungen helfen unseren Kunden, den wachsenden Bedarf an Energie in verschiedensten Industriezweigen zu decken, sie ermöglichen es Regierungen, ihre Streitkräfte mit den notwendigen Technologien zum Schutz der Bürger auszustatten, und sie verbinden Menschen, Gesellschaften, Kulturen und Volkswirtschaften miteinander.
  2. Rolls-Royce ist in 48 Ländern vor Ort präsent und hat Kunden in über hundert weiteren Ländern, darunter Fluggesellschaften und Flugzeugleasingunternehmen, Land-, Luft- und Seestreitkräfte sowie Kunden aus der Schifffahrt und der Industrie. 
  3. Mit unserem mehrjährigen Transformationsprogramms werden wir Rolls-Royce zu einem leistungsstarken, wettbewerbsfähigen, resilienten und wachstumsstarken Unternehmen machen. Wir schaffen die finanzielle Kapazität und Agilität, um erfolgreich Produkte zu entwickeln und zu liefern, die unsere Kunden bei der Energiewende unterstützen.
  4. Der Jahresumsatz lag 2024 bei 17,8 Milliarden £, der zugrunde liegende Betriebsgewinn bei 2,46 Milliarden £.
  5. Rolls-Royce Holdings plc ist ein börsennotiertes Unternehmen (LSE RR., ADR RYCEY, LEI 213800EC7997ZBLZJH69).
  6. Rolls-Royce Power Systems mit Hauptsitz in Friedrichshafen beschäftigt mehr als 10.350 Mitarbeiter. Unter der Marke mtu vertreibt das Unternehmen schnelllaufende Motoren und Antriebssysteme für Schiffe, schwere Land-  und Schienenfahrzeuge, militärische Fahrzeuge sowie für die Öl- und Gasindustrie. Zum Portfolio gehören außerdem Diesel- und Gassysteme und Batteriecontainer für sicherheitskritische Anwendungen, zur Dauerstromerzeugung, für Kraft-Wärme-Kopplung und für Microgrids. Mit klimafreundlichen Technologien trägt Rolls-Royce Power Systems dazu bei, die Energiewende voranzutreiben.  

www.rolls-royce.com

Kontakt

Silke Rockenstein Pressesprecherin Fachpresse, alle Regionen
Tel.:
+49 7541 90 7740
E-mail: