Nachhaltige Datensicherung: EcoDataCenter in Schweden setzt auf mtu-Notstromaggregate von Rolls-Royce mit HVO-Kraftstoff
Veröffentlicht am 14 November 2024
- 32 mtu-Aggregate in EcoDataCenter in Falun sorgen für unterbrechungsfreien Strom
- Mit HVO (Neste MY Renewable Diesel) werden CO2-Emissionen um bis zu 95 % verringert
- Nachhaltigkeit ist Programm: EcoDataCenter stellt Abwärme bereit
- EcoDataCenter vertraut seit 2017 auf Rolls-Royce und expandiert weiter mit mtu-Produkten
Der schwedische Rechenzentrumsbetreiber Eco Data Center hat den Kraftstoff für seine mtu-Notstromaggregate von fossilem Diesel auf das nachhaltige HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) umgestellt und festigt damit seinen Anspruch, der führende nordische Anbieter von nachhaltigen und sicheren Lösungen für Rechenzentren zu werden. EcoDataCenter hat an seinem ersten großen Standort in Falun (Schweden) nach und nach expandiert und setzt seit 2017 bei der Notstromversorgung auf mtu-Aggregate der Division Power Systems von Rolls-Royce. 32 mtu-Systeme auf Basis von Motoren der Baureihe 4000 sorgen bereits dafür, dass auch bei Stromausfällen im öffentlichen Netz die Daten der Kunden des Rechenzentrums gesichert sind. Die nächsten 16 Aggregate sind für weitere Expansionen schon bestellt. BOS Power ist als lokaler Partner und Lösungsanbieter für mtu-Produkte in Skandinavien maßgeblich daran beteiligt.
Nachhaltigkeit ist Programm
EcoDataCenter hat es sich zur Aufgabe gemacht, Rechenzentren so nachhaltig wie möglich zu bauen und zu betreiben, um den weltweit steigenden Bedarf an Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu unterstützen. Überschüssige Wärme aus den Serverhallen wird beispielsweise dem nahe gelegenen Biokraftstoff-Werk zur Verfügung gestellt. Die Rechenzentren in Falun sind die ersten Rechenzentrum, deren Rahmen aus dem nachhaltigen Brettsperrholz CLT gebaut wurde. Zur weiteren Verringerung des CO2-Fußabdrucks trägt schließlich die Umstellung von fossilem Kraftstoff auf den Kraftstoff HVO bei. Durch die Verwendung von HVO100 (Neste MY Renewable DieselTM), können die Treibhausgas-Emissionen um bis zu 95 Prozent* gesenkt werden, wenn die Emissionen über den Lebenszyklus mit fossilem Diesel verglichen werden. Auch der lokale Schadstoffausstoß wird verringert, wie Partikel um bis zu 80 Prozent und Stickstoffoxid um durchschnittlich acht Prozent.
Mikael Svanfeldt, CTO EcoDataCenter, erklärt: „Die Abkehr von fossilen Brennstoffen ist eine der Grundlagen für eine erfolgreiche Energiewende. Mit den mtu-Notstromaggregaten und HVO von Neste konnten wir dies umsetzen, ohne in eine neue Ausrüstung investieren zu müssen.“ Der nachhaltige Kraftstoff soll auch weiterhin als Hauptkraftstoff für alle Expansionen des Unternehmens verwendet werden.
Testläufe bestätigen hohe Leistung und Sicherheit
„Gemeinsam mit BOS Power und dem Kraftstoffhersteller Neste konnten wir EcoDataCenter anhand von technischen Analysen, dokumentierten Testläufen und Garantien davon überzeugen, dass unsere Systeme mit HVO100 die gleiche oder bessere Leistung und Sicherheit liefern und die Wartungsintervalle beibehalten werden können. Es ist unser strategisches Ziel, unseren Kunden zuverlässige und effiziente Lösungen zu liefern und sie damit bei ihrer Energiewende zu unterstützen“, erklärt Tobias Ostermaier, President Stationary Power Solutions bei Rolls-Royce.
Rolls-Royce Power Systems hat seit 2022 bereits 80 Prozent seines mtu-Dieselmotorenportfolios für Kraftstoffe der Norm EN15940 wie das nachhaltige HVO freigegeben. Für die Kunden in der Energieversorgung sind das vor allem die Motoren der mtu-Baureihen 4000 und 1600. HVO ist ein Drop-in-Kraftstoff, das heißt, für seinen Einsatz kann die bisherige Infrastruktur der Dieselanlage unverändert genutzt werden, es sind keinerlei Motor-Hard- oder Softwareanpassungen nötig. Dieser Kraftstoff ist deutlich länger haltbar als Biodiesel, was es noch interessanter für Notstromanlagen-Betreiber macht.
* Die Reduzierung der Treibhausgasemissionen variiert je nach regionalspezifischer Gesetzgebung, die die Methodik für die Berechnungen vorgibt (z. B. EU RED II 2018/2001/EU für Europa und US California LCFS für die USA), und dem Rohstoffmix, der zur Herstellung des Produkts für den jeweiligen Markt verwendet wird.
Weitere Informationen dazu im Artikel Holz, HVO und ein bisschen Bullerbü: So werden Rechenzentren nachhaltig
Über Rolls-Royce Holdings plc
- Rolls-Royce ist eine treibende Kraft des Fortschritts, die Menschen weltweit voranbringt, schützt und verbindet. Unsere Produkte und Dienstleistungen helfen unseren Kunden, den wachsenden Bedarf an Energie in verschiedensten Industriezweigen zu decken, sie ermöglichen es Regierungen, ihre Streitkräfte mit den notwendigen Technologien zum Schutz der Bürger auszustatten, und sie verbinden Menschen, Gesellschaften, Kulturen und Volkswirtschaften miteinander.
- Rolls-Royce ist in 48 Ländern vor Ort präsent und hat Kunden in über hundert weiteren Ländern, darunter Fluggesellschaften und Flugzeugleasingunternehmen, Land-, Luft- und Seestreitkräfte sowie Kunden aus der Schifffahrt und der Industrie.
- Mit unserem mehrjährigen Transformationsprogramms werden wir Rolls-Royce zu einem leistungsstarken, wettbewerbsfähigen, resilienten und wachstumsstarken Unternehmen machen. Wir schaffen die finanzielle Kapazität und Agilität, um erfolgreich Produkte zu entwickeln und zu liefern, die unsere Kunden bei der Energiewende unterstützen.
- Der Jahresumsatz lag 2024 bei 17,8 Milliarden £, der zugrunde liegende Betriebsgewinn bei 2,46 Milliarden £.
- Rolls-Royce Holdings plc ist ein börsennotiertes Unternehmen (LSE RR., ADR RYCEY, LEI 213800EC7997ZBLZJH69).
- Rolls-Royce Power Systems mit Hauptsitz in Friedrichshafen beschäftigt mehr als 10.350 Mitarbeiter. Unter der Marke mtu vertreibt das Unternehmen schnelllaufende Motoren und Antriebssysteme für Schiffe, schwere Land- und Schienenfahrzeuge, militärische Fahrzeuge sowie für die Öl- und Gasindustrie. Zum Portfolio gehören außerdem Diesel- und Gassysteme und Batteriecontainer für sicherheitskritische Anwendungen, zur Dauerstromerzeugung, für Kraft-Wärme-Kopplung und für Microgrids. Mit klimafreundlichen Technologien trägt Rolls-Royce Power Systems dazu bei, die Energiewende voranzutreiben.
Kontakt
Tel.: |
+49 7541 90 7740
|
E-mail: |