PRESSEMELDUNG Öl & Gas

Rolls-Royce liefert mtu-Gasaggregate für hochmoderne Öl- und Gasförderanlage im Oman

Veröffentlicht am 18 April 2024

Bilder [1 Dateien, 439 KB]

Rolls-Royce hat acht mtu-Gasaggregate in Containerbauweise und vier zusätzliche mtu-Motoren des Typs 20V 4000 L64 FNER für ein Gaskraftwerk geliefert, das eine große Öl- und Gasförderanlage im Oman mit Strom versorgt. Mit insgesamt zwölf installierten Aggregaten, die jeweils eine Leistung von 2 MW erbringen, gewährleistet die neue Anlage eine effiziente und unterbrechungsfreie Stromversorgung, die den Anforderungen der Anlage gerecht wird.

Rolls-Royce arbeitete bei diesem Projekt eng mit Al Faris Equipment Rentals LLC zusammen, einem Anbieter von Mietgeräten für schwere Hebe-, Transport- und Energielösungen im Nahen Osten und Nordafrika. Al Farris war verantwortlich für die Errichtung des neuen Kraftwerks, das sich mitten in der Wüste in der westlichen Region Omans befindet. Das Kraftwerk, das mit komprimiertem Erdgas als Brennstoff betrieben wird, zeigt das Engagement des Unternehmens für emissionsreduzierte Energiequellen, da die Verbrennung von Erdgas weniger lokale Emissionen und CO2 erzeugt, als die Verbrennung von Kohle oder Erdölprodukten.

Das auf dem mtu-Gasmotor der Baureihe 4000 L64 FNER basierende Aggregat bietet die höchste Leistungsdichte seiner Klasse und erreicht einen Wirkungsgrad von bis zu 44,4 %, was im Vergleich zum Vorgängermodell eine deutliche Verbesserung der Brennstoff-/Energieausnutzung bei hohen Temperaturen bedeutet. Er ist für maximale Leistung und niedrige Emissionen optimiert und bietet eine wirtschaftliche, zuverlässige und umweltfreundlichere Energiequelle.

Tobias Ostermaier, Rolls-Royce President Stationary Power Solutions, sagte: „Die Erfüllung der anspruchsvollen Anforderungen eines Großprojekts an einem abgelegenen Ort, das auf eine zuverlässige Stromversorgung angewiesen ist, und die Berücksichtigung von Umweltfaktoren ist immer eine lohnende Herausforderung. In Zusammenarbeit mit dem Team von Al Faris waren wir in der Lage, mit unserer kontinuierlichen erdgasbetriebenen mtu-Lösung eine zuverlässige Stromversorgung zu liefern, die niedrige Emissionen bietet und die Effizienz und Betriebszeit maximiert.“

Al Faris ist ein langjähriger Anbieter im Bereich der Energiedienstleistungen. Das Projekt im Oman ist die erste Zusammenarbeit zwischen Al Faris und Rolls-Royce hinsichtlich einer Gassystemlieferung.

"Wir hoffen, dass der Erfolg dieses Projekts zu weiteren Möglichkeiten führt, unsere Gassysteme und andere nachhaltige Lösungen zu fördern, um mehr Kunden in der Region zu unterstützen", sagte Sven Sonnenberg, Managing Director Rolls-Royce Solutions Middle East FZE.

Rolls-Royce ist führend bei der Entwicklung effizienter und nachhaltiger Energielösungen für die Öl- und Gasindustrie. Die mtu-Gasaggregate von Rolls-Royce können mit einem Gemisch aus Erdgas und Wasserstoff betrieben werden und sind kompakt, zuverlässig und leistungsstark - sie reduzieren die CO2-Emissionen erheblich und bieten gleichzeitig eine kontinuierliche Leistung mit 100 % Kapazität. Sie sind eine hervorragende Lösung für Kunden, die zukunftsfähig sein wollen, ohne Abstriche bei der Leistung zu machen.

Über Rolls-Royce Holdings plc

  1. Rolls-Royce ist eine treibende Kraft des Fortschritts, die Menschen weltweit voranbringt, schützt und verbindet. Unsere Produkte und Dienstleistungen helfen unseren Kunden, den wachsenden Bedarf an Energie in verschiedensten Industriezweigen zu decken, sie ermöglichen es Regierungen, ihre Streitkräfte mit den notwendigen Technologien zum Schutz der Bürger auszustatten, und sie verbinden Menschen, Gesellschaften, Kulturen und Volkswirtschaften miteinander.
  2. Rolls-Royce ist in 48 Ländern vor Ort präsent und hat Kunden in über hundert weiteren Ländern, darunter Fluggesellschaften und Flugzeugleasingunternehmen, Land-, Luft- und Seestreitkräfte sowie Kunden aus der Schifffahrt und der Industrie. 
  3. Mit unserem mehrjährigen Transformationsprogramms werden wir Rolls-Royce zu einem leistungsstarken, wettbewerbsfähigen, resilienten und wachstumsstarken Unternehmen machen. Wir schaffen die finanzielle Kapazität und Agilität, um erfolgreich Produkte zu entwickeln und zu liefern, die unsere Kunden bei der Energiewende unterstützen.
  4. Der Jahresumsatz lag 2024 bei 17,8 Milliarden £, der zugrunde liegende Betriebsgewinn bei 2,46 Milliarden £.
  5. Rolls-Royce Holdings plc ist ein börsennotiertes Unternehmen (LSE RR., ADR RYCEY, LEI 213800EC7997ZBLZJH69).
  6. Rolls-Royce Power Systems mit Hauptsitz in Friedrichshafen beschäftigt mehr als 10.350 Mitarbeiter. Unter der Marke mtu vertreibt das Unternehmen schnelllaufende Motoren und Antriebssysteme für Schiffe, schwere Land-  und Schienenfahrzeuge, militärische Fahrzeuge sowie für die Öl- und Gasindustrie. Zum Portfolio gehören außerdem Diesel- und Gassysteme und Batteriecontainer für sicherheitskritische Anwendungen, zur Dauerstromerzeugung, für Kraft-Wärme-Kopplung und für Microgrids. Mit klimafreundlichen Technologien trägt Rolls-Royce Power Systems dazu bei, die Energiewende voranzutreiben.  

www.rolls-royce.com

Kontakt

Jennifer Riley Pressesprecherin Nord- und Lateinamerika
Tel.:
+1 248 560 8488
E-mail: