PRESSEMELDUNG Power Generation

Rolls-Royce liefert Batteriegroßspeicher zur Netzstabilisierung und Stromvermarktung an Encavis

Veröffentlicht am 06 Mai 2024

Bilder [1 Dateien, 2 MB]

  • mtu EnergyPack-System QG mit 24 Megawattstunden soll volatile Stromerzeugung erneuerbarer Energien ausgleichen und die Versorgungssicherheit erhöhen
  • Inbetriebnahme des auf Lithium-Ionen-Technologie basierenden Speichersystems im ersten Quartal 2025

Rolls-Royce liefert ein mtu-Batterie-Energiespeichersystem mit einer Leistung von 12 Megawatt und einer Speicherkapazität von 24 Megawattstunden an die Encavis AG. Die Batterieanlage soll den Hamburger Stromproduzenten bei der Vermarktung der elektrischen Energie deutscher Wind- und Solarparks unterstützen, indem sie unter anderem Erzeugungsschwankungen ausgleicht und die Versorgungssicherheit erhöht. Rolls-Royce wird das Energiespeichersystem schlüsselfertig liefern und aufbauen. Es wird voraussichtlich im ersten Quartal 2025 an den Start gehen.

Rolls-Royce ist auch mit Bauleistungen, Montage und 10 Jahre Wartung beauftragt
Der Auftrag umfasst einen Großspeicher mtu EnergyPack QG mit insgesamt 72 Batterieschränken sowie der intelligenten Steuerungsplattform mtu EnergetIQ, die für optimale Leistung und Flexibilität sorgt. Rolls-Royce hat Encavis bereits bei der Projektentwicklung für die Batterie-Energiespeichersysteme unterstützt und übernimmt außer der Lieferung auch die Bauleistungen, die komplette Montage sowie die Bereitstellung aller Netzanschluss-Komponenten für das Energiespeichersystem. Hinzu kommt ein langfristiger Wartungsvertrag (Value Care Agreement) über 10 Jahre, mit dem weitreichende Garantien einher gehen: Über die gesamte Laufzeit werden unter anderem der jeweilige Kapazitätswert und die Effizienz der Anlage gewährleistet.

„Wir freuen uns, mit Rolls-Royce einen verlässlichen Partner gefunden zu haben, der seit der Projektentwicklung an unserer Seite ist und uns auch in den kommenden zehn Jahren begleiten und für einen reibungslosen Betrieb sorgen wird“, erklärt Mario Schirru, CIO/COO der Encavis AG.

Eingesetzt wird das Batterie-Energiespeichersystem in einer Anlage der Firma Encavis in Hettstedt in Sachsen-Anhalt, für ein Projekt, das mit Unterstützung der Stadtwerke Hettstedt entwickelt wurde. Dort soll es in Zeiten niedriger Strompreise aufgeladen werden und in Zeiten hoher Preise durch die Teilnahme am Day-Ahead- und Intra-Day-Markt elektrische Energie bereitstellen.

Batteriespeicher ist Beitrag zur Energiewende und zur Energiesicherheit
„Der nunmehr kurz vor der Errichtung stehende Batteriespeicher vervollständigt unsere Idee der zuverlässigen und innovativen Energieversorgung. Es freut uns sehr, dass die Encavis AG und Rolls-Royce mit uns als Partner an der Seite, ihren Beitrag zu einer zukunftsorientierten Energieinfrastruktur leisten möchten. Insbesondere haben wir hierdurch die Chance, die Versorgungssicherheit einer ganzen Region auf ein neues Niveau zu heben“, so Mario Arnold, Geschäftsführer der Stadtwerke Hettstedt GmbH.

„Mit dem Batteriegroßspeicher-System leisten wir – gemeinsam mit der Encavis AG und den Stadtwerken Hettstedt – einen Beitrag zur Energiewende ebenso wie zur Netzstabilisierung. Denn das System sorgt dafür, dass elektrische Energie auch aus erneuerbaren Energien gespeichert wird und bei Bedarf dazu beiträgt, das Netz zu stützen. Unsere Batterielösungen, die zu unseren strategischen Geschäftsfeldern gehören, leisten weltweit nachhaltig und zuverlässig einen Beitrag zur Energiesicherheit“, sagt Andreas Görtz, President Sustainable Power Solutions bei Rolls-Royce Power Systems.

Über Rolls-Royce Holdings plc

  1. Rolls-Royce ist eine treibende Kraft des Fortschritts, die Menschen weltweit voranbringt, schützt und verbindet. Unsere Produkte und Dienstleistungen helfen unseren Kunden, den wachsenden Bedarf an Energie in verschiedensten Industriezweigen zu decken, sie ermöglichen es Regierungen, ihre Streitkräfte mit den notwendigen Technologien zum Schutz der Bürger auszustatten, und sie verbinden Menschen, Gesellschaften, Kulturen und Volkswirtschaften miteinander.
  2. Rolls-Royce ist in 48 Ländern vor Ort präsent und hat Kunden in über hundert weiteren Ländern, darunter Fluggesellschaften und Flugzeugleasingunternehmen, Land-, Luft- und Seestreitkräfte sowie Kunden aus der Schifffahrt und der Industrie. 
  3. Mit unserem mehrjährigen Transformationsprogramms werden wir Rolls-Royce zu einem leistungsstarken, wettbewerbsfähigen, resilienten und wachstumsstarken Unternehmen machen. Wir schaffen die finanzielle Kapazität und Agilität, um erfolgreich Produkte zu entwickeln und zu liefern, die unsere Kunden bei der Energiewende unterstützen.
  4. Der Jahresumsatz lag 2024 bei 17,8 Milliarden £, der zugrunde liegende Betriebsgewinn bei 2,46 Milliarden £.
  5. Rolls-Royce Holdings plc ist ein börsennotiertes Unternehmen (LSE RR., ADR RYCEY, LEI 213800EC7997ZBLZJH69).
  6. Rolls-Royce Power Systems mit Hauptsitz in Friedrichshafen beschäftigt mehr als 10.350 Mitarbeiter. Unter der Marke mtu vertreibt das Unternehmen schnelllaufende Motoren und Antriebssysteme für Schiffe, schwere Land-  und Schienenfahrzeuge, militärische Fahrzeuge sowie für die Öl- und Gasindustrie. Zum Portfolio gehören außerdem Diesel- und Gassysteme und Batteriecontainer für sicherheitskritische Anwendungen, zur Dauerstromerzeugung, für Kraft-Wärme-Kopplung und für Microgrids. Mit klimafreundlichen Technologien trägt Rolls-Royce Power Systems dazu bei, die Energiewende voranzutreiben.  

www.rolls-royce.com

Kontakt

Silke Rockenstein Pressesprecherin Fachpresse, alle Regionen
Tel.:
+49 7541 90 7740
E-mail: