PRESSEMELDUNG Kommerzielle Schifffahrt

Rolls-Royce verstärkt Zusammenarbeit mit Majestic Fast Ferry

Veröffentlicht am 09 Mai 2024

Bilder [1 Dateien, 4 MB]

Rolls-Royce und die Singapurer Reederei Majestic Fast Ferry Pte Ltd. Haben ein Memorandum of Understanding (MOU) unterzeichnet, um die gemeinsame Zusammenarbeit weiter zu stärken und der Majestic-Ferry-Flotte von derzeit 11 Fähren, die mit mtu-Antriebssystemen ausgestattet sind, saubere und energieeffiziente Fahrten zu ermöglichen.  

Bei diesem Anlass wurde auch der 100. mtu-Motor gefeiert, den der   Fährenbetreiber seit dem Jahr 2016 von Rolls-Royce Solutions Asia, der Tochtergesellschaft des Rolls-Royce-Geschäftsbereichs Power Systems, erworben hat. Majestic Fast Ferry verwendet mtu-Motoren der Baureihe 2000, das 100. Exemplar ist ein 16V 2000 M72 mit einer Leistung von 1.440 kW.

Die Absichtserklärung wurde von Giovanni Spadaro, President Global Markets bei Rolls-Royce Power Systems und Geschäftsführer von Rolls-Royce Solutions Asia, und dem Geschäftsführer von Majestic Fast Ferry, Max Tan, unterzeichnet – im Beisein Präsidenten von Dr. Jörg, President Rolls-Royce Power Systems, Jörg Stratmann, und Zhang Mao Xin, Vorstand von Majestic Ferry. Die Unterzeichnung der Absichtserklärung bekräftigt die langjährigen Beziehungen und das gemeinsame Engagement beider Unternehmen, die Beziehungen innerhalb der Schifffahrtsbranche zu stärken und gleichzeitig nach alternativen Kraftstoffquellen zu suchen, um eine umweltfreundlichere maritime Industrie zu ermöglichen, entsprechend der Strategie von Rolls-Royce Power Systems.  

Spadaro sagte: „In einer Welt, in der die Herausforderungen komplex und vernetzt und die Ressourcen begrenzt sind, ist Zusammenarbeit unerlässlich. Mit dieser Absichtserklärung verpflichten wir uns, unsere jeweiligen Stärken, Ressourcen und Netzwerke zu nutzen, um Innovationen voranzutreiben, eine nachhaltige Entwicklung zu fördern und positive Auswirkungen in unseren Gemeinden und darüber hinaus zu erzielen.“

Im Rahmen der Absichtserklärung wird Rolls-Royce die Partnerschaft mit Majestic Fast Ferry fortsetzen, um sicherzustellen, dass die Fährdienste so nachhaltig wie möglich erfolgen, einschließlich des Einsatzes von mtu-Motoren und Antriebslösungen, die mit erneuerbaren Kraftstoffen wie hydriertem Pflanzenöl (HVO) betrieben werden können. „Dieses Vertrauen in die Umsetzung praktikabler umweltfreundlicher Lösungen für die Flotte von Majestic Fast Ferry basiert auf der Zuverlässigkeit, der Kraftstoffeffizienz und der Leistung von Rolls-Royce über viele Jahre hinweg, die uns zu einem treuen Kunden gemacht haben", so Tan und ergänzt: „Majestic Fast Ferry ist derzeit 30 Prozent kraftstoffsparender als unsere Wettbewerber. Wir sind stolz auf diesen Fortschritt und werden die Emissionen unseres Betriebs weiter reduzieren. Wir werden auch in Zukunft unsere Treibstoffstrategie überprüfen und sicherstellen, dass wir in Sachen Effizienz und Dekarbonisierung an der Spitze bleiben.“

Das Gesicht des Fährverkehrs in der Straße von Singapur und darüber hinaus verändern

Majestic Fast Ferry begann im Dezember 2014 mit einer Fähre und wird bis 2023 auf 1,3 Millionen Passagiere anwachsen. Als einer der jüngsten führenden Anbieter aus Singapur in einer hart umkämpften Fährenbranche wolle Majestic Fast Ferry mutig und innovativ bleiben, um wachsende Märkte zu erobern.  

Dies führte zum Kauf der ersten mtu-Motoren im Jahr 2016, die das beste Gewichtsverhältnis ihrer Klasse aufweisen. Dank der mtu-Werkstätten in Singapur und Indonesien kann sich Majestic Fast Ferry auf sofortige Unterstützung und schnelle Reaktions- und Lösungszeiten verlassen.

Im Jahr 2023, als Batam für Inlandsreisen immer beliebter wurde, begann Majestic Fast Ferry mit dem Einsatz von mtu-angetriebenen Schiffen für seinen Hochgeschwindigkeits-Katamaran-Service, was es ermöglichte, die Strecke im Vergleich zu langsameren, traditionellen Einrumpfschiffen effizienter zu bedienen.

„Mit einem mtu-angetriebenen Schiff ist es möglich, fast doppelt so viele Passagiere zu befördern als mit unserer vorherigen Fähre. Sie erreichen mit der gleichen Treibstoffmenge eine viel höhere Geschwindigkeit", so Tan.

Chew Xiang Yu, Director of Marine APAC bei Rolls-Royce Power Systems, sagte: „Die Anerkennung von Majestic Fast Ferry ist ein Beweis für das Engagement unseres APAC-Teams für den Kundenservice. Bei Rolls-Royce sind wir bereit, mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten und sie unermüdlich und engagiert zu begleiten.

Fünf Jahrzehnte im Dienst der Industrie

Die Absichtserklärung wurde am selben Tag unterzeichnet, an dem Rolls-Royce Solutions Asia das 50-jährige Bestehen in Singapur feierte. Das Unternehmen, das in über 30 Ländern Asiens tätig ist, wird von einem engagierten Team von rund 300 Mitarbeitern vor Ort unterstützt und bietet Servicelösungen an, die in den Bereichen Industrie, Marine, Behörden, kommerzielle Schifffahrt und Energieerzeugung eine zentrale Rolle spielen.

Über Rolls-Royce Holdings plc

  1. Rolls-Royce entwickelt und liefert komplexe Energie- und Antriebslösungen für sicherheitsrelevante Anwendungen zu Land, zu Wasser und in der Luft. Unsere Produkte und Dienstleistungen versetzen unsere Kunden in die Lage, Menschen, Gesellschaften, Kulturen und Volkswirtschaften miteinander zu verbinden. Sie decken den wachsenden Bedarf an Energie in verschiedensten Industriezweigen und ermöglichen es Regierungen, ihre Streitkräfte mit den notwendigen Technologien auszustatten, um ihre Bürger zu schützen.
  2. Rolls-Royce ist in 48 Ländern vertreten und hat Kunden in mehr als 150 Ländern, darunter über 250 zivile Großtriebwerkskunden, 160 Streitkräfte und Marinekunden sowie rund 40.000 aktive Power Systems-Kunden. Wir haben uns verpflichtet, bis 2050 ein Netto-Null-Emissions-Unternehmen zu werden und unterstützen unsere Kunden dabei, dasselbe zu erreichen.
  3. Der zugrunde liegende Jahresumsatz lag 2023 bei 15,4 Milliarden Pfund, der zugrunde liegende Betriebsgewinn bei 1,6 Milliarden Pfund und der freie Cash Flow bei 1,3 Milliarden Pfund.
  4. Rolls-Royce Holdings plc ist ein börsennotiertes Unternehmen (LSE: RR., ADR: RYCEY, LEI: 213800EC7997ZBLZJH69).
  5. Rolls-Royce Power Systems mit Hauptsitz in Friedrichshafen beschäftigt mehr als 10.500 Mitarbeiter. Unter der Marke mtu vertreibt das Unternehmen schnelllaufende Motoren und Antriebssysteme für Schiffe, schwere Land- und Schienenfahrzeuge, militärische Fahrzeuge sowie für die Öl- und Gasindustrie. Zum Portfolio gehören außerdem Diesel- und Gassysteme und Batteriecontainer für sicherheitskritische Anwendungen, zur Dauerstromerzeugung, für Kraft-Wärme-Kopplung und für Microgrids. Mit klimafreundlichen Technologien trägt Rolls-Royce Power Systems dazu bei, die Energiewende voranzutreiben.

www.rolls-royce.com

Contact

Wolfgang Boller Pressesprecher externe Kommunikation, Pressesprecher Regional- und Wirtschaftsmedien
Tel.:
+49 7541 90 2159
E-mail: