PRESSEMELDUNG Power Generation

Rolls-Royce sichert Stromversorgung bei Pharma-Dienstleister Vetter

Veröffentlicht am 21 Januar 2025

Bilder [3 Dateien, 3 MB]

  • Pharma-Dienstleister sichert hochsensible Abfüllanlagen seit 2005 mit mtu Kinetic PowerPacks
  • Vetter hat bis 2025 insgesamt 14 dynamische unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme von Rolls-Royce an Produktionsstandorten in Betrieb
  • mtu Kinetic PowerPacks reagieren unmittelbar bei Stromausfall oder bei Unterbrechung im Stromnetz

Rolls-Royce hat von Pharma-Dienstleister Vetter einen Auftrag zur Lieferung von drei mtu Kinetic PowerPacks (KPP) erhalten. Die Anlagen sollen an den Standorten des Unternehmens in Langenargen (Deutschland) und Rankweil (Österreich) eine zuverlässige Stromversorgung gewährleisten und werden dort vor allem für die Absicherung der Abläufe in den Reinräumen, also für das aseptische Abfüllen von Medikamenten eingesetzt. Der Standort Langenargen erhält zwei weitere mtu KPP mit einer Leistung von jeweils 2.000 kVA (1600 kWe), Rankweil eine weitere Anlage mit einer Leistung von 1.750 kVA (1400 kWe). Sie werden voraussichtlich im Frühsommer und Sommer 2025 in Betrieb genommen.

Vetter setzt seit 2005 auf mtu Kinetic PowerPacks
Der Pharma-Dienstleister mit Sitz in Ravensburg (Deutschland) setzt bereits seit 2005 auf die dynamischen unterbrechungsfreien Stromversorgungssysteme (DUSV) von Rolls-Royce: Derzeit sind neun Anlagen an verschiedenen Standorten des Unternehmens in Betrieb, zwei weitere werden aktuell installiert. Der Konzern mit Produktionsstandorten in Deutschland, Österreich und den USA ist darauf spezialisiert, Medikamente in Injektionssysteme abzufüllen. Damit dies völlig keimfrei geschieht, sichert Vetter seine Produktionsprozesse mit den unterbrechungsfreien Stromversorgungssystemen von Rolls-Royce ab.

„Die mtu Kinetic PowerPacks von Rolls-Royce haben sich als äußerst zuverlässige Lösung erwiesen, die uns vor erheblichen Produktionsausfällen schützt“, sagt Uwe Remminghorst, Vice President Produktions- und Elektrotechnik von Vetter. „Die kontinuierliche Stromversorgung in unseren Reinräumen ist von zentraler Bedeutung, und wir sind froh, auf diese Technologie vertrauen zu können.“

Dynamische USV-Technologie liefert Notstrom und gleicht Schwankungen im
Netz aus
„Unsere mtu Kinetic PowerPacks können mehr als nur Notstrom im Falle eines Stromausfalls bereitstellen. Sie regulieren zudem kontinuierlich die Stromqualität, indem sie Schwankungen ausgleichen und so eine stabile und zuverlässige Stromversorgung für sensible Fertigungsprozesse sicherstellen“, sagt Christoph Webinger, globaler Vertriebs- und Serviceleiter für mtu Kinetic PowerPacks bei Rolls-Royce. „Das macht sie zu idealen Systemen für sensible Bereiche.“ „Die gute und langjährige Zusammenarbeit mit unserem Kunden Vetter entspricht unserem strategischen Ziel, mit unseren Produkten kritische Infrastruktur zu sichern und zuverlässige Energielösungen als Rückgrat der Industrie bereit zu stellen“.    

Die in Liège (Belgien) hergestellten mtu Kinetic PowerPacks kombinieren einen kinetischen Massenspeicher, einen mtu-Dieselmotor und einen Generator. Solange das öffentliche Stromnetz läuft, wird der kinetische Massenspeicher – in diesem Falle ein Schwungrad – über den Generator, der in diesem Betriebszustand als Elektromotor arbeitet, angetrieben. Der schwere kinetische Massenspeicher dient als „Energieakku“, der die Energie speichert und dann zur Verfügung stellt, wenn der Strom ausfällt.   Dann treibt ein Teil der im Schwungrad gespeicherten Energie den Generator an, der nun die Stromversorgung übernimmt. Ein anderer Teil der gespeicherten Rotationsenergie hilft, den mtu-Dieselmotor zu starten. Innerhalb kürzester Zeit erreicht er seine Nennleistung und kann dann über den Generator die Stromversorgung übernehmen sowie das Schwungrad stabilisieren.

Pressefotos zum Herunterladen finden Sie unter Media Center (mtu-solutions.com).

Weitere Informationen zur Funktionsweise unserer mtu Kinetic PowerPacks finden Sie auf unserer Website und in unserem Video auf YouTube.

Über Rolls-Royce Holdings plc

  1. Rolls-Royce ist eine treibende Kraft des Fortschritts, die Menschen weltweit voranbringt, schützt und verbindet. Unsere Produkte und Dienstleistungen helfen unseren Kunden, den wachsenden Bedarf an Energie in verschiedensten Industriezweigen zu decken, sie ermöglichen es Regierungen, ihre Streitkräfte mit den notwendigen Technologien zum Schutz der Bürger auszustatten, und sie verbinden Menschen, Gesellschaften, Kulturen und Volkswirtschaften miteinander.
  2. Rolls-Royce ist in 48 Ländern vor Ort präsent und hat Kunden in über hundert weiteren Ländern, darunter Fluggesellschaften und Flugzeugleasingunternehmen, Land-, Luft- und Seestreitkräfte sowie Kunden aus der Schifffahrt und der Industrie. 
  3. Mit unserem mehrjährigen Transformationsprogramms werden wir Rolls-Royce zu einem leistungsstarken, wettbewerbsfähigen, resilienten und wachstumsstarken Unternehmen machen. Wir schaffen die finanzielle Kapazität und Agilität, um erfolgreich Produkte zu entwickeln und zu liefern, die unsere Kunden bei der Energiewende unterstützen.
  4. Der Jahresumsatz lag 2024 bei 17,8 Milliarden £, der zugrunde liegende Betriebsgewinn bei 2,46 Milliarden £.
  5. Rolls-Royce Holdings plc ist ein börsennotiertes Unternehmen (LSE RR., ADR RYCEY, LEI 213800EC7997ZBLZJH69).
  6. Rolls-Royce Power Systems mit Hauptsitz in Friedrichshafen beschäftigt mehr als 10.350 Mitarbeiter. Unter der Marke mtu vertreibt das Unternehmen schnelllaufende Motoren und Antriebssysteme für Schiffe, schwere Land-  und Schienenfahrzeuge, militärische Fahrzeuge sowie für die Öl- und Gasindustrie. Zum Portfolio gehören außerdem Diesel- und Gassysteme und Batteriecontainer für sicherheitskritische Anwendungen, zur Dauerstromerzeugung, für Kraft-Wärme-Kopplung und für Microgrids. Mit klimafreundlichen Technologien trägt Rolls-Royce Power Systems dazu bei, die Energiewende voranzutreiben.  

www.rolls-royce.com

Kontakt

Silke Rockenstein Pressesprecherin Fachpresse, alle Regionen
Tel.:
+49 7541 90 7740
E-mail: