Rolls-Royce eröffnet Remanufacturing-Betrieb für mtu Kinetic PowerPacks in Brasilien
Veröffentlicht am 04 Dezember 2024
- Erweiterung der bestehenden Kapazitäten in Brasilien ermöglicht kürzere Überholungszeiten und verbesserten regionalen Kundenservice
- 150 mtu Kinetic PowerPacks sichern in Brasilien bereits Stromversorgung für Rechenzentren, Pharmazie und Lebensmittelindustrie
- Verlegung des Remanufacturing nach Brasilien fördert technische Fachkompetenz vor Ort und reduziert CO2-Emissionen
Rolls-Royce hat seinen Standort in Sao Paulo in Brasilien um ein Remanufacturing-Zentrum für die Überholung und Wiederaufbereitung von mtu Kinetic PowerPacks (KPP) erweitert.
Jörg Stratmann, CEO von Rolls-Royce Power Systems, sagte anlässlich der Eröffnung in Sao Paolo:“ Mit dieser Erweiterung investieren wir in unsere Präsenz und unseren Service im dynamischen Wachstumsmarkt Brasilien und Südamerika, um unseren Kunden weiter als starker und zuverlässiger Partner beiseitezustehen. Mit mtu Kinetic PowerPacks sichern wir kritische Infrastruktur und stellen eine zuverlässige Energielösung als Rückgrat der zunehmenden digitalen Industrie bereit“.
Das neue Zentrum wurde in das bestehende Werk integriert und umfasst spezialisierte Bereiche für die Überholung sowie einen modernen Prüfstand und einen Kontrollraum. Die Überholungen in der neuen Anlage haben bereits begonnen: Bislang wurden sieben mtu Kinetic PowerPacks erfolgreich überholt und getestet, die in Kürze wieder an die Kunden ausgeliefert werden. Langfristig sollen in der Remanufacturing-Anlage in Brasilien bis zu 30 unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme pro Jahr überholt und aufbereitet werden.
150 mtu Kinetic PowerPacks sichern Stromversorgung von Rechenzentren, Pharmazie und Lebensmittelindustrie
In Brasilien sind derzeit rund 150 mtu Kinetic PowerPacks von Rolls-Royce im Einsatz, unter anderem in Rechenzentren, der Lebensmittel- und Getränkeproduktion sowie in der pharmazeutischen Industrie, insbesondere im Bereich der Impfstoffproduktion. Die Systeme gewährleisten eine unterbrechungsfreie Energieversorgung und sichern so den Betrieb auch bei Stromausfällen. mtu Kinetic PowerPacks benötigen in den ersten 10 Jahren ihrer Lebensdauer nur eine routinemäßige Wartung, danach werden sie überholt. Im Gegensatz zu statischen USV-Systemen, die Batterien mit einer Standardlebensdauer von fünf Jahren enthalten, haben dynamische USV-Systeme wie das mtu Kinetic PowerPack eine Lebensdauer von mehr als 20 Jahren.
Überholungen zukünftig schneller und nachhaltiger
„Mit der neuen Anlage setzen wir unsere Strategie um, unseren Kunden einen noch besseren und nachhaltigeren Service zu bieten“, sagte Bernard Hanssens, Head of Global Service beim Rolls-Royce Competence Center in Liège, Belgien. Larissa Frausto, Supply Chain Director in Brasilien, ergänzte: „Durch die lokale Überholung reduzieren wir nicht nur die Logistik- und Transportkosten, sondern fördern auch die Weiterentwicklung der technischen Fähigkeiten unserer Mitarbeiter vor Ort.“
Bisher wurden mtu Kinetic PowerPacks für Überholungen nach Belgien verschifft. Durch die Verlagerung dieser Aktivitäten nach Brasilien verbessert Rolls-Royce nicht nur die Umschlagzeiten, sondern senkt auch die mit dem internationalen Transport verbundenen CO2-Emissionen erheblich.
Wie mtu Kinetic PowerPacks funktionieren
Jedes mtu Kinetic PowerPack umfasst einen rotierenden kinetischen Energiespeicher, einen mtu-Dieselmotor und einen Generator, der auch als Elektromotor fungiert, sowie ein spezielles Steuerungssystem und eine Schaltanlage mit Drossel, die Strom aus dem Hauptnetz filtert. Der kinetische Massenspeicher wird vom Synchrongenerator aufgeladen, der als Motor läuft, während er an das Netz angeschlossen ist. Er speichert Energie, die bei einem Stromausfall sofort freigegeben wird, und sorgt so für eine nahtlose Stromversorgung. Somit bietet das mtu Kinetic PowerPack sowohl eine Regulierung der Stromqualität als auch eine unterbrechungsfreie Stromversorgung.
Über Rolls-Royce Holdings plc
- Rolls-Royce ist eine treibende Kraft des Fortschritts, die Menschen weltweit voranbringt, schützt und verbindet. Unsere Produkte und Dienstleistungen helfen unseren Kunden, den wachsenden Bedarf an Energie in verschiedensten Industriezweigen zu decken, sie ermöglichen es Regierungen, ihre Streitkräfte mit den notwendigen Technologien zum Schutz der Bürger auszustatten, und sie verbinden Menschen, Gesellschaften, Kulturen und Volkswirtschaften miteinander.
- Rolls-Royce ist in 48 Ländern vor Ort präsent und hat Kunden in über hundert weiteren Ländern, darunter Fluggesellschaften und Flugzeugleasingunternehmen, Land-, Luft- und Seestreitkräfte sowie Kunden aus der Schifffahrt und der Industrie.
- Mit unserem mehrjährigen Transformationsprogramms werden wir Rolls-Royce zu einem leistungsstarken, wettbewerbsfähigen, resilienten und wachstumsstarken Unternehmen machen. Wir schaffen die finanzielle Kapazität und Agilität, um erfolgreich Produkte zu entwickeln und zu liefern, die unsere Kunden bei der Energiewende unterstützen.
- Der Jahresumsatz lag 2024 bei 17,8 Milliarden £, der zugrunde liegende Betriebsgewinn bei 2,46 Milliarden £.
- Rolls-Royce Holdings plc ist ein börsennotiertes Unternehmen (LSE RR., ADR RYCEY, LEI 213800EC7997ZBLZJH69).
- Rolls-Royce Power Systems mit Hauptsitz in Friedrichshafen beschäftigt mehr als 10.350 Mitarbeiter. Unter der Marke mtu vertreibt das Unternehmen schnelllaufende Motoren und Antriebssysteme für Schiffe, schwere Land- und Schienenfahrzeuge, militärische Fahrzeuge sowie für die Öl- und Gasindustrie. Zum Portfolio gehören außerdem Diesel- und Gassysteme und Batteriecontainer für sicherheitskritische Anwendungen, zur Dauerstromerzeugung, für Kraft-Wärme-Kopplung und für Microgrids. Mit klimafreundlichen Technologien trägt Rolls-Royce Power Systems dazu bei, die Energiewende voranzutreiben.
Kontakt
Tel.: |
+49 7541 90 7740
|
E-mail: |