Rolls-Royce Power Systems_Friedrichshafen_Werk 1_Jean-Raebel-Haus.jpg
PRESSEMELDUNG Corporate

Rolls-Royce schließt Verkauf des Geschäfts mit Motoren im unteren Leistungsbereich an DEUTZ AG ab

Veröffentlicht am 01 August 2024

Bilder [1 Dateien, 2 MB]

  • Division Power Systems konzentriert sich auf mtu-Motoren und -Systeme aus eigener Produktion

Rolls-Royce hat den Verkauf des Geschäfts mit Motoren im unteren Leistungsbereich der Rolls-Royce Power Systems AG an die DEUTZ AG abgeschlossen. Der Verkauf folgt der Mitteilung vom 13. Dezember 2023, dass eine grundsätzliche Einigung erzielt wurde. Der Verkaufspreis liegt im hohen zweistelligen Millionenbereich.

Dr. Joerg Stratmann, CEO von Rolls-Royce Power Systems, sagte: "Diese Transaktion folgt der Neuausrichtung unserer Strategie, uns auf die Lieferung und Service von Motoren und Systemen hauptsächlich aus eigener Produktion zu konzentrieren. Wir übergeben ein gutes Geschäft, einen hervorragenden Kundenstamm und eine starke Mannschaft."

Im Zuge der Transaktion übernimmt Deutz den Vertrieb der mtu-Classic-Baureihe im unteren Leistungsbereich und der mtu-Motorenbaureihen 1000 bis 1500, die auf drei Daimler-Lkw-Motorenplattformen basieren. Diese Motoren liegen in der Hubraumklasse von 5 bis 16 Litern mit einer Leistung von bis zu 480 kW und werden hauptsächlich in landwirtschaftlichen Fahrzeugen und Baumaschinen eingesetzt.

Power Systems wird weiterhin Motoren auf Basis von Daimler-Truck-Technologie für den Antrieb von Schienen- und militärischen Landfahrzeugen sowie für die Stromerzeugung einsetzen. Der Service für die bereits im Einsatz befindlichen Motoren ist ebenfalls Teil des Verkaufs und wird nach einer Übergangsphase voraussichtlich aber dem 1. Januar 2025 ausschließlich von durch Deutz autorisierten Partnern übernommen.

Über Rolls-Royce Holdings plc

Rolls-Royce bewegt die Welt: Das Unternehmen entwickelt hochmoderne Energie- und Antriebssysteme, die Menschen verbinden, schützen und voranbringen. Ob in der Luft, zu Wasser oder an Land – die Lösungen von Rolls-Royce decken den steigenden Energiebedarf in einer zunehmend vernetzten Welt. Sie unterstützen Regierungen bei der technologischen Ausstattung ihrer Streitkräfte und liefern effiziente Technologien für die Industrie, Luftfahrt und Schifffahrt. 

Zum Konzern gehört auch Rolls-Royce Power Systems mit Sitz in Friedrichshafen. Unter der Marke mtu bietet das Unternehmen innovative Lösungen für die Energie- und Antriebstechnik – darunter schnelllaufende Motoren und Systeme für Schiffe, schwere Land- und Schienenfahrzeuge sowie für militärische Anwendungen. Das Portfolio reicht von fortschrittlichen Diesel- und Gasmotoren über Batterielösungen bis hin zu integrierten Energiesystemen für sicherheitskritische Anwendungen, Dauerstromversorgung, Kraft-Wärme-Kopplung und Microgrids. Mit mehr als 10.000 Mitarbeitenden weltweit treibt Power Systems aktiv die Energiewende voran.

Rolls-Royce ist heute in 48 Ländern vertreten und beliefert Kunden in über 100 Ländern. Dazu zählen Fluggesellschaften, Leasingunternehmen, Streitkräfte sowie Industrie- und Schifffahrtskunden. Durch ein mehrjähriges Transformationsprogramm stärkt das Unternehmen seine Wettbewerbsfähigkeit, Widerstandskraft und Zukunftsfähigkeit – und schafft die finanziellen Freiräume, um nachhaltige Technologien gezielt zu entwickeln und zur Marktreife zu bringen.

Zum 31. Dezember 2025 erzielte Rolls-Royce plc einen Jahresumsatz von rund 23 Milliarden Euro* (20,1 Milliarden brit. Pfund Sterling) und einen bereinigten operativen Gewinn von rund 4 Milliarden Euro (3,46 Milliarden brit. Pfund Sterling). Die Aktie ist an der Londoner Börse notiert (LSE: RR., ADR: RYCEY, LEI: 213800EC7997ZBLZJH69).

* Angaben in € informativ, umgerechnet mit konstantem Wechselkurs (Wechselkursfaktor 1,1812), Verbindlich sind die Angaben in brit. Pfund Sterling.
Mehr unter: www.rolls-royce.com

Kontakt

Wolfgang Boller Pressesprecher externe Kommunikation, Pressesprecher Regional- und Wirtschaftsmedien
Tel.:
+49 7541 90 2159
E-mail: