PRESSEMELDUNG Power Generation

mtu-Notstromaggregate von Rolls-Royce sichern Rechenzentrum in Japan

Veröffentlicht am 23 Oktober 2023

Bilder [1 Dateien, 3 MB]

  • Neues Rechenzentrum seit Anfang 2023 bei Osaka in Betrieb
  • 31 mtu-Notstromaggregate sichern Stromversorgung
  • mtu EnergetIQ-System überwacht und optimiert die Notstromanlagen

Rolls-Royce liefert für das neueste Rechenzentrum eines weltweit führenden Anbieters von Hyperscale-Rechenzentrumslösungen, insgesamt 31 mtu-Notstromaggregate sowie deren vollumfängliche mtu EnergetIQ-Steuerung. Das Hyperscale-Datencenter befindet sich bei Osaka und ist eines der größten Rechenzentren Japans mit einer geplanten Kapazität von 45,9 MW. Es wurde speziell mit Blick auf die skalierbaren Kapazitätsanforderungen von Hyperscale- und Unternehmenskunden konzipiert, um den Anwendern die Flexibilität zu geben, langfristig zu wachsen. Nach Angaben von Mordor Intelligence ist Japan einer der am schnellsten wachsenden Märkte für die Bereitstellung digitaler Inhalte in ganz Asien, angetrieben durch die zunehmende Nutzung von Mobilgeräten und die Einführung von Cloud-Technologien.

mtu-Containeraggregate sorgen innerhalb von Sekunden für Strom

Acht der 31 Container-Aggregate, die auf 20-Zylinder-mtu-Motoren der Baureihe 4000 basieren, hat Rolls-Royce Solutions Japan bereits installiert und in Betrieb genommen. Die restlichen Notstromaggregate werden nach und nach mit der steigenden Kapazität des Rechenzentrums ergänzt. Die mtu-Container beinhalten kompakt den Dieselmotor mit Generator, eine Schaltanlage – einschließlich des mtu EnergetIQ-Steuerungs- und Überwachungssystems – sowie alle erforderlichen Anschlüsse und Versorgungssysteme.

mtu EnergetIQ-Automationssystem überwacht und steuert die Notstromanlagen

Der in Osaka eingesetzte vollständig redundante mtu EnergetIQ Manager überwacht sowohl die eingehenden Netzverbindungen als auch den Status aller Generatoren innerhalb der Anlage. Er startet die Diesel-Notstromaggregate bei einem Netzausfall, regelt die Versorgung der Verbraucher mit Strom und sorgt dafür, dass die Last wieder auf das Netz übertragen wird und die Aggregate gestoppt werden, wenn das Netz wieder stabil ist.

Der mtu EnergetIQ Manager ist Teil des neuen mtu Automations-Ökosystems mtu EnergetIQ. Es kann Gruppen von Stromerzeugungs- und -speicheranlagen steuern sowie die Energieverteilung von der Erzeugung bis zum Verbraucher. mtu EnergetIQ wird bei verschiedensten Anwendungen eingesetzt - von Rechenzentren bis zu ganzen Microgrids.

Rolls-Royce mit 5 GWe einer der drei größten Lieferanten von Notstromanlagen

Rolls-Royce ist einer der drei größten Lieferanten von Notstromsystemen für Rechenzentren weltweit und hat im Laufe der Jahre etwa eine Gesamtkapazität von 5 GWe an Notstromaggregaten in den globalen Rechenzentrumsmarkt geliefert. Mit der steigenden Datennachfrage steigt auch der Bedarf an Rechenzentren und an betriebsnotwendiger Notstromversorgung, die durch hocheffiziente und zuverlässige Dieselsysteme bereitgestellt wird.

Über Rolls-Royce Holdings plc

  1. Rolls-Royce ist eine treibende Kraft des Fortschritts, die Menschen weltweit voranbringt, schützt und verbindet. Unsere Produkte und Dienstleistungen helfen unseren Kunden, den wachsenden Bedarf an Energie in verschiedensten Industriezweigen zu decken, sie ermöglichen es Regierungen, ihre Streitkräfte mit den notwendigen Technologien zum Schutz der Bürger auszustatten, und sie verbinden Menschen, Gesellschaften, Kulturen und Volkswirtschaften miteinander.
  2. Rolls-Royce ist in 48 Ländern vor Ort präsent und hat Kunden in über hundert weiteren Ländern, darunter Fluggesellschaften und Flugzeugleasingunternehmen, Land-, Luft- und Seestreitkräfte sowie Kunden aus der Schifffahrt und der Industrie. 
  3. Mit unserem mehrjährigen Transformationsprogramms werden wir Rolls-Royce zu einem leistungsstarken, wettbewerbsfähigen, resilienten und wachstumsstarken Unternehmen machen. Wir schaffen die finanzielle Kapazität und Agilität, um erfolgreich Produkte zu entwickeln und zu liefern, die unsere Kunden bei der Energiewende unterstützen.
  4. Der Jahresumsatz lag 2024 bei 17,8 Milliarden £, der zugrunde liegende Betriebsgewinn bei 2,46 Milliarden £.
  5. Rolls-Royce Holdings plc ist ein börsennotiertes Unternehmen (LSE RR., ADR RYCEY, LEI 213800EC7997ZBLZJH69).
  6. Rolls-Royce Power Systems mit Hauptsitz in Friedrichshafen beschäftigt mehr als 10.350 Mitarbeiter. Unter der Marke mtu vertreibt das Unternehmen schnelllaufende Motoren und Antriebssysteme für Schiffe, schwere Land-  und Schienenfahrzeuge, militärische Fahrzeuge sowie für die Öl- und Gasindustrie. Zum Portfolio gehören außerdem Diesel- und Gassysteme und Batteriecontainer für sicherheitskritische Anwendungen, zur Dauerstromerzeugung, für Kraft-Wärme-Kopplung und für Microgrids. Mit klimafreundlichen Technologien trägt Rolls-Royce Power Systems dazu bei, die Energiewende voranzutreiben.  

www.rolls-royce.com

Kontakt

Silke Rockenstein Pressesprecherin Fachpresse, alle Regionen
Tel.:
+49 7541 90 7740
E-mail: