Main Video.00_06_11_24.Still012.png
Main Video.00_06_11_24.Still012.png
PRESSEMELDUNG Power Generation

Rolls-Royce liefert Microgrid für Logistikpark in Großbritannien

Veröffentlicht am 08 Februar 2023

Bilder [2 Dateien, 5 MB]

  • Rolls-Royce realisiert integrierte mtu-Microgrid-Lösung für neues 2-MW-Energiezentrum im Symmetry Park Biggleswade
  • Microgrid wird effizienten, klimafreundlichen Strom und Wärme liefern und die lokale Netzversorgung unterstützen

Rolls-Royce (LSE: RR., ADR: RYCEY) wurde vom Anbieter von Energiedienstleistungen BasePower Ltd. mit der Lieferung von drei mtu-Blockheizkraftwerken, zwei mtu-EnergyPack-Batteriecontainern und zwei mtu-Notstromaggregaten sowie der kompletten Microgrid-Steuerung für ein neues 2-Megawatt-Energiezentrum im Symmetry Logistik-Park Biggleswade im Vereinigten Königreich beauftragt.

Das neue Energiezentrum ist das Ergebnis eines gemeinsamen Projekts von Tritax Symmetry und BasePower und wird den Kunden im Logistik-Park in Biggleswade zuverlässige, umweltfreundliche und kostengünstige Strom- und Wärmeversorgung bieten. Es wird das Stromnetz mit erneuerbarer und stabiler Energie aus verschiedenen Quellen unterstützen, darunter Solaranlagen auf Dächern, Batterien und eine Kraft-Wärme-Kopplungsanlage. Die kostengünstige und effiziente Lösung ist das Ergebnis einer umfassenden Zusammenarbeit mit BasePower, von der Konzeption bis zur Umsetzung.

Tom Leeming, Entwicklungsleiter bei Tritax Symmetry, erklärt: “Eine der Prioritäten unserer Kunden bei der Entscheidung für einen neuen Standort ist die Energieversorgung. Als verantwortungsbewusster Bauträger haben wir die Notwendigkeit erkannt, die nationale Stromversorgung zu unterstützen und zu ergänzen, um eine kontinuierliche, robuste und umweltfreundlichere Energieversorgung für unsere Nutzer zu gewährleisten. Die Installation von Energiezentralen in unseren Parks bietet den Mietern am Standort eine größere Stabilität, eine wettbewerbsfähigere Energieversorgung und einen Weg zu einer vollständig kohlenstofffreien Versorgung. Wir rechnen mit einer Einsparung von fünf bis zehn Prozent bei den Stromrechnungen, und die Energiezentralen lassen sich erweitern, wenn zusätzlicher Strom benötigt wird, z. B. durch den Einbau zusätzlicher PV-Anlagen.”

Andreas Görtz, President Sustainable Power Solutions, Rolls-Royce, sagt: “Wir freuen uns sehr, dass wir für dieses nachhaltige Projekt als Anbieter der Energielösungen ausgewählt wurden. Das mtu-Microgrid für das Energiezentrum in Biggleswade ist ein großartiges Beispiel für unseren Wandel zu einem Anbieter integrierter nachhaltiger Lösungen und wird zweifellos eine Blaupause für weitere Microgrid-Projekte auf der ganzen Welt sein. Dieses Projekt zeigt ein weiteres Mal, wie wir zur Energiewende beitragen. Es steht im Einklang mit unserem Nachhaltigkeitsprogramm, mit dem wir das Produktportfolio von Power Systems auf nachhaltigere Kraftstoffe und neue Technologien ausrichten, die die Treibhausgas-Emissionen weiter reduzieren können.”

Zwei mtu QL EnergyPack-Batteriespeichersysteme mit einer Gesamtkapazität von 2,3 MWh werden elektrische Energie speichern, um schnell, flexibel und kohlenstofffrei auf schwankende Lastanforderungen zu reagieren, und in Zeiten geringer Nachfrage als einzige Stromquelle dienen. Drei mtu-Blockheizkraftwerke (8V4000 GS) werden die Hauptstromquelle mit einer Gesamtleistung von 3 MW bilden und bieten den zusätzlichen Vorteil, dass sie zukunftsfähig sind, da sie mit Wasserstoff betrieben werden können. Zwei Notstromaggregate des Typs mtu 16V2000 DS1250 mit einer Leistung von 1 MW werden die Stromversorgung im Notfall sicherstellen.

Alle mtu-Systeme und die Photovoltaik-Anlagen vor Ort werden von einem intelligenten mtu-Microgrid-Steuerungssystem koordiniert, das aus zwei Microgrid-Controllern besteht, die im Betriebs- und Standby-Modus arbeiten, um die Ausfallsicherheit zu erhöhen. Das System steuert sowohl die dynamische Last als auch den Strombedarf für optimale wirtschaftliche und technische Effizienz. Die Energiezentrale arbeitet parallel und ergänzend zur Netzversorgung und kann bei Bedarf auch netzunabhängig betrieben werden. Mit den intelligenten mtu-Steuerungen stellt das Microgrid die jeweils beste Energiequelle oder Kombination von Quellen zur Verfügung.

Darüber hinaus wird der Standort von einem in Großbritannien ansässigen Team mit laufenden Wartungs- und Systemserviceleistungen unterstützt, um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten.

Über Rolls-Royce Holdings plc

  1. Rolls-Royce entwickelt und liefert komplexe Energie- und Antriebslösungen für sicherheitsrelevante Anwendungen zu Land, zu Wasser und in der Luft. Unsere Produkte und Dienstleistungen versetzen unsere Kunden in die Lage, Menschen, Gesellschaften, Kulturen und Volkswirtschaften miteinander zu verbinden. Sie decken den wachsenden Bedarf an Energie in verschiedensten Industriezweigen und ermöglichen es Regierungen, ihre Streitkräfte mit den notwendigen Technologien auszustatten, um ihre Bürger zu schützen.
  2. Rolls-Royce hat Kunden in mehr als 150 Ländern, darunter mehr als 400 Flug- und Leasinggesellschaften, 160 Streitkräfte und Marinekunden sowie mehr als 5.000 Energie- und Kernenergiekunden. Um die Nachfrage unserer Kunden nach nachhaltigeren Lösungen zu bedienen, haben wir uns verpflichtet, unsere Produkte so zu konstruieren, dass sie CO2-neutral betrieben werden können.
  3. Der zugrunde liegende Jahresumsatz lag 2021 bei 10,95 Milliarden Pfund und der zugrunde liegende Betriebsgewinn bei 414 Millionen Pfund.
  4. Rolls-Royce Holdings plc ist ein börsennotiertes Unternehmen (LSE: RR., ADR: RYCEY, LEI: 213800EC7997ZBLZJH69).
  5. Rolls-Royce Power Systems mit Hauptsitz in Friedrichshafen beschäftigt rund 9.000 Mitarbeiter. Unter der Marke mtu vertreibt das Unternehmen schnelllaufende Motoren und Antriebssysteme für Schiffe, Energieerzeugung, schwere Land- und Schienenfahrzeuge, militärische Fahrzeuge sowie für die Öl- und Gasindustrie sowie Diesel- und Gassysteme und Batteriecontainer für sicherheitskritische Anwendungen, zur Dauerstromerzeugung, für Kraft-Wärme-Kopplung und für Microgrids und beschäftigt sich intensiv mit der Entwicklung klimaneutraler Lösungen.

Kontakt

Silke Rockenstein Pressesprecherin Fachpresse, alle Regionen
Tel.:
+49 7541 90 7740
E-mail: