PRESSEMELDUNG Power Generation

Rolls-Royce verbessert mit mtu-Microgrid Effizienz und CO2-Bilanz des Energiesystems von Großwäscherei

Veröffentlicht am 07 Dezember 2023

Bilder [1 Dateien, 1 MB]

  • Rolls-Royce liefert fast autarkes Energiesystem mit mtu-Batteriecontainer und -Automationssystem
  • Bis zu 60 Tonnen saubere Wäsche täglich mit Strom und Wärme durch mtu-Energielösung

Der Geschäftsbereich Power Systems von Rolls-Royce hat von der Großwäscherei Abel im süddeutschen Anger den Auftrag erhalten, ein Microgrid zur eigenen Strom- und Wärmeversorgung zu konzipieren und zu installieren. Das bereits vorhandene mtu-Gasaggregat und die Photovoltaikanlage werden Anfang des Jahres 2024 ergänzt um einen Batteriecontainer mtu EnergyPack QS und das Automationssystem mtu EnergetIQ Plant Manager.

mtu-Microgrid verbessert Effizienz, Zuverlässigkeit, CO2-Bilanz und Kosten der Energieversorgung

Mit der Einbindung der neuen Komponenten in das vorhandene Energiesystem und mit der intelligenten Steuerung des gesamten Microgrids werden Effizienz, Zuverlässigkeit, CO2-Bilanz und Kosten der Energieversorgung der Wäscherei erheblich verbessert. Bei einer Kapazität von 60 Tonnen Wäsche pro Tag sind das bedeutende Maßnahmen hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. „Es ist ein Highlight-Projekt für uns, diese nachhaltige Energielösung für dieses vorbildliche Unternehmen liefern zu dürfen. Ganz besonders freut uns, dass unser langjähriger Kunde, die Wäscherei Abel, auf unsere Expertise vertraut und ihre Energieversorgung entsprechend ihrer wachsenden Bedürfnisse mit uns zu einem höchst innovativen System weiterentwickelt“, erklärt Andreas Görtz, President der Geschäftseinheit Sustainable Power Solutions bei Rolls-Royce Power Systems.

Durch die Einbindung des Batteriespeichersystems mit einer Leistung von 400 kVA und einer Kapazität von 534 kWh ist es einerseits möglich, die Auslastung der Photovoltaikanlage zu erhöhen und somit mehr Strom aus erneuerbaren Energien zu nutzen. Außerdem wird die Effizienz des Gasaggregats erhöht, indem nicht direkt benötigte elektrische Energie zwischengespeichert werden kann. So versorgt sich die Wäscherei Abel zukünftig fast autark selber mit Energie.     

mtu-Energielösungen perfekt für Nachhaltigkeitsziele der Wäscherei Abel

Das Familienunternehmen Abel bietet seinen Waschservice auf einer Produktionsfläche von 11.000 Quadratmetern für mehr als 800 Kunden aus den Bereichen Hotel und Gastro, Industrie und Gesundheitswesen an. Bereits seit 2014 betreibt die Wäscherei Abel ihre Energiezentrale mit einem mtu-Blockheizkraftwerk, das Strom und Wärme mit einem Wirkungsgrad von über 90 Prozent für die Wäscherei liefert. „Wir schützen die Umwelt nachhaltig durch eine ständige Optimierung des Ressourceneinsatzes und die Verwendung energieeffizienter Anlagen und Maschinen. Unser oberster Grundsatz ist die Vermeidung von Umweltbelastungen. Die Energielösungen von Rolls-Royce Power Systems passen hervorragend zu unseren Ansprüchen und in unser Betriebskonzept“, erklärt Wäscherei-Geschäftsführer Christian Abel.

mtu EnergetIQ für verschiedenste Anwendungen - von Rechenzentren bis zu Microgrids

Der mtu EnergetIQ Plant Manager ist Teil des neuen mtu Automations-Ökosystems mtu EnergetIQ. Als intelligenter Regler optimiert er die Leistung dezentraler Energieressourcen wie Solaranlagen, KWK und Batteriespeicher, um die spezifischen Anforderungen der Anwendung von der Stromerzeugung bis zum Verbrauch zu erfüllen. mtu EnergetIQ wird bei verschiedensten Anwendungen eingesetzt - von Rechenzentren bis zu Microgrids.

Was ist ein Microgrid?

Ein Microgrid ist eine Kombination aus zwei oder mehr dezentralen Energiequellen, die über eine intelligente Steuerung verbunden sind. Microgrids können Blockheizkraftwerke, Diesel- und Gas-Aggregate sowie regenerative Quellen mit Batterien und anderen neuen Technologien kombinieren. Alle Elemente werden in einem intelligenten Energiemanagement-System aneinandergekoppelt, das den Energieeinsatz technisch, kommerziell und ökologisch optimieren kann. Die Vorteile von Microgrids sind Energie-Autarkie, Zuverlässigkeit, Effizienz und Dekarbonisierung. Ein Microgrid kann parallel und ergänzend zur Netzversorgung betrieben oder bei Bedarf auch netzunabhängig arbeiten.

Über Rolls-Royce Holdings plc

  1. Rolls-Royce ist eine treibende Kraft des Fortschritts, die Menschen weltweit voranbringt, schützt und verbindet. Unsere Produkte und Dienstleistungen helfen unseren Kunden, den wachsenden Bedarf an Energie in verschiedensten Industriezweigen zu decken, sie ermöglichen es Regierungen, ihre Streitkräfte mit den notwendigen Technologien zum Schutz der Bürger auszustatten, und sie verbinden Menschen, Gesellschaften, Kulturen und Volkswirtschaften miteinander.
  2. Rolls-Royce ist in 48 Ländern vor Ort präsent und hat Kunden in über hundert weiteren Ländern, darunter Fluggesellschaften und Flugzeugleasingunternehmen, Land-, Luft- und Seestreitkräfte sowie Kunden aus der Schifffahrt und der Industrie. 
  3. Mit unserem mehrjährigen Transformationsprogramms werden wir Rolls-Royce zu einem leistungsstarken, wettbewerbsfähigen, resilienten und wachstumsstarken Unternehmen machen. Wir schaffen die finanzielle Kapazität und Agilität, um erfolgreich Produkte zu entwickeln und zu liefern, die unsere Kunden bei der Energiewende unterstützen.
  4. Der Jahresumsatz lag 2024 bei 17,8 Milliarden £, der zugrunde liegende Betriebsgewinn bei 2,46 Milliarden £.
  5. Rolls-Royce Holdings plc ist ein börsennotiertes Unternehmen (LSE RR., ADR RYCEY, LEI 213800EC7997ZBLZJH69).
  6. Rolls-Royce Power Systems mit Hauptsitz in Friedrichshafen beschäftigt mehr als 10.350 Mitarbeiter. Unter der Marke mtu vertreibt das Unternehmen schnelllaufende Motoren und Antriebssysteme für Schiffe, schwere Land-  und Schienenfahrzeuge, militärische Fahrzeuge sowie für die Öl- und Gasindustrie. Zum Portfolio gehören außerdem Diesel- und Gassysteme und Batteriecontainer für sicherheitskritische Anwendungen, zur Dauerstromerzeugung, für Kraft-Wärme-Kopplung und für Microgrids. Mit klimafreundlichen Technologien trägt Rolls-Royce Power Systems dazu bei, die Energiewende voranzutreiben.  

www.rolls-royce.com

Kontakt

Silke Rockenstein Pressesprecherin Fachpresse, alle Regionen
Tel.:
+49 7541 90 7740
E-mail: