PRESSEMELDUNG Power Generation

Rolls-Royce sorgt mit mtu-Batteriespeichern für nachhaltige E-Ladung an Shell Recharge-Tankstellen in Singapur

Veröffentlicht am 13 November 2023

Bilder [2 Dateien, 1 MB]

  • Drei mtu EnergyPacks sorgen für nachhaltige und ultraschnelle E-Ladung an drei Shell Recharge-Tankstellen in Singapur
  • mtu-Systeme ermöglichen Integration von Strom aus erneuerbaren Energien
  • Über 130 mtu EnergyPacks weltweit im Einsatz

Rolls-Royce hat drei mtu EnergyPacks an den Systemintegrator Eigen Energy in Singapur geliefert. Die kompakten Batteriecontainer sorgen an drei Shell-Tankstellen in Singapur für nachhaltige und ultraschnelle Ladung von E-Fahrzeugen. Shell Recharge verwendet Strom aus zu 100 % zertifizierten erneuerbaren Quellen aus der Region, einschließlich der Solaranlagen auf den Dächern der Tankstellen. Mit einer Leistung von 180 Kilowatt pro Ladestation gehören diese E-Tankstellen zu den schnellsten, öffentlich verfügbaren in Singapur. Je nach Fahrzeugmodell kann ein typischer 30-kWh-Ladevorgang an diesen drei Tankstellen nun in weniger als 15 Minuten abgeschlossen werden.

Mit Hilfe der Batteriecontainer wird Strom aus Photovoltaikanlagen in das Energiesystem integriert, was einerseits den CO2-Fußabdruck verringert und wodurch andererseits Spitzenstromlasten verhindert werden. In Zeiten geringer Auslastung durch die Tankstellen speist das System übrigen Strom in das öffentliche Netz. Das Konsortium rund um Eigen Energy und den Geschäftsbereich Power Systems von Rolls-Royce musste die Batteriespeicher aufgrund der Nähe zur Tankstelle innerhalb der Stadt unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen konzipieren und aufbauen.

Vorteile für E-Mobilitätsanbieter: ultraschnelle Ladung, geringere Stromkosten, CO2-Reduktion  

Durch E-Mobilität kann es zu lokalen Netzengpässen kommen: Laden mehrere Fahrzeuge parallel an einem Schnellladepunkt, steigt kurzfristig und rapide der Bedarf an elektrischer Energie. mtu-Batteriespeicher können mit der Steuerung mtu EnergetIQ dazu beitragen, temporäre Lastspitzen und die entsprechend hohen Gebühren zu verhindern und ultraschnelle Ladeleistung anzubieten. Die Steuerung erkennt, wann die Energie zum Laden benötigt wird bzw. wann sie ins Netz eingespeist werden kann und steuert auch die Einspeisung von Strom aus regenerativen Energien wie Photovoltaik. Rolls-Royce hat bereits für rund zehn E-Lade-Projekte mtu EnergyPacks geliefert, so für das Energieunternehmen Verbund in Österreich, die Stadtwerke Münster, die damit ihre E-Busflotte betreiben und für das Projektentwicklungsunternehmen Abowind.

Über 130 mtu EnergyPacks weltweit im Einsatz

Rolls-Royce bietet verschiedene Batteriespeicherlösungen an: Die mtu EnergyPacks QS und QL werden als Container-Kompakt-Version (etwas kleiner als 10 Fuß) und als 40-Fuß-Container zum Teil im eigenen Werk im bayerischen Ruhstorf produziert. Sie reichen von 200 kVA bis 2.000 kVA Leistung und von 312 kWh bis 2.084 kWh Speicherkapazität und sind skalierbar, sodass sie flexibel an die Anforderungen der Kunden angepasst werden können. Die Großspeicherlösung mtu EnergyPack QG bietet von 4.400 kVA und 8.900 kWh mit skalierbaren Kapazitäten bis zu mehreren hundert Megawattstunden ebenfalls individuelle Konfigurationsmöglichkeiten. Die mtu EnergyPacks enthalten über die Lithium-Ionen-Batteriemodule hinaus Wechselrichter, Kühleinrichtungen sowie die intelligenten Steuerung mtu EnergetIQ, sie sind also komplette Speicherlösungen.

Batteriespeicher sind eine Kernkomponente von Microgrids, die netzunabhängig Strom liefern, werden aber auch zur Netzstabilisierung beispielsweise in Solarparks integriert, dienen dem Energiehandel oder der Ladeinfrastruktur der E-Mobilität. Über 130 mtu EnergyPacks von Rolls-Royce sind bereits weltweit in Industrie, Krankenhäusern, Hotels, Bergwerken und bei Energieversorgern im Einsatz.  

Über Rolls-Royce Holdings plc

  1. Rolls-Royce entwickelt und liefert komplexe Energie- und Antriebslösungen für sicherheitsrelevante Anwendungen zu Land, zu Wasser und in der Luft. Unsere Produkte und Dienstleistungen versetzen unsere Kunden in die Lage, Menschen, Gesellschaften, Kulturen und Volkswirtschaften miteinander zu verbinden. Sie decken den wachsenden Bedarf an Energie in verschiedensten Industriezweigen und ermöglichen es Regierungen, ihre Streitkräfte mit den notwendigen Technologien auszustatten, um ihre Bürger zu schützen.
  2. Rolls-Royce ist in 48 Ländern vertreten und hat Kunden in mehr als 150 Ländern, darunter über 250 zivile Großtriebwerkskunden, 160 Streitkräfte und Marinekunden sowie rund 40.000 aktive Power Systems-Kunden. Wir haben uns verpflichtet, bis 2050 ein Netto-Null-Emissions-Unternehmen zu werden und unterstützen unsere Kunden dabei, dasselbe zu erreichen.
  3. Der zugrunde liegende Jahresumsatz lag 2023 bei 15,4 Milliarden Pfund, der zugrunde liegende Betriebsgewinn bei 1,6 Milliarden Pfund und der freie Cash Flow bei 1,3 Milliarden Pfund.
  4. Rolls-Royce Holdings plc ist ein börsennotiertes Unternehmen (LSE: RR., ADR: RYCEY, LEI: 213800EC7997ZBLZJH69).
  5. Rolls-Royce Power Systems mit Hauptsitz in Friedrichshafen beschäftigt mehr als 10.500 Mitarbeiter. Unter der Marke mtu vertreibt das Unternehmen schnelllaufende Motoren und Antriebssysteme für Schiffe, schwere Land- und Schienenfahrzeuge, militärische Fahrzeuge sowie für die Öl- und Gasindustrie. Zum Portfolio gehören außerdem Diesel- und Gassysteme und Batteriecontainer für sicherheitskritische Anwendungen, zur Dauerstromerzeugung, für Kraft-Wärme-Kopplung und für Microgrids. Mit klimafreundlichen Technologien trägt Rolls-Royce Power Systems dazu bei, die Energiewende voranzutreiben.

www.rolls-royce.com

Kontakt

Silke Rockenstein Pressesprecherin Fachpresse, alle Regionen
Tel.:
+49 7541 90 7740
E-mail: