The USS Congress (FFG-63)is the second ship in the U.S. Navy’s Constellation Class Guided-Missile Frigate program. Rolls-Royce is already providing marine gensets for the first ship in the class, USS Constellation (FFG-62).Die USS Congress (FFG-63) ist das zweite Schiff der Constellation-Klasse der US Navy. Rolls-Royce liefert bereits Schiffsaggregate für das erste Schiff der Klasse, USS Constellation (FFG-62).
PRESSEMELDUNG Naval Solutions

Rolls-Royce liefert erneut mtu-Gensets für Fregattenprogramm der US Navy

Veröffentlicht am 22 März 2023

Bilder [2 Dateien, 5 MB]

  • mtu-Marine-Gensets der Baureihe 4000 werden in den USA hergestellt 
  • Rolls-Royce erweitert Anlagen und schafft zusätzliche Arbeitsplätze an zwei Produktionsstandorten
  • Investitionen verbessern Position in Hinsicht auf Wettbewerb um staatliche Programme in USA

Rolls-Royce (LSE:RR., ADR: RYCEY) hat den Auftrag erhalten, vier mtu-Marine-Gensets für die USS Congress (FFG-63) zu liefern, das zweite Schiff im Rahmen des Fregatten-Neubauprogramms Constellation-Klasse der US Navy, das früher als FFG(X)-Programm bekannt war. Der Rolls-Royce-Geschäftsbereich Power Systems hat an seinen Produktionsstätten in Aiken, South Carolina, und Mankato, Minnesota, Investitionen getätigt, um das Programm zu unterstützen und die Gensets in den USA herzustellen.

Rolls-Royce liefert derzeit bereits mtu-Gensets für das Typschiff des Constellation-Klasse-Programms, die USS Constellation (FFG-62), und stützt sich dabei auf sein bewährtes Team in Friedrichshafen. Für das zweite Schiff, die FFG-63, hat das Unternehmen erfolgreich Technologien und Fertigungsprozesse in die USA transferiert, in neue Anlagen investiert und neue Arbeitsplätze geschaffen, um die Fähigkeiten in seinen Werken in Aiken und Mankato zu erweitern. Diese Investitionen werden nicht nur den spezifischen Anforderungen des FFG(X)-Programms gerecht, sondern können auch künftige potenzielle Navy-Projekte in den USA unterstützen. Zu den Investitionen, die in den Werken getätigt wurden, gehören neue Montagewerkzeuge und Materialtransportanlagen, modernisierte Hebesysteme, angepasste Prüfstände und Gebäudeerweiterungen sowie die Schaffung von bis zu 20 neuen Arbeitsplätzen.

Adam Wood, Managing Director bei Rolls-Royce Solutions America, sagt: „Wir sind nicht nur stolz darauf, unsere Partner in der US Navy weiterhin zu unterstützen, sondern freuen uns auch, die Fertigung unserer mtu-Marine-Gensets in die USA zu bringen. Die enge Zusammenarbeit mit unseren Kollegen in Deutschland hat einen nahtlosen Technologietransfer zu unseren Werken in Aiken und Mankato ermöglicht. Damit stärken wir unsere Fähigkeiten vor Ort, um die hohen Erwartungen dieses Projekts zu erfüllen. Gleichzeitig sind wir nun noch besser für den Wettbewerb um zukünftige staatliche Programme in den USA aufgestellt.“ 

Die USS Congress (FFG-63) ist ein Mehrzweck-Schiff, das für den Einsatz in Küsten- und Hochseegewässern konzipiert wurde. Die vier Gensets mit einer Leistung von jeweils 3000 kWe basieren auf dem bewährten und leistungsfähigen Motor mtu 20V 4000 M53B und werden eine Gesamtleistung von 12 MW für den Antrieb und die Stromversorgung an Bord erbringen.

Fincantieri Marinette Marine (FMM) aus Marinette, Wisconsin, erhielt den Zuschlag für die Umsetzung des Projekts. Das fertige Schiff wird eine Kombination aus dieselelektrischem und Gasturbinen-Antrieb besitzen. Dieses Antriebssystem ermöglicht eine energieeffiziente Stromerzeugung für den Antrieb bei normalen Reisegeschwindigkeiten mit erhöhter Reichweite und verbessert gleichzeitig die U-Boot-Such-Fähigkeit der Schiffe dank der extrem leisen diesel-elektrischen Konfiguration. Nach seiner Fertigstellung wird das Schiff fast 500 Fuß (152 Meter) lang sein, bis zu 200 Besatzungsmitglieder aufnehmen und Geschwindigkeiten von mehr als 26 Knoten erreichen können, bei einer Reichweite von 6.000 Seemeilen bei 16 Knoten.

Über Rolls-Royce Holdings plc

Rolls-Royce bewegt die Welt: Das Unternehmen entwickelt hochmoderne Energie- und Antriebssysteme, die Menschen verbinden, schützen und voranbringen. Ob in der Luft, zu Wasser oder an Land – die Lösungen von Rolls-Royce decken den steigenden Energiebedarf in einer zunehmend vernetzten Welt. Sie unterstützen Regierungen bei der technologischen Ausstattung ihrer Streitkräfte und liefern effiziente Technologien für die Industrie, Luftfahrt und Schifffahrt. 

Zum Konzern gehört auch Rolls-Royce Power Systems mit Sitz in Friedrichshafen. Unter der Marke mtu bietet das Unternehmen innovative Lösungen für die Energie- und Antriebstechnik – darunter schnelllaufende Motoren und Systeme für Schiffe, schwere Land- und Schienenfahrzeuge sowie für militärische Anwendungen. Das Portfolio reicht von fortschrittlichen Diesel- und Gasmotoren über Batterielösungen bis hin zu integrierten Energiesystemen für sicherheitskritische Anwendungen, Dauerstromversorgung, Kraft-Wärme-Kopplung und Microgrids. Mit mehr als 10.000 Mitarbeitenden weltweit treibt Power Systems aktiv die Energiewende voran.

Rolls-Royce ist heute in 48 Ländern vertreten und beliefert Kunden in über 100 Ländern. Dazu zählen Fluggesellschaften, Leasingunternehmen, Streitkräfte sowie Industrie- und Schifffahrtskunden. Durch ein mehrjähriges Transformationsprogramm stärkt das Unternehmen seine Wettbewerbsfähigkeit, Widerstandskraft und Zukunftsfähigkeit – und schafft die finanziellen Freiräume, um nachhaltige Technologien gezielt zu entwickeln und zur Marktreife zu bringen.

Zum 31. Dezember 2025 erzielte Rolls-Royce plc einen Jahresumsatz von rund 23 Milliarden Euro* (20,1 Milliarden brit. Pfund Sterling) und einen bereinigten operativen Gewinn von rund 4 Milliarden Euro (3,46 Milliarden brit. Pfund Sterling). Die Aktie ist an der Londoner Börse notiert (LSE: RR., ADR: RYCEY, LEI: 213800EC7997ZBLZJH69).

* Angaben in € informativ, umgerechnet mit konstantem Wechselkurs (Wechselkursfaktor 1,1812), Verbindlich sind die Angaben in brit. Pfund Sterling.
Mehr unter: www.rolls-royce.com

Rolf Behrens Pressesprecher Mobile Power Solutions
Tel.:
+49 7541 90 3461
E-mail: