Rolls-Royce und ZF kooperieren bei integrierten Pod-Antriebssystemen für Yachten
Veröffentlicht am 13 September 2023
- Neue mtu-ZF-Pod-Antriebspakete für Serienyachten, Fähren und Offshore-Versorgungsschiffe im Leistungsbereich bis 1.250 KilowattIntegrierte
- Lösung bietet Kunden verbesserte Manövrierfähigkeit bei höherer Effizienz
Rolls-Royce (LSE: RR., ADR: RYCEY) erweitert sein mtu-Yachtportfolio um Pod-Antriebe und kooperiert dabei mit ZF. „Unser strategisches Ziel ist es, unseren Kunden im Yachtmarkt - von der Brücke bis zum Propeller – integrierte, hocheffiziente Lösungen anzubieten“, erklärt Denise Kurtulus, Vice President Global Marine beim Geschäftsbereich Power Systems von Rolls-Royce. „Dazu gehören unsere Brückenlösungen, Automations- und Crew-Assistenz-Systeme, mtu-Motoren, mtu-Hybridsysteme sowie jetzt auch Pod-Antriebe“.
Rolls-Royce präsentiert seine Bridge-to-Propeller-Lösungen vom 12. bis 17. September 2023 beim Yachting Festival in Cannes.Rolls-Royce Power Systems und ZF erweitern ihre langjährige Partnerschaft bei Antriebssystemen für die Schifffahrt jetzt auf Pod-Antriebspakete im Leistungsbereich bis 1.250 Kilowatt (1.700 PS), später auch bis 1.470 kW (2.000 PS) auf Basis von mtu-Motoren der Baureihe 2000 und dem POD 4600 von ZF. „Wir bieten diese integrierte Lösung an, um mit einer leichteren Manövrierfähigkeit und einem Raum- und Effizienzgewinn ein besseres Yachting-Erlebnis zu ermöglichen“, sagt Denise Kurtulus. „Die Antriebs-Effizienz kann mit der mtu-ZF-Kombilösung um bis zu 15 Prozent gesteigert und somit der CO2-Fußabdruck deutlich verringert werden. Im Vergleich zu konventionellen Festpropeller-Antrieben kann die Manövrierfähigkeit der Yacht erheblich verbessert werden.“
Federico Decio, Leiter des Geschäftsfelds Marine & Sonder-Antriebstechnik bei ZF, ergänzt: "Wir wissen, dass Schiffsbauer auf der ganzen Welt auf ZF zählen, wenn es darum geht, Leistung, Effizienz und Zuverlässigkeit in eine wachsende Vielfalt von Schiffen zu bringen. Und das ist genau das, was wir mit dem neuen ZF POD-Antriebssystem 4600 erreicht haben."Die neuen Systeme werden für Serienyachten bis etwa 30 Meter Länge mit bis zu 32 Knoten Höchstgeschwindigkeit und für Arbeitsschiffe wie Crew Transfer Vessels angeboten. Neue Projekte werden in enger Zusammenarbeit zwischen Rolls-Royce mit seinem in Italien ansässigen Yacht-Kompetenzzentrum, ZF und den Yachtherstellern entwickelt. Rolls-Royce liefert zukünftig das komplette Antriebspaket an den Kunden.
Über Rolls-Royce Holdings plc
- Rolls-Royce ist eine treibende Kraft des Fortschritts, die Menschen weltweit voranbringt, schützt und verbindet. Unsere Produkte und Dienstleistungen helfen unseren Kunden, den wachsenden Bedarf an Energie in verschiedensten Industriezweigen zu decken, sie ermöglichen es Regierungen, ihre Streitkräfte mit den notwendigen Technologien zum Schutz der Bürger auszustatten, und sie verbinden Menschen, Gesellschaften, Kulturen und Volkswirtschaften miteinander.
- Rolls-Royce ist in 48 Ländern vor Ort präsent und hat Kunden in über hundert weiteren Ländern, darunter Fluggesellschaften und Flugzeugleasingunternehmen, Land-, Luft- und Seestreitkräfte sowie Kunden aus der Schifffahrt und der Industrie.
- Mit unserem mehrjährigen Transformationsprogramms werden wir Rolls-Royce zu einem leistungsstarken, wettbewerbsfähigen, resilienten und wachstumsstarken Unternehmen machen. Wir schaffen die finanzielle Kapazität und Agilität, um erfolgreich Produkte zu entwickeln und zu liefern, die unsere Kunden bei der Energiewende unterstützen.
- Der Jahresumsatz lag 2024 bei 17,8 Milliarden £, der zugrunde liegende Betriebsgewinn bei 2,46 Milliarden £.
- Rolls-Royce Holdings plc ist ein börsennotiertes Unternehmen (LSE RR., ADR RYCEY, LEI 213800EC7997ZBLZJH69).
- Rolls-Royce Power Systems mit Hauptsitz in Friedrichshafen beschäftigt mehr als 10.350 Mitarbeiter. Unter der Marke mtu vertreibt das Unternehmen schnelllaufende Motoren und Antriebssysteme für Schiffe, schwere Land- und Schienenfahrzeuge, militärische Fahrzeuge sowie für die Öl- und Gasindustrie. Zum Portfolio gehören außerdem Diesel- und Gassysteme und Batteriecontainer für sicherheitskritische Anwendungen, zur Dauerstromerzeugung, für Kraft-Wärme-Kopplung und für Microgrids. Mit klimafreundlichen Technologien trägt Rolls-Royce Power Systems dazu bei, die Energiewende voranzutreiben.
Kontakt
Tel.: |
+49 7541 90 2159
|
E-mail: |
Tel.: |
+49 7541 90 7740
|
E-mail: |