PRESSEMELDUNG Kommerzielle Schifffahrt

Rolls-Royce liefert mtu-Motoren für Schnellfähren in Abu Dhabi

Veröffentlicht am 04 September 2023

Bilder [1 Dateien, 582 KB]

  • Penguin-Werft in Singapur bestellt acht 16V4000-mtu-Motoren für zwei Aluminium-Schnellfähren für Abu Dhabi Ports
  • Neue RoPax-Fähren mit jeweils über 14.000 PS mtu-Power befördern Passagiere und Pkw schneller als vorhandene Fähren
  • Spitzenposition: mtu-Motoren an Bord von rund 850 Schnellfähren weltweit


Rolls-Royce hat von der Werft Penguin Shipyard International Pte Ltd.   den Auftrag erhalten, acht mtu-Motoren der Baureihe 4000 für zwei neue RoPax-Schnellfähren des Hafen- und Fährenbetreibers Abu Dhabi Ports in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu liefern. Die 56-Meter-langen Roll-on-Roll-off-Schiffe werden Ende des Jahres 2024 die bisherige Flotte auf der Strecke vom Festland in Abu Dhabi zur Insel Delma ersetzen. Die Schiffe werden von Incat Crowther UK entworfen und von der Penguin-Werft in Batam in Indonesien gebaut. Mit den vier 16-Zylinder-mtu-Motoren pro Schiff mit einer Gesamtleistung von über 10.000 Kilowatt (ca. 14.000 PS) erreichen die Aluminium-Fähren voraussichtlich eine Geschwindigkeit von mehr als 30 Knoten und sorgen so für eine deutlich verkürzte Fahrzeit für die bis zu 250 Passagiere und 25 PKW pro Fahrt.  

„Wir freuen uns sehr über die Fortsetzung unserer langjährigen Partnerschaft mit Penguin Shipyard International und darüber, dass der Experte für Aluminium-Hochgeschwindigkeitsschiffe uns wieder als Antriebslieferant auswählt. Auch dieser Auftrag bestätigt, dass unsere Antriebslösungen im Schnellfährenmarkt nach wie vor sehr gefragt sind“, erklärt Chew Xiang Yu, Director Marine APAC beim Geschäftsbereich Power Systems von Rolls-Royce.

Penguin setzt seit über zehn Jahren auf mtu-Motoren von Rolls-Royce

Bereits seit über zehn Jahren liefert Rolls-Royce mtu-Antriebe an die Penguin-Werft. Im Frühjahr 2023 erhielt Rolls-Royce Power Systems erst den Auftrag über sechs 16-Zylinder-mtu-Motoren der Baureihe 4000 für zwei neue Feuerlösch- und Rettungsschiffe der Civil Defence Force in Singapur.  

"In den letzten zehn Jahren haben wir Rolls-Royce mit seinen mtu-Lösungen als unseren bevorzugten Partner für den Antrieb von sicherheitskritischen Hochgeschwindigkeitsschiffen schätzen gelernt", sagt James Tham, Geschäftsführer von Penguin International Limited. "Rolls-Royce ist ein verlässlicher Partner in guten wie in schlechten Zeiten und bietet eine hervorragende Kundenerfahrung für jedes Projekt." Für die Abu-Dhabi-Fähren wurden die mtu-Motoren aufgrund ihrer Robustheit und Kraftstoff-Effizienz ausgewählt. Die Motoren der Baureihe 4000 sind in der Lage, auch bei hohen Umgebungstemperaturen kontinuierlich mit hoher Leistung und ohne Leistungsverlust zu arbeiten.

Spitzenposition: mtu-Motoren an Bord von rund 850 Schnellfähren weltweit

Weltweit fahren rund 850 Schnellfähren mit mtu-Antriebssystemen von Rolls-Royce. Keine andere Motorenmarke ist auf so vielen Schnellfähren an Bord. „Wir wissen genau, was Fähren-Betreiber brauchen und arbeiten konstant daran, unser Lösungsangebot weiterzuentwickeln. Unsere Motoren haben eine hohe Leistungsdichte, sind besonders zuverlässig und effizient bei geringem Kraftstoffverbrauch und niedrigen Lebenszykluskosten - genau deshalb entscheiden sich Betreiber von Schnellfähren, Doppelendfähren und Katamaranen für mtu-Antriebssysteme“, erklärt Denise Kurtulus, Vice President Global Marine bei Rolls-Royce Power Systems. Die Motoren der mtu-Baureihe 4000 sind mitsamt den mtu-Abgasnachbehandlungssystemen für die Emissionsrichtlinien EPA Tier 4 und IMO III zertifiziert und inzwischen auch für nachhaltige Kraftstoffe wie HVO freigegeben.  

Penguin Shipyard hat bereits mehr als 200 Aluminium-Schiffe ausgeliefert

Penguin International Limited ist ein in Singapur ansässiges, börsennotiertes Unternehmen, das über eine Gruppe von hundertprozentigen, integrierten Tochtergesellschaften Aluminium-Hochgeschwindigkeitsschiffe entwickelt, baut, besitzt und betreibt. Penguin Shipyard International Pte Ltd, eine Tochtergesellschaft von Penguin International Limited, betreibt eine 30.000 Quadratmeter große Werft in Singapur und eine 50.000 Quadratmeter große Werft in Batam, Indonesien. Seit 1995 hat das Unternehmen mehr als 200 Arbeitsschiffe, Patrouillenboote und Passagierfähren aus Aluminium an Schiffseigner auf der ganzen Welt ausgeliefert.

Über Rolls-Royce Holdings plc

  1. Rolls-Royce ist eine treibende Kraft des Fortschritts, die Menschen weltweit voranbringt, schützt und verbindet. Unsere Produkte und Dienstleistungen helfen unseren Kunden, den wachsenden Bedarf an Energie in verschiedensten Industriezweigen zu decken, sie ermöglichen es Regierungen, ihre Streitkräfte mit den notwendigen Technologien zum Schutz der Bürger auszustatten, und sie verbinden Menschen, Gesellschaften, Kulturen und Volkswirtschaften miteinander.
  2. Rolls-Royce ist in 48 Ländern vor Ort präsent und hat Kunden in über hundert weiteren Ländern, darunter Fluggesellschaften und Flugzeugleasingunternehmen, Land-, Luft- und Seestreitkräfte sowie Kunden aus der Schifffahrt und der Industrie. 
  3. Mit unserem mehrjährigen Transformationsprogramms werden wir Rolls-Royce zu einem leistungsstarken, wettbewerbsfähigen, resilienten und wachstumsstarken Unternehmen machen. Wir schaffen die finanzielle Kapazität und Agilität, um erfolgreich Produkte zu entwickeln und zu liefern, die unsere Kunden bei der Energiewende unterstützen.
  4. Der Jahresumsatz lag 2024 bei 17,8 Milliarden £, der zugrunde liegende Betriebsgewinn bei 2,46 Milliarden £.
  5. Rolls-Royce Holdings plc ist ein börsennotiertes Unternehmen (LSE RR., ADR RYCEY, LEI 213800EC7997ZBLZJH69).
  6. Rolls-Royce Power Systems mit Hauptsitz in Friedrichshafen beschäftigt mehr als 10.350 Mitarbeiter. Unter der Marke mtu vertreibt das Unternehmen schnelllaufende Motoren und Antriebssysteme für Schiffe, schwere Land-  und Schienenfahrzeuge, militärische Fahrzeuge sowie für die Öl- und Gasindustrie. Zum Portfolio gehören außerdem Diesel- und Gassysteme und Batteriecontainer für sicherheitskritische Anwendungen, zur Dauerstromerzeugung, für Kraft-Wärme-Kopplung und für Microgrids. Mit klimafreundlichen Technologien trägt Rolls-Royce Power Systems dazu bei, die Energiewende voranzutreiben.  

www.rolls-royce.com

Kontakt

Silke Rockenstein Pressesprecherin Fachpresse, alle Regionen
Tel.:
+49 7541 90 7740
E-mail: