PRESSEMELDUNG Corporate

Dennis Schwarz von Rolls-Royce Power Systems gehört zu den besten Auszubildenden

Veröffentlicht am 25 Mai 2023

Bilder [1 Dateien, 5 MB]

  • Beste Fachkraft für Schutz und Sicherheit
  • Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hielt bei der Preisverleihung in Berlin die Festrede
  • Bewerbungsphase für den Ausbildungsbeginn 2024 läuft

Dennis Schwarz vom Rolls-Royce-Geschäftsbereich Power Systems in Friedrichshafen hat seine Ausbildung zur Fachkraft für Schutz und Sicherheit 2022 deutschlandweit als bester abgeschlossen. Gemeinsam mit 215 weiteren Auszubildenden wurde er in Berlin von der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) bei der nationalen Bestenehrung ausgezeichnet. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil gratulierte in seiner Festrede den Top-Azubis. „Es war immer mein Ziel, meine Ausbildung mit super Noten abzuschließen,“ sagt Dennis Schwarz. „Dass das tatsächlich so gut geklappt hat und ich nach Berlin fahren durfte, hätte ich mir nie erträumt.“    

Dennis Schwarz‘ Ausbildungsweg ist kein gewöhnlicher. Bevor er im Oktober 2019 seine Ausbildung bei Rolls-Royce Power Systems begann, hatte er bereits eine Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker absolviert und mehrere Jahre in diesem Beruf gearbeitet. „Nach rund zehn Jahren war es Zeit für eine Veränderung,“ sagt Dennis Schwarz. „Als ich von der Ausbildung zur Fachkraft für Schutz und Sicherheit erfahren habe, wusste ich: Das ist meins. Der Job macht wahnsinnig Spaß und ist super abwechslungsreich. Wir haben viel mit Menschen zu tun und Kenntnisse zu Themen wie Brandschutz, Sicherheitstechnik oder rechtlichen Grundlagen. Jeder Tag ist anders und das macht diesen Beruf so spannend.“ Seit seinem Abschluss arbeitet er in der Sicherheitszentrale bei Rolls-Royce Power Systems.

Den Großteil seiner Ausbildung absolvierte Dennis Schwarz während der Corona-Pandemie. Homeoffice, Schichtdienst und Familienleben waren für den zweifachen Familienvater nicht immer leicht zu vereinbaren. Trotz dieser Herausforderungen als einer der deutschlandweit besten Auszubildenden geehrt zu werden, findet auch Thelse Godewerth, Chief People Officer und Arbeitsdirektorin von Rolls-Royce Power Systems bemerkenswert: „Dennis Schwarz ist eine beeindruckende Persönlichkeit mit dem Wunsch weiterzukommen und zu lernen. Seine Leistung ist beeindruckend und wir sind sehr stolz darauf, einen so engagierten und zuverlässigen Kollegen bei Rolls-Royce Power Systems zu haben.  Gleichzeitig ist die Auszeichnung für Dennis Schwarz auch eine Auszeichnung für uns als Ausbildungsbetrieb,“ sagt Thelse Godewerth.        

Auch für den Ausbildungsbeginn 2024 bietet Rolls-Royce Power Systems zahlreiche Ausbildungs- und Studienplätze an. Neben der Ausbildung zum Mechatroniker, Fachlageristen, zur Fachkraft für Schutz und Sicherheit oder verschiedenen Studiengängen wie Maschinenbau oder Elektrotechnik werden viele weitere Ausbildungsmöglichkeiten angeboten. Interessierte finden die aktuellen Stellenangebote auf der Website von Rolls-Royce Power Systems unter www.mtu-solutions.com.

Über Rolls-Royce Holdings plc

  1. Rolls-Royce entwickelt und liefert komplexe Energie- und Antriebslösungen für sicherheitsrelevante Anwendungen zu Land, zu Wasser und in der Luft. Unsere Produkte und Dienstleistungen versetzen unsere Kunden in die Lage, Menschen, Gesellschaften, Kulturen und Volkswirtschaften miteinander zu verbinden. Sie decken den wachsenden Bedarf an Energie in verschiedensten Industriezweigen und ermöglichen es Regierungen, ihre Streitkräfte mit den notwendigen Technologien auszustatten, um ihre Bürger zu schützen.
  2. Rolls-Royce ist in 48 Ländern vertreten und hat Kunden in mehr als 150 Ländern, darunter über 250 zivile Großtriebwerkskunden, 160 Streitkräfte und Marinekunden sowie rund 40.000 aktive Power Systems-Kunden. Wir haben uns verpflichtet, bis 2050 ein Netto-Null-Emissions-Unternehmen zu werden und unterstützen unsere Kunden dabei, dasselbe zu erreichen.
  3. Der zugrunde liegende Jahresumsatz lag 2023 bei 15,4 Milliarden Pfund, der zugrunde liegende Betriebsgewinn bei 1,6 Milliarden Pfund und der freie Cash Flow bei 1,3 Milliarden Pfund.
  4. Rolls-Royce Holdings plc ist ein börsennotiertes Unternehmen (LSE: RR., ADR: RYCEY, LEI: 213800EC7997ZBLZJH69).
  5. Rolls-Royce Power Systems mit Hauptsitz in Friedrichshafen beschäftigt mehr als 10.500 Mitarbeiter. Unter der Marke mtu vertreibt das Unternehmen schnelllaufende Motoren und Antriebssysteme für Schiffe, schwere Land- und Schienenfahrzeuge, militärische Fahrzeuge sowie für die Öl- und Gasindustrie. Zum Portfolio gehören außerdem Diesel- und Gassysteme und Batteriecontainer für sicherheitskritische Anwendungen, zur Dauerstromerzeugung, für Kraft-Wärme-Kopplung und für Microgrids. Mit klimafreundlichen Technologien trägt Rolls-Royce Power Systems dazu bei, die Energiewende voranzutreiben.

www.rolls-royce.com

Kontakt

Wolfgang Boller Pressesprecher externe Kommunikation, Pressesprecher Regional- und Wirtschaftsmedien
Tel.:
+49 7541 90 2159
E-mail: