Aufsichtsrat und Vorstandsvorsitzender von Rolls-Royce Power Systems einigen sich auf Vertragsauflösung zum Jahresende
Veröffentlicht am 07 April 2022
- CEO Andreas Schell kündigt Wechsel an
- Bestätigung des erfolgreichen Transformationskurses von Power Systems
- Hervorragende Auftragslage sorgt weiter für hohe Auslastung in den Werken
Der Aufsichtsrat von Rolls-Royce Power Systems AG und der amtierende CEO Andreas Schell haben sich auf eine Vertragsauflösung zu Ende des Jahres 2022 geeinigt. Schell hatte darum gebeten, da er sich nach fünf Jahren einer neuen Aufgabe stellen wird. Er hält die CEO-Position, wie auch die des Geschäftsführers der Rolls-Royce Solutions GmbH (ehemals MTU Friedrichshafen GmbH) seit Januar 2017. Der Aufsichtsrat der Rolls-Royce Power Systems AG und der Vorstand der Muttergesellschaft, des britischen Technologiekonzerns Rolls-Royce plc, haben die Suche zu einer Nachfolge initiiert. Andreas Schell wird seine Aufgaben als CEO und Leiter des Geschäftsbereichs Power Systems von Rolls-Royce bis Ende des Jahres weiterführen.
Rolls-Royce CEO Warren East: „Andreas Schell hat unseren Geschäftsbereich Power Systems erfolgreich von einem Motorenhersteller zu einem Anbieter nachhaltiger Energielösungen umgestaltet und ihn so gut aufgestellt, um das wirtschaftliche Potenzial der Energiewende zu nutzen. Er hat das Führungsteam bei Power Systems gestärkt und gemeinsam haben sie für den höchsten Auftragsbestand in der Geschichte des Unternehmens gesorgt. Ich möchte ihm für seine harte Arbeit und seine Ausdauer in den vergangenen fünf Jahren danken und auch für sein Engagement, das Unternehmen zu leiten, während wir auf einen reibungslosen Führungswechsel hinarbeiten.”
Im Namen des Aufsichtsrats bedankt sich Jasmin Staiblin, Vorsitzende des Aufsichtsrats von Rolls-Royce Power Systems, bei Andreas Schell und sagt: „Andreas Schell hat die strategische Neuausrichtung von Rolls-Royce Power Systems erfolgreich vorangetrieben. Er wird seine CEO-Rolle bis zum Wechsel vollumfänglich und gemeinsam mit dem starken Team wahrnehmen. Die Suche zur Nachfolge ist initiiert. Der Aufsichtsrat wird zum gegebenen Zeitpunkt eine neue, leistungsfähige Führungspersönlichkeit vorstellen.“
Rolls-Royce Power Systems CEO Andreas Schell: „In den letzten fünf Jahren durfte ich mit einem hervorragenden Führungsteam unsere strategische Neuausrichtung gestalten. Mit der erfolgreichen organisatorischen Neuaufstellung und dem Aufsetzen des Net Zero-Programms im vergangenen Jahr haben wir für die Zukunft von Power Systems wichtige Meilensteine erreicht. Mein Fokus bleibt, die weitere erfolgreiche wirtschaftliche und nachhaltige Entwicklung unseres Unternehmens voranzutreiben. Power Systems leistet einen wesentlichen Beitrag zur Dekarbonisierung von Antrieb und Energieversorgung. Mit vollen Auftragsbüchern legt das laufende Geschäft das beste Fundament für die weitere Transformation.“
Im Geschäftsjahr 2021 hat Rolls-Royce Power Systems zuletzt erneut Gewinn und Umsatz gesteigert und den wirtschaftlichen Wachstumskurs des Unternehmens fortgesetzt.
Über Rolls-Royce Holdings plc
- Rolls-Royce ist Vorreiter bei Antriebs- und Energielösungen, die die Gesellschaft verbinden, antreiben und schützen. Wir haben uns verpflichtet, bis 2030 Klimaneutralität in unserem Betrieb zu erreichen (ohne Produkttests) und sind der UN-Kampagne Race to Zero im Jahr 2020 beigetreten. Damit bekräftigen wir unser Bestreben, eine grundlegende Rolle dabei zu spielen, dass die Bereiche, in denen wir tätig sind, bis zum Jahr 2050 klimaneutral werden.
- Rolls-Royce Power Systems mit Hauptsitz in Friedrichshafen beschäftigt rund 9.000 Mitarbeiter. Unter der Marke mtu vertreibt das Unternehmen schnelllaufende Motoren und Antriebssysteme für Schiffe, Energieerzeugung, schwere Land- und Schienenfahrzeuge, militärische Fahrzeuge sowie für die Öl- und Gasindustrie sowie Diesel- und Gassysteme und Batteriecontainer für sicherheitskritische Anwendungen, zur Dauerstromerzeugung, für Kraft-Wärme-Kopplung und für Microgrids und beschäftigt sich intensiv mit der Entwicklung klimaneutraler Lösungen.
- Rolls-Royce hat Kunden in mehr als 150 Ländern, darunter mehr als 400 Flug- und Leasinggesellschaften, 160 Streitkräfte und Seestreitkräfte, sowie mehr als 5.000 Energie- und Kernenergiekunden.
- Der bereinigte Jahresumsatz 2021 betrug 10,95 Milliarden britische Pfund, der bereinigte operative Gewinn lag bei 414 Millionen Pfund und wir investierten 1,18 Milliarden britische Pfund in Forschung und Entwicklung. Rolls-Royce unterstützt ein weltweites Netzwerk von 28 universitären Technologie-Centern, durch die Rolls-Royce-Ingenieure unmittelbar an wissenschaftlicher Spitzenforschung teilhaben.
- Rolls-Royce Holdings plc ist ein börsennotiertes Unternehmen (LSE:RR., ADR: RYCEY, LEI: 213800EC7997ZBLZJH69).
Contact
Tel.: |
+49 7541 90 4350
|
E-mail: |