Rolls-Royce und Neste kooperieren bei der Einführung von nachhaltigen Kraftstoffen für mtu-Motoren
Veröffentlicht am 27 Oktober 2022
- Gemeinsame Vision: nachhaltige Kraftstoffe spielen Schlüsselrolle bei Reduzierung von Treibhausgas-Emissionen
- Rolls-Royce gibt nach und nach mtu-Motoren in verschiedenen Anwendungen für nachhaltige synthetische Kraftstoffe frei
- Neste wird Gesamtproduktionskapazität für Produkte aus erneuerbaren Energien bis Ende 2023 auf 5,5 Millionen Tonnen erhöhen
Rolls-Royce und Neste haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, um eine strategische Partnerschaft bei der Einführung nachhaltiger Kraftstoffe für Dieselmotoren aufzubauen. Beide Unternehmen teilen eine gemeinsame Vision: dass nachhaltige Kraftstoffe eine Schlüsselrolle bei der Reduzierung von Treibhausgas-Emissionen in Off-Highway-Anwendungen spielen werden. Die Hauptbestandteile der Vereinbarung sind: die Förderung der Nutzung bestehender Verbrennungsmotoren für nachhaltige Kraftstoffe, die Förderung des Übergangs von fossilen Kraftstoffen zu nachhaltigen Kraftstoffen und der Wissensaustausch über hochwertigen synthetischen Diesel.
Tobias Ostermaier, President Stationary Power Solutions, innerhalb des Rolls-Royce Geschäftsbereichs Power Systems, der Motoren unter der Marke mtu herstellt, sagte: "Im Rahmen unseres Nachhaltigkeitsprogramms 'Net Zero at Power Systems' haben wir uns verpflichtet, unser mtu-Produktportfolio neu auszurichten, so dass bis 2030 nachhaltige Kraftstoffe und neue mtu-Technologien die Treibhausgas-Emissionen im Vergleich zu 2019 um 35 Prozent reduzieren werden. Dieses kurzfristige Ziel spielt eine wichtige Rolle bei der Verwirklichung der Netto-Null-Ambitionen von Rolls-Royce insgesamt. Unsere Vereinbarung mit Neste, dem weltweit führenden Hersteller von synthetischem nachhaltigem Diesel, wird uns helfen, unsere Ziele und die unserer Kunden zu erreichen."
‘Neste MY Renewable Diesel‘ besteht zu 100 Prozent aus erneuerbaren Rohstoffen
‚Neste MY Renewable Diesel‘ wird zu 100 Prozent aus erneuerbaren Rohstoffen hergestellt. Lars Peter Lindfors, Senior Vice President Innovations bei Neste, sagte: "Mit 'Neste MY Renewable Diesel' können die Treibhausgas-Emissionen im Vergleich zu fossilem Diesel über den Lebenszyklus des Kraftstoffs um 75 bis 95 Prozent* reduziert werden. Unternehmen können ihre Klima-Emissionen durch einen einfachen Wechsel des Kraftstoffs im Handumdrehen erheblich reduzieren."
Rolls-Royce-Tests zeigen: Einsatz von HVO reduziert CO2-, Stickoxid- und Partikel-Emissionen erheblich
Michael Stipa, Vice President Stationary Strategy, Business Development and Product Management bei Rolls-Royce Power Systems, sagte: "Seit Mai 2022 hat Rolls-Royce mtu-Dieselmotoren für die Stromerzeugung für nachhaltigen HVO-Kraftstoff und andere EN15940-Kraftstoffe freigegeben. Die von uns durchgeführten Tests zeigen eine Reduzierung der Treibhausgase um bis zu 90 Prozent, der Partikel-Emissionen um bis zu 80 Prozent und der Stickoxide um durchschnittlich 8 Prozent. Alle unsere Tests ergaben die volle Leistung ohne Änderungen an den Motoren". Power Systems gibt derzeit schrittweise seine wichtigsten mtu-Motorenbaureihen für nachhaltige Kraftstoffe wie HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) und E-Diesel für den Einsatz auch in anderen Anwendungen wie dem Schienenverkehr, der Schifffahrt und der Bauindustrie frei.
"Sowohl Neste als auch Rolls-Royce sind bestrebt, ihre Klimaziele zu erreichen und die Kunden auf ihrem Weg zur Nachhaltigkeit zu unterstützen. Um dies zu erreichen, ist die Zusammenarbeit der Schlüssel", sagte Mats Hultman, Leiter der OEM-Partnerschaften bei Neste.
Wachsende Verfügbarkeit von HVO und anderen erneuerbaren Produkten
Neste verfügt derzeit über eine weltweite Produktionskapazität für Produkte aus erneuerbaren Energien von 3,3 Millionen Tonnen jährlich. Das laufende Expansionsprojekt von Neste in Singapur und ein Joint Venture mit Marathon in Martinez, Kalifornien, das noch nicht abgeschlossen ist, werden die Gesamtproduktionskapazität für erneuerbare Produkte bis Ende 2023 auf 5,5 Millionen Tonnen erhöhen. Damit wird Neste zum einzigen globalen Anbieter von Kraftstoffen aus erneuerbaren Energien und erneuerbaren Rohstoffen für Polymere und Chemikalien mit einer Produktionspräsenz auf drei Kontinenten. Nach der Fertigstellung wird die Erweiterung der Rotterdamer Raffinerie die Gesamtproduktionskapazität des Unternehmens für erneuerbare Produkte bis Ende 2026 auf 6,8 Millionen Tonnen erhöhen.
Rolls-Royce und Neste testeten 2021 bereits nachhaltiges Flugbenzin bei Airbus A350
Rolls-Royce hat bereits in anderen Geschäftsbereichen Erfahrungen mit der Zusammenarbeit mit Neste bei nachhaltigen Kraftstoffen gesammelt. Im November 2021 führten Rolls-Royce und Neste zusammen mit Airbus und dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) eine weltweit einmalige Studie über die Auswirkungen von 100 Prozent nachhaltigem Flugbenzin (SAF) auf beide Triebwerke eines Verkehrsflugzeugs durch. Die Studie war das erste Mal, dass 100 Prozent SAF gleichzeitig an beiden Triebwerken eines kommerziellen Passagierflugzeugs gemessen wurde - einem Airbus A350, der von Rolls-Royce Trent XWB-Triebwerken der Sparte Civil Aerospace angetrieben wird.
*Der Prozentsatz der Treibhausgasreduzierung variiert je nach regionalspezifischer Gesetzgebung, die die Methodik für die Berechnungen vorgibt (z. B. EU RED II 2018/2001/EU für Europa und US California LCFS für die USA), und dem Rohstoffmix, der zur Herstellung des Produkts für jeden Markt verwendet wird.
Über Rolls-Royce Holdings plc
- Rolls-Royce ist Vorreiter bei Antriebs- und Energielösungen, die die Gesellschaft verbinden, antreiben und schützen. Wir haben uns verpflichtet, bis 2030 Klimaneutralität in unserem Betrieb zu erreichen (ohne Produkttests) und sind der UN-Kampagne Race to Zero im Jahr 2020 beigetreten. Damit bekräftigen wir unser Bestreben, eine grundlegende Rolle dabei zu spielen, dass die Bereiche, in denen wir tätig sind, bis zum Jahr 2050 klimaneutral werden.
- Rolls-Royce Power Systems mit Hauptsitz in Friedrichshafen beschäftigt rund 9.000 Mitarbeiter. Unter der Marke mtu vertreibt das Unternehmen schnelllaufende Motoren und Antriebssysteme für Schiffe, Energieerzeugung, schwere Land- und Schienenfahrzeuge, militärische Fahrzeuge sowie für die Öl- und Gasindustrie sowie Diesel- und Gassysteme und Batteriecontainer für sicherheitskritische Anwendungen, zur Dauerstromerzeugung, für Kraft-Wärme-Kopplung und für Microgrids und beschäftigt sich intensiv mit der Entwicklung klimaneutraler Lösungen.
- Rolls-Royce hat Kunden in mehr als 150 Ländern, darunter mehr als 400 Flug- und Leasinggesellschaften, 160 Streitkräfte und Seestreitkräfte, sowie mehr als 5.000 Energie- und Kernenergiekunden.
- Der bereinigte Jahresumsatz 2021 betrug 10,95 Milliarden britische Pfund, der bereinigte operative Gewinn lag bei 414 Millionen Pfund und wir investierten 1,18 Milliarden britische Pfund in Forschung und Entwicklung. Rolls-Royce unterstützt ein weltweites Netzwerk von 28 universitären Technologie-Centern, durch die Rolls-Royce-Ingenieure unmittelbar an wissenschaftlicher Spitzenforschung teilhaben.
- Rolls-Royce Holdings plc ist ein börsennotiertes Unternehmen (LSE:RR., ADR: RYCEY, LEI: 213800EC7997ZBLZJH69).
Über Neste
Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) entwickelt Lösungen zur Bekämpfung des Klimawandels und zur Beschleunigung des Übergangs zu einer Kreislaufwirtschaft. Neste veredelt Abfälle, Rückstände und innovative Rohstoffe zu erneuerbaren Kraftstoffen und nachhaltigen Rohstoffen für Kunststoffe und andere Materialien. Neste ist der weltweit führende Hersteller von nachhaltigem Flugkraftstoff und erneuerbarem Diesel und entwickelt chemisches Recycling, um die Herausforderung der Kunststoffabfälle zu bewältigen. Nestes Ziel ist es, die Kunden dabei zu unterstützen, ihre Treibhausgasemissionen mit erneuerbaren und kreislauforientierten Lösungen bis 2030 um mindestens 20 Millionen Tonnen jährlich zu reduzieren. Nestes Ziel ist es, die Ölraffinerie Porvoo in Finnland bis 2030 zur nachhaltigsten Raffinerie in Europa zu machen. Neste führt erneuerbare und recycelte Rohstoffe wie verflüssigte Kunststoffabfälle als Raffinerierohstoffe ein. Neste hat sich verpflichtet, bis 2035 eine kohlenstoffneutrale Produktion zu erreichen, und wird die Kohlenstoffemissionsintensität der verkauften Produkte bis 2040 um 50 % senken. Außerdem hat Neste hohe Standards für Biodiversität, Menschenrechte und Lieferkette festgelegt. Neste ist regelmäßig in den Dow Jones Sustainability Indizes und in der Global 100 Liste der nachhaltigsten Unternehmen der Welt vertreten. Im Jahr 2021 lag der Umsatz von Neste bei 15,1 Milliarden Euro. Lesen Sie mehr: neste.com
Kontakt
Tel.: |
+49 7541 90 7740
|
E-mail: |