Rolls-Royce zeigt mtu-Brennstoffzellensystem erstmals bei UN-Klimakonferenz
Veröffentlicht am 03 November 2021
- Auf COP26 stellt Rolls-Royce klimaneutrale Technologielösungen zur Bekämpfung des Klimawandels vor: mtu-Brennstoffzellen-Systeme und ein voll-elektrisches Flugzeug
- COP26 ist ein globales Gipfeltreffen der Vereinten Nationen zum Thema Klimawandel, an dem Staats- und Regierungschefs aus aller Welt teilnehmen.
Rolls-Royce präsentiert auf der UN-Klimakonferenz COP26 vom 31. Oktober bis 12. November 2021 im schottischen Glasgow erstmals sein neues mtu-Brennstoffzellensystem für eine zukünftige CO2-freie Energieversorgung. Die Komplettlösungen zur zuverlässigen Stromversorgung im Megawattbereich kommen ab dem Jahr 2025 zum Serieneinsatz. Der Rolls-Royce-Geschäftsbereich Power Systems entwickelt zudem Brennstoffzellen-Systeme für Schiffe und bereitet im Rahmen seines Klimaschutzprogramms Net Zero at Power Systems seine wichtigsten Motorbaureihen für die Verwendung von nachhaltigen Kraftstoffen vor. Die Entwicklungsingenieure arbeiten außerdem bereits an Wasserstoff- und Methanolmotoren sowie an Konzepten für dezentrale Power-to-X-Anlagen. Power-to-X ist ein Verfahren, bei dem Ökostrom in speicherbaren Kraftstoff umgewandelt wird.
Rolls-Royce stellt in Glasgow auch ein Modell seines vollelektrischen Flugzeugs "Spirit of Innovation" vor. Rolls-Royce hat Geschichte geschrieben, als es sich im September 2021 zum ersten Mal in die Lüfte erhob. Das von der britischen Regierung finanzierte Projekt "Accelerating the Electrification of Flight" (ACCEL) ist eine hochspezialisierte Herausforderung zum Bau des schnellsten vollelektrischen Flugzeugs der Welt. Dieses emissionsfreie Flugzeug soll mit einer Zielgeschwindigkeit von mehr als 480 km/h (300+ MPH) einen neuen Rekord aufstellen. Die fortschrittliche Batterie- und Antriebstechnologie, die für dieses Programm entwickelt wurde, bietet interessante Anwendungsmöglichkeiten für elektrisch betriebene Senkrechtstarter und -landeflugzeuge und Pendlerflugzeuge.
Brennstoffzellenlösungen, nachhaltige Kraftstoffe, Wasserstoff- und Methanolmotoren sowie vollelektrische und hybridelektrische Flugzeuge sind nur einige der Schlüsselelemente im Bestreben von Rolls-Royce, bis spätestens 2050 Klimaneutralität zu erreichen. „Wir sind fest überzeugt davon, dass Technologie zur Bewältigung der Herausforderung des Klimawandels eingesetzt werden kann. Das ist der Grund, warum wir unsere neuen Technologien erstmals auf dem Weltklimagipfel präsentieren. Wir konzentrieren unsere technologischen Fähigkeiten darauf, eine führende Rolle dabei zu spielen, dass wichtige Teile der internationalen Wirtschaft bis 2050 klimaneutral werden, darunter die Luftfahrt, die Schifffahrt und die Stromerzeugung“, sagt Andreas Schell, CEO von Rolls-Royce Power Systems.
Rolls-Royce-Experten werden bei der Weltklimakonferenz an verschiedenen Veranstaltungen aktiv teilnehmen. So ist beispielsweise Dr. Daniel Chatterjee, Leiter der Technologiestrategie beim Geschäftsbereich Power Systems, auf dem Podium bei der Podiumsdiskussion zum Thema: "Green Business Globally: from circular business design to green technology solutions" am 6. November 2021 um 13:00 GMT im EU-Pavillon. Rachael Everard, Leiterin der Abteilung für Nachhaltigkeit bei Rolls-Royce plc, Dave Smith, Direktor für zentrale Technologie, und Matheu Parr, Programmleiter für ACCEL, sprechen am 10. November um 16:00 Uhr GMT im Climate Action Hub über den klimaneutralen Luftverkehr, der hier live gestreamt werden kann.
Weitere Informationen zu den Brennstoffzellen-Lösungen finden Sie hier Fuel Cells (mtu-solutions.com)
Weitere Informationen zum voll-elektrischen Flugzeug "Spirit of Innovation“ finden Sie unter https://www.rolls-royce.com/media/press-releases/2021/15-09-2021-rr-all-electric-spirit-of-innovation-takes-to-the-skies-for-the-first-time.aspx
Über Rolls-Royce Holdings plc
- Rolls-Royce ist Vorreiter bei Antriebs- und Energielösungen, die die Gesellschaft verbinden, antreiben und schützen. Wir haben uns verpflichtet, bis 2030 Klimaneutralität in unserem Betrieb zu erreichen. Wir sind der UN-Kampagne Race to Zero im Jahr 2020 beigetreten und haben uns verpflichtet sicherzustellen, dass unsere neuen Produkte bis 2030 und alle unsere Produkte bis 2050 klimaneutral betrieben werden können.
- Rolls-Royce Power Systems mit Hauptsitz in Friedrichshafen beschäftigt rund 9.000 Mitarbeiter. Unter der Marke mtu vertreibt das Unternehmen schnelllaufende Motoren und Antriebssysteme für Schiffe, Energieerzeugung, schwere Land- und Schienenfahrzeuge, militärische Fahrzeuge sowie für die Öl- und Gasindustrie sowie Diesel- und Gassysteme und Batteriecontainer für sicherheitskritische Anwendungen, zur Dauerstromerzeugung, für Kraft-Wärme-Kopplung und für Microgrids.
- Rolls-Royce hat Kunden in mehr als 150 Ländern, darunter mehr als 400 Flug- und Leasinggesellschaften, 160 Streitkräfte und Seestreitkräfte, sowie mehr als 5.000 Energie- und Kernenergiekunden.
- Der Jahresumsatz 2020 betrug 11,76 Milliarden britische Pfund und wir investierten 1,25 Milliarden britische Pfund in Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen unterstützt ein weltweites Netzwerk von 28 universitären Technologie-Centern, durch die Rolls-Royce-Ingenieure unmittelbar an wissenschaftlicher Spitzenforschung teilhaben.
- Rolls-Royce Holdings plc ist ein börsennotiertes Unternehmen (LSE:RR., ADR: RYCEY, LEI: 213800EC7997ZBLZJH69).
Contacts
Tel.: |
+49 7541 90 7740
|
E-mail: |