Rolls-Royce zeigt mtu-Konzept für Hybrid-Muldenkipper und Vision für klimaneutralen Bergbau auf MINExpo 2021
Veröffentlicht am 13 September 2021
- mtu-Hybrid-Antriebskonzept reduziert Emissionen um bis zu 30 Prozent
- Technologien zur Reduzierung von CO2-Emissionen im Mittelpunkt
- Microgrids, nachhaltige Kraftstoffe, Brennstoffzellen und Wasserstoffmotoren sind ebenfalls Teil der Vision von Rolls-Royce für den klimaneutralen Bergbau
Der Rolls-Royce-Geschäftsbereich Power Systems zeigt auf der MINEexpo 2021 (Stand 7871 Central Hall) seine generelle Vision und konkrete mtu-Konzepte für den klimaneutralen Bergbau. Der Messeauftritt umfasst sowohl bestehende Produkte als auch zukünftige Technologien, die derzeit entwickelt werden. Im Mittelpunkt steht ein neues mtu-Konzept für einen Hybrid-Muldenkipper, mit dem CO2-Emissionen um bis zu 30 Prozent gesenkt werden könnten. Es basiert auf bestehenden mtu-Produkten und -Technologien, die erstmals in dieser Kombination zu sehen sein werden: die neuesten 12V-2000-Motoren zusammen mit mtu EnergyPack Batteriesystemen. Darüber hinaus präsentiert Rolls-Royce seine klimafreundlichen Microgrid-Lösungen für Bergbaukunden und gibt einen Ausblick auf Zukunftstechnologien wie nachhaltige Kraftstoffe, Brennstoffzellen und Verbrennungsmotoren, die mit Wasserstoff betrieben werden. Rolls-Royce wird auch seine bewährten mtu-Motoren für eine breite Palette von Bergbauanwendungen vorstellen, die zu einer sofortigen Senkung der Emissionen und Betriebskosten beitragen können.
Scott Woodruff, Leiter des weltweiten Bergbaugeschäfts von Rolls-Royce, sagte: „Unsere Umwelt ist ein wichtiges Thema für die Bergbauindustrie. Die Bergbauunternehmen sind Vorreiter des Wandels und ziehen sich selbst mit ehrgeizigen, verantwortungsvollen Zielen zur Emissionsreduzierung zur Verantwortung. Wir werden die MINExpo nutzen, um mit der Branche darüber zu diskutieren, wie wir sie dabei unterstützen können, diese Ziele zu erreichen und schließlich Klimaneutralität zu erreichen.“
Rolls-Royce hat einen Plan mit aufeinander aufbauenden Schritten für die Bergbauindustrie: von der bestehenden Tier-4-Technologie – die bereits heute die CO2-Emissionen im Vergleich zu Tier-2-Motoren um bis zu 6 Prozent reduziert – über den Einsatz nachhaltiger Kraftstoffe bis hin zu neuen Technologien wie Brennstoffzellen und Verbrennungsmotoren, die mit Wasserstoff betrieben werden.
Die neueste und vielleicht spektakulärste Idee ist das mtu-Hybrid-Konzept für Muldenkipper. Alexander Richter, Bergbau-Anwendungstechniker bei Rolls-Royce und einer der Erfinder des Konzepts, erklärt: „Unser Plan ist, Muldenkipper mit einer Kombination aus mtu-Dieselmotoren und Batterien, den so genannten mtu EnergyPacks, auszustatten. Die Batterien werden durch die Rekuperation von Bremsenergie beim Bergabfahren aufgeladen. Diese gespeicherte Energie wird genutzt, um das Fahrzeug mit Energie zu versorgen, wenn es beladen bergauf fährt. Dies wiederum ermöglicht es uns, den vorhandenen Motor durch einen kleineren zu ersetzen, was zu enormen Kraftstoffeinsparungen und damit zu einer deutlichen Reduzierung der CO2-Emissionen führt.“
Rolls-Royce hat den Betrieb eines Muldenkipper simuliert, dessen mtu 16V-4000-Motor mit einer Leistung von 1865 KW durch einen 16V-2000-Motor mit 1163 KW ersetzt wird, was zu einer Verringerung der CO2-Emissionen um 20 bis 30 Prozent führt, je nach topografischem Profil, wobei die Leistung mit der konventionellen Version des Muldenkippers identisch ist. Das Konzept nutzt bestehende Komponenten und wird von Rolls-Royce in Zusammenarbeit mit Kunden realisiert.
Rolls-Royce leistet auch Pionierarbeit bei weiteren Technologien, die Bergbaubetreibern helfen können, umweltfreundlicher und klimaneutral zu werden: mtu-Motoren werden derzeit so angepasst, dass sie mit nachhaltigen Kraftstoffen betrieben werden können, die mit Hilfe erneuerbarer Energie aus Wasserstoff hergestellt werden. Diese Kraftstoffe spielen eine Schlüsselrolle bei der Verringerung der Treibhausgasemissionen in Anwendungen, die schwer zu elektrifizieren sind. Bis 2023 sollen die neuesten Generationen der mtu-Motoren der Baureihen 2000 und 4000 mit diesen Kraftstoffen kompatibel sein. Auch mit Wasserstoff betriebene Motoren und Brennstoffzellen werden bald Teil des Portfolios des Unternehmens sein – zunächst in stationären Anwendungen (zur Stromerzeugung), später möglicherweise auch im Bergbau.
Auf der MINExpo wird Rolls-Royce auch seine Microgrid-Lösungen für Bergbaukunden vorstellen: Dabei handelt es sich um nachhaltige Energieversorgungssysteme, die in abgelegenen Regionen unabhängig von öffentlichen Stromnetzen betrieben werden können. Die Lösungen kombinieren erneuerbare Energiequellen mit einem mtu-Batteriespeichersystem und mtu-Diesel- und/oder Gasgeneratorsystemen sowie einer zentralen Anlagensteuerung, die den gesamten Strombedarf zuverlässig, effizient und umweltschonend bereitstellt.
Im Rahmen seiner Strategie PS 2030 wandelt sich Rolls-Royce Power Systems vom Motorenhersteller zum Anbieter integrierter nachhaltiger Lösungen für eine klimaneutrale Zukunft. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, die Treibhausgasemissionen seiner neuen Produkte bis 2030 um 35 Prozent gegenüber 2019 zu senken. Dieses Ziel soll durch die Verwendung nachhaltiger Kraftstoffe und den Einsatz neuer CO2-freier Technologien erreicht werden. Auf der MINExpo werden Rolls-Royce-Experten ihre Pläne und Produkte für die Bergbauindustrie vorstellen, um den bestehenden Dialog über nachhaltige Technologien mit Partnern und Kunden zu vertiefen.
Über Rolls-Royce Holdings plc
- Rolls-Royce ist Vorreiter bei Antriebs- und Energielösungen, die die Gesellschaft verbinden, antreiben und schützen. Wir haben uns verpflichtet, bis 2030 Klimaneutralität in unserem Betrieb zu erreichen. Wir sind der UN-Kampagne Race to Zero im Jahr 2020 beigetreten und haben uns verpflichtet sicherzustellen, dass unsere neuen Produkte bis 2030 und alle unsere Produkte bis 2050 klimaneutral betrieben werden können.
- Rolls-Royce Power Systems mit Hauptsitz in Friedrichshafen beschäftigt rund 9.000 Mitarbeiter. Unter der Marke mtu vertreibt das Unternehmen schnelllaufende Motoren und Antriebssysteme für Schiffe, Energieerzeugung, schwere Land- und Schienenfahrzeuge, militärische Fahrzeuge sowie für die Öl- und Gasindustrie sowie Diesel- und Gassysteme und Batteriecontainer für sicherheitskritische Anwendungen, zur Dauerstromerzeugung, für Kraft-Wärme-Kopplung und für Microgrids.
- Rolls-Royce hat Kunden in mehr als 150 Ländern, darunter mehr als 400 Flug- und Leasinggesellschaften, 160 Streitkräfte und Seestreitkräfte, sowie mehr als 5.000 Energie- und Kernenergiekunden.
- Der Jahresumsatz 2020 betrug 11,76 Milliarden britische Pfund und wir investierten 1,25 Milliarden britische Pfund in Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen unterstützt ein weltweites Netzwerk von 28 universitären Technologie-Centern, durch die Rolls-Royce-Ingenieure unmittelbar an wissenschaftlicher Spitzenforschung teilhaben.
- Rolls-Royce Holdings plc ist ein börsennotiertes Unternehmen (LSE:RR., ADR: RYCEY, LEI: 213800EC7997ZBLZJH69).
Contacts
Tel.: |
+49 7541 90 3461
|
E-mail: |