Partnerschaft zwischen Rolls-Royce und Sanlorenzo erhält neue Dimension mit mtu-Motoren und integrierten Brückenlösungen
Veröffentlicht am 24 September 2021
- Rahmenvertrag mit Laufzeit von 2022 bis 2024
- Vereinbarung umfasst Lieferung von mtu-Motoren und integrierter Brücke
Rolls-Royce und Sanlorenzo haben sich darauf geeinigt, ihre erfolgreiche Zusammenarbeit zu vertiefen und ihrer Partnerschaft in den kommenden Jahren mit mtu-Zukunftstechnologien eine neue Dimension zu verleihen: Der Rolls-Royce-Geschäftsbereich Power Systems wird in den nächsten drei Jahren einer der führenden Lieferanten für Sanlorenzo sein und für definierte SL-Yachten seine 10V-, 12V- und 16V-2000-Yachtmotoren der Marke mtu mit einer kompakten IMO-III-Lösung als Hauptantrieb liefern. Sanlorenzo wird auch einer der ersten Hersteller sein, der eine Superyacht mit der neuen voll integrierten Brückenlösung mtu NautIQ Bridge ausstattet. Die beiden Partner unterzeichneten auf der Monaco Yacht Show eine entsprechende Vereinbarung.
Denise Kurtulus, Vice President Global Marine bei Rolls-Royce Power Systems, sagte: „In den vergangenen Jahren haben wir große Anstrengungen unternommen, uns zu einem Anbieter von integrierten und nachhaltigen Lösungen zu entwickeln. Der neue Rahmenvertrag mit unserem Partner Sanlorenzo ist eine großartige Bestätigung dieser Strategie: Wir werden nicht nur weiterhin unsere bewährten Motoren der Baureihe 2000 liefern, deren Leistung und Effizienz branchenführend sind, sondern auch komplette Antriebs- und Schiffsmanagementlösungen von der Brücke bis zum Propeller.“
Sanlorenzo wird mit dem Einsatz der voll integrierten, auf Touchscreens basierenden Brückenlösung mtu NautIQ Bridge als Pionier vorangehen. Diese ist Teil der kürzlich eingeführten neuen mtu-Schiffsautomationsfamilie NautIQ. mtu NautIQ Bridge wurde in Zusammenarbeit mit dem Yachtspezialisten Team Italia entwickelt und integriert alle wichtigen Subsysteme zur Steuerung,
Überwachung und Navigation des Schiffes, unabhängig davon, wo sie sich an Bord befinden, in einer einzigen Plattform. Die Funktionalitäten ermöglichen ein umfassendes und komfortables Management der Antriebs-, Automations-, Navigations- und Kommunikationssysteme der Yacht. Durch die Bereitstellung aller relevanten Informationen für den Kapitän an einem einzigen Ort verbessert die neue Brückenlösung sowohl die Benutzerfreundlichkeit als auch die Betriebssicherheit und steigert so die Gesamtleistung des Schiffes. Die mtu NautIQ-Produktfamilie wurde speziell für Schiffsneubauten und die einfache Nachrüstung in vorhandene Schiffe entwickelt.
Über Rolls-Royce Holdings plc
- Rolls-Royce ist Vorreiter bei Antriebs- und Energielösungen, die die Gesellschaft verbinden, antreiben und schützen. Wir haben uns verpflichtet, bis 2030 Klimaneutralität in unserem Betrieb zu erreichen. Wir sind der UN-Kampagne Race to Zero im Jahr 2020 beigetreten und haben uns verpflichtet sicherzustellen, dass unsere neuen Produkte bis 2030 und alle unsere Produkte bis 2050 klimaneutral betrieben werden können.
- Rolls-Royce Power Systems mit Hauptsitz in Friedrichshafen beschäftigt rund 9.000 Mitarbeiter. Unter der Marke mtu vertreibt das Unternehmen schnelllaufende Motoren und Antriebssysteme für Schiffe, Energieerzeugung, schwere Land- und Schienenfahrzeuge, militärische Fahrzeuge sowie für die Öl- und Gasindustrie sowie Diesel- und Gassysteme und Batteriecontainer für sicherheitskritische Anwendungen, zur Dauerstromerzeugung, für Kraft-Wärme-Kopplung und für Microgrids.
- Rolls-Royce hat Kunden in mehr als 150 Ländern, darunter mehr als 400 Flug- und Leasinggesellschaften, 160 Streitkräfte und Seestreitkräfte, sowie mehr als 5.000 Energie- und Kernenergiekunden.
- Der Jahresumsatz 2020 betrug 11,76 Milliarden britische Pfund und wir investierten 1,25 Milliarden britische Pfund in Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen unterstützt ein weltweites Netzwerk von 28 universitären Technologie-Centern, durch die Rolls-Royce-Ingenieure unmittelbar an wissenschaftlicher Spitzenforschung teilhaben.
- Rolls-Royce Holdings plc ist ein börsennotiertes Unternehmen (LSE:RR., ADR: RYCEY, LEI: 213800EC7997ZBLZJH69).
Kontakt
Tel.: |
+49 7541 90 3461
|
E-mail: |