Rolls-Royce und GETEC kooperieren bei dezentralen Energielösungen
Veröffentlicht am 03 Juli 2019
Rolls-Royce und der Energiedienstleister GETEC unterzeichneten Anfang Juli 2019 einen Kooperationsvertrag und intensivieren damit die Zusammenarbeit bei Konzeption, Bau und Betrieb von dezentralen Energieversorgungsanlagen in Europa.
- Noch intensivere Zusammenarbeit bei Konzeption, Bau und Betrieb von dezentralen Energielösungen
- Ziele der Kooperation sind gemeinsame weitere Erschließung des Marktes, zusätzliche Synergien und die Effizienzverbesserung der Kundenlösung
Rolls-Royce und der Energiedienstleister GETEC unterzeichneten Anfang Juli 2019 einen Kooperationsvertrag und intensivieren damit die Zusammenarbeit bei Konzeption, Bau und Betrieb von dezentralen Energieversorgungsanlagen in Europa. Beide Unternehmen sehen großes Potenzial in der engeren Zusammenarbeit. Die Gesellschaften der GETEC Group bieten ein breites Spektrum an Energiedienstleistungen und systemischen Gesamtlösungen im Contracting an, von der Konzeption und Finanzierung über die Errichtung der Anlage bis hin zum Betrieb und Service. Rolls-Royce bringt als Technologiepartner ein großes Produktportfolio an Energiesystemlösungen seiner Marke mtu Onsite Energy mit: Anlagen für Notstrom und Dauerstrom sowie Blockheizkraftwerke und Microgrids. Dazu gehören Diesel- und Gasaggregate, Steuerungssysteme und Batteriecontainer.
„Die erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit GETEC in den letzten Jahren hat uns dazu bewogen, diese weiter zu vertiefen und unseren Kunden gemeinsam zukunftsfähige Energielösungen anzubieten“, erklärt Andreas Görtz, Vice President Power Generation beim Rolls-Royce-Geschäftsbereich Power Systems.
„Die Energiewelt von morgen ist dezentral, effizient und innovativ. Eigenschaften, welche GETEC und Rolls-Royce mit seiner Marke mtu Onsite Energy gleichermaßen verkörpern. Die Partner passen damit nicht allein technologisch zusammen, sondern auch in ihren Werten. Mit dieser Kooperation wollen wir deshalb für unsere gemeinsamen Kunden zugleich optimale wirtschaftliche wie nachhaltige Lösungen bereitstellen und so deren Carbon Footprint reduzieren“, erklärt Thomas Wagner, CEO der GETEC Group.
Die Kooperation ist ausgelegt auf die Bereitstellung und den Betrieb von effizienten und umweltfreundlichen dezentralen Energieanlagen, wie Blockheizkraftwerke, On- und Off-Grid Microgridlösungen sowie weitere Energiedienstleistungen und Energieeffizienzlösungen im Contracting. Beide Partner werden zudem gemeinsam neue Lösungen zur Energieversorgung für Industrieunternehmen, Kunden aus Immobilienwirtschaft und anderen Bereichen entwickeln, die jeweils an den speziellen Bedarf angepasst sind.
Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit GETEC konnte in den letzten Monaten anhand der Konzeption und Inbetriebnahme eines neuen Microgrids für das deutsche Automobilzulieferunternehmen Winkelmann in Ahlen unter Beweis gestellt werden. In die Anlage sind sechs Blockheizkraftwerke sowie Steuerungstechnik von mtu Onsite Energy integriert. Um hohe produktionsbedingte Lastsprünge von bis zu 1,5 MW im Sekundenbereich auszugleichen, haben die Experten von GETEC und Rolls-Royce zusätzlich zwei Schwungmassespeicher und einen Batteriespeicher an das System gekoppelt. Insgesamt werden mehr als 9 Megawatt elektrische Leistung sowie knapp 10 Megawatt thermische Leistung für den Betrieb des Industrieunternehmens bereitgestellt. Dadurch konnte die Winkelmann Powertrain Components GmbH sich komplett vom öffentlichen Stromnetz abkoppeln und ein eigenes effizientes Energiesystem betreiben.
Tel.: |
+49 7541 90 7740
|
E-mail: |