PRESSEMELDUNG Corporate

ROLLS-ROYCE POWER SYSTEMS BEWÄHRT SICH IN SCHWIERIGEM MARKT

Veröffentlicht am 21 Februar 2017

Rolls-Royce Power Systems hat sich im Jahr 2016 trotz widriger Marktbedingungen behauptet. Der bereinigte Umsatz betrug auf Basis konstanter Wechselkurse 2,65 Mrd. Pfund Sterling (2015: -1 %).

Bilder [1 Dateien, 662 KB]

  • Zukunftsprogramm trägt Früchte
  • In schrumpfendem Markt behauptet – Umsatz und EBIT bleiben nahezu konstant
  • RRPS 2018 auf Kurs – Klarheit geschaffen, Weichen gestellt

FRIEDRICHSHAFEN – Rolls-Royce Power Systems hat sich im Jahr 2016 trotz widriger Marktbedingungen behauptet. Der bereinigte Umsatz betrug auf Basis konstanter Wechselkurse 2,65 Mrd. Pfund Sterling (2015: -1 %). Die operative Marge ging leicht auf 7,2 % zurück (2015: 8,1 %). Verursacht durch die geringere Marge sank der Gewinn um 27 Millionen Pfund vor Wechselkursauswirkungen (-14 %). Mit dem Ergebnis 2016 trägt der Geschäftsbereich Power Systems 19% zum Gesamtumsatz der Rolls-Royce-Gruppe (2015: 18 %) bei und festigt somit seine Position als zweitstärkster Umsatzträger im Rolls-Royce-Konzern.

Der Auftragsbestand lag Ende 2016 bei 1,8 Mrd. Pfund (2015: 1,9 Mrd. Pfund). Der Auftragseingang war Ende 2016 mit 2,4 Mrd. Pfund (2015: 2,5 Mrd. Pfund) währungsbereinigt ebenfalls nur leicht geringer als im Vorjahr. Rückgänge aufgrund der öl-, gas- und rohstoffabhängigen Märkte sowie wegen geringerer Behördenaufträge wurden dabei durch höhere Aufträge für Stromerzeugung, landwirtschaftliche Fahrzeuge und Industrieantriebe ausgeglichen.

„Wir haben im vergangenen Geschäftsjahr ein solides Ergebnis erzielt - und uns in einem überaus schwierigen und rückläufigen Marktumfeld behauptet. Das Zukunftsprogramm RRPS 2018 hat bereits im Jahr 2016 erste Früchte getragen und sowohl durch Umsatzeffekte als auch durch signifikante Effizienzsteigerungen einen positiven Einfluss auf unser Ergebnis gehabt“, erklärt der Vorstandsvorsitzende Andreas Schell bei einem Pressegespräch am 21. Februar 2017 in Friedrichshafen.

Zukunftsprogramm RRPS 2018 greift


Mit dem vor einem Jahr gestarteten Zukunftsprogramm RRPS 2018 stellt sich das Unternehmen in Märkten, die von Volatilität und regulatorischen Herausforderungen geprägt sind, zukunftsfest auf. Mitarbeiter haben während des vergangenen Jahres in 15 Arbeitspaketen für Klarheit darüber gesorgt, in welchen Märkten, mit welchen Produkten und mit welcher Aufstellung das Unternehmen künftig aktiv sein möchte.
  
„Rolls-Royce Power Systems mit der Kernmarke mtu ist ein stolzes, traditionsreiches Unternehmen. Mit RRPS 2018 zünden wir die nächste Stufe unserer Entwicklung: Wir werden internationaler, digitaler und agiler“, gibt Andreas Schell die Richtung für den laufenden Konzernumbau vor.
Vor diesem Hintergrund investiert das Unternehmen gezielt in die Entwicklung digitaler Technologien, zum Beispiel Cloud-Lösungen, kundenorientierte digitale Anwendungen, wie Service-Apps, und die konsequente Digitalisierung aller Geschäftsprozesse.
  
Darüber hinaus forciert Rolls-Royce Power Systems die Offensive in der Wachstumsregion Asien, insbesondere in China. Das im vergangenen Jahr mit dem chinesischen Motorenhersteller Guangxi Yuchai Machinery Company eingegangene Joint Venture nimmt Ende 2017 die Produktion von Motoren der mtu-Baureihe 4000 in der südchinesischen Stadt Yulin auf.

Angesichts immer schärferer Umweltauflagen setzt das Unternehmen auf die steigende Nachfrage nach innovativen Technologien sowie nach sauberen Antrieben und Energielösungen. Mit der neuen Green- und High-Tech-Initiative werden diese Wachstumschancen genutzt. Im Vordergrund steht die Entwicklung neuer, besonders nachhaltiger und umweltschonender Produkte und Lösungen für   Abgasnachbehandlung, alternative Kraftstoffe (zu Diesel), Elektrifizierung, Digitalisierung sowie auch zur Gesamtsystemfähigkeit. Erste Erfolge sind bereits in Form des Hybrid-Power-Packs für den Antrieb von Bahn-Triebwagen zu verzeichnen.

„Im Jahr 2017 treiben wir mit dem Zukunftsprogramm RRPS 2018 den Konzernumbau mit Hochdruck voran und setzen den eingeschlagenen Weg fort – mit einer weiteren Flexibilisierung der Strukturen und Prozesse, die wir im engen Dialog mit den Arbeitnehmervertretern realisieren werden“, sagt Finanzvorstand und Arbeitsdirektor Marcus A. Wassenberg. „Von den Mitarbeitern erfordert der Wandel ein hohes Maß an Veränderungsbereitschaft und Flexibilität. Gleichzeitig bieten wir ein Höchstmaß an Arbeitsplatzsicherheit. Mit der Standort- und Beschäftigungssicherung haben wir eine wegweisende Grundlage geschaffen, auf die wir stolz sein können – mit Signalwirkung für die Branche sowie die gesamte Region“, so Wassenberg weiter. Mit der Vereinbarung hat das Unternehmen zudem moderne Personalinstrumente auf den Weg gebracht, die den Beschäftigten neue Möglichkeiten eröffnen, ihre Arbeits- und Lebenszeit flexibel zu gestalten. „Damit wollen wir unsere Attraktivität als Arbeitgeber weiter ausbauen, vor allem bei der jüngeren Generation“, betont Wassenberg.
Wolfgang Boller Leiter externe Kommunikation, Pressesprecher Regional- und Wirtschaftsmedien
Tel.:
+49 7541 90 2159
E-mail: