PRESSEMELDUNG Corporate

ROLLS-ROYCE STELLT AUF POWER-GEN EUROPE STROMAGGREGATE VOR

Veröffentlicht am 06 Mai 2016

Rolls-Royce zeigt vom 21. bis 23. Juni 2016 auf der Energiefachmesse Power-Gen Europe in Mailand am Stand 3HD97 sein Portfolio für die Energieerzeugung.

Bilder [2 Dateien, 7 MB]

  • Schnell- und mittelschnelllaufende Stromaggregate für Leistungsbereich von 24 bis 9.400 kWe
  • Fokus auf Portfolio für Regelenergie und Mittelspannungsrichtlinien (grid codes)

FRIEDRICHSHAFEN/DEUTSCHLAND, MAILAND/ITALIEN – Rolls-Royce zeigt vom 21. bis 23. Juni 2016 auf der Energiefachmesse Power-Gen Europe in Mailand am Stand 3HD97 sein Portfolio für die Energieerzeugung. Die Produkte der Marken Rolls-Royce und mtu Onsite Energy umfassen schnell- und mittelschnelllaufende Diesel- und Gasaggregate im Leistungsbereich von 24 bis 9.400 kWe. Die Marke mtu Onsite Energy ist Teil von Rolls-Royce Power Systems.

Matthias Vogel, Vice President Power Generation bei Rolls-Royce Power Systems erklärt: „Wir stellen auf der Power-Gen 2016 unser gesamtes Portfolio an schnell- und mittelschnelllaufenden Gas- und Dieselaggregaten vor, das wir weltweit von unseren Standorten aus anbieten. Unsere weiterentwickelten Produkte können für die Erzeugung von Regelenergie eingesetzt werden und dienen aufgrund ihrer zertifizierten Fähigkeiten der Frequenz- und Spannungshaltung des Stromnetzes. Damit leisten unsere Kunden als Betreiber der Aggregate einen wertvollen Beitrag für die Energiewende und für eine sichere Energieversorgung“. Rolls-Royce-Experten referieren auf der Power-Gen-Konferenz zu den Themen: “Intelligente Regelenergie unterstützt Netzstabilität“ sowie „Anforderungen an Kraft-Wärme-Kopplungssysteme durch die europäische Mittelspannungsrichtlinie (grid code)“.

Rolls-Royce präsentiert auf der Power-Gen Europe 2016 das mtu Onsite Energy Produktprogramm an schnelllaufenden Gasmotorensystemen bis 2.530 kWe und Dieselaggregaten bis 3.250 kWe. Auf dem Messestand wird das Modell eines Gasaggregats auf Basis der mtu-Baureihe 4000 zu sehen sein. Die Systeme zur Strom- und Wärmeerzeugung leisten 1.010 bis 2.530 Kilowatt elektrisch und sind als 8-, 12-, 16- oder 20-Zylindervarianten verfügbar. Zu den Exponaten gehört auch das Modell eines 20-Fuß-Containeraggregats, das seit 2015 zum Lieferprogramm von mtu Onsite Energy gehört. Das Aggregat basiert auf der neuen Generation der Baureihe 2000, die mit Common-Rail-Einspritzung ausgestattet ist. Es wird mit einer elektrischen Leistung von bis zu 1.120 Kilowatt in Standby-Anwendungen und bis zu 1.000 Kilowatt in Prime- und Continuous-Anwendungen angeboten. Durch ein modulares Design ist das 20-Fuß-Containeraggregat vielfältig einsetzbar.
Die dezentralen Energieanlagen von mtu Onsite Energy sind sowohl für die kontinuierliche Stromversorgung als auch für Not- und Spitzenstrom einsetzbar. Sie sind von funktionskritischer Bedeutung in Spezialanwendungen wie Flughäfen, Krankenhäusern und Rechenzentren oder können als Kraftwerk zur Grund- und Spitzenlastversorgung eingesetzt werden.

Die mittelschnelllaufenden Diesel- und Gasaggregate von Rolls-Royce decken einen Leistungsbereich von 3.700 bis 9.400 kWe ab, komplette Kraftwerke von 2 bis 200 MWe und mehr werden für Stromerzeugung und für Kraft-Wärme-Kopplung angeboten. Auf der Power-Gen Europe 2016 präsentiert Rolls-Royce ein Aggregat basierend auf dem 20-Zylinder-Gasmotor des Typs B35:40 als Modell. Die Stromerzeugungssysteme, die auf diesen Aggregaten basieren, sind beispielsweise in Gewächshäusern und Kraftwerken in Mosambik, in den Niederlanden, Großbritannien und Tschechien im Einsatz. Die Motoren sind aufgrund ihrer bewährten Technologie, hohen Verfügbarkeit und geringen Betriebskosten bei Betreibern weltweit im Einsatz. Die Generatoranlagen zeichnen sich durch eine robuste Bauweise und einen überdurchschnittlich hohen elektrischen Wirkungsgrad bis zu 48,5 Prozent aus. Die Anwendungsgebiete sind unter anderem Grundlastversorgung für Energieerzeuger, Netzausgleich und Versorgung bei Spitzenlast, Kraft-Wärme- und Kraft-Wärme-Kälte-Anlagen, Notstrom und mechanische Antriebe für die Öl- und Gasindustrie.
Silke Rockenstein Pressesprecherin Fachpresse, alle Regionen
Tel.:
+49 7541 90 7740
E-mail: