ROLLS-ROYCE PRÄSENTIERT mtu-HYBRID-POWERPACK AUF DER BAHNMESSE RAILTEX
Veröffentlicht am 12 Mai 2015
Rolls-Royce stellt vom 12. bis 14. Mai 2015 auf der Bahnmesse Railtex im britischen Birmingham sein mtu-Hybrid-PowerPack auf dem Stand A85 vor.
- Kraftstoffersparnis von bis zu 25 Prozent
- 5 Dezibel geringere Lärmemissionen
- Ergebnisse aus Simulation und Prüfstandstests bestätigt
FRIEDRICHSHAFEN/BIRMINGHAM – Rolls-Royce stellt vom 12. bis 14. Mai 2015 auf der Bahnmesse Railtex im britischen Birmingham sein mtu-Hybrid-PowerPack auf dem Stand A85 vor. Der Diesel-/Elektro-Hybridantrieb spart bis zu 25 Prozent Kraftstoff gegenüber einem konventionellen Dieselantrieb ein und senkt die Geräuschemissionen deutlich. mtu ist Teil von Rolls-Royce Power Systems innerhalb der Division Land & Sea von Rolls-Royce.
Anfang 2015 fanden auf der bayerischen Staudenbahn nahe Augsburg umfangreiche Tests des Hybridantriebs in einem Nahverkehrstriebwagen vom Typ VT 642 der Deutschen Bahn statt. „Diese Tests haben bestätigt, was wir in Computersimulationen und auf dem Prüfstand bereits theoretisch nachweisen konnten“, so Dr. Ingo Wintruff, Vice President für den Vertrieb Bahn, Bergbau, Öl & Gas bei mtu. „Das Ergebnis von gut 15 Prozent Kraftstoffeinsparung in diesem remotorisierten Zug ist hervorragend. Bis zu 25 Prozent Kraftstoff können Züge mit dem mtu-Hybrid-PowerPack sparen – verglichen mit einem konventionellen Dieselantrieb, der die aktuelle Emissionsrichtlinie EU IIIB erfüllt. Wenn man bedenkt, dass der Kraftstoffverbrauch etwa 90 Prozent der Gesamtkosten eines Bahn-Antriebssystems ausmacht, wird deutlich, wie groß das Einsparpotenzial im Vergleich mit einem konventionellen Dieselantrieb ist.“ Die Lärmemissionen des fahrenden Zuges konnten um fünf Dezibel gesenkt werden – eine sehr deutlich wahrnehmbare Minderung. Im Standbetrieb – also etwa in einem Bahnhof – ist der Triebwagen sogar 21 Dezibel leiser, weil die Nebenverbraucher aus den Batterien versorgt werden und der Dieselmotor abgeschaltet werden kann.
Das mtu-Hybrid-PowerPack kann die überschüssige Bremsenergie über einen Generator in elektrische Energie umwandeln. Diese elektrische Energie wird in Lithium-Ionen-Batterien zwischengespeichert und kann bei Bedarf daraus entnommen und zum Anfahren, Beschleunigen oder zur Versorgung von elektrischen Verbrauchern im Zug verwendet werden. In dieser Konfiguration des mtu-Hybrid-PowerPacks wurde ein Dieselmotor des Typs 6H 1800 R75 mit einer Leistung von 315 kW und eine elektrische Maschine mit bis zu 400 kW eingesetzt. Zusätzlich integriert ist eine SCR-Abgasnachbehandlung mit Harnstofftank, um die seit 2012 geltende europäischen Emissionsstufe EU IIIB zu erfüllen.
mtu-Hybrid-PowerPacks erlauben bimodale oder – mit Einbindung der Oberleitung – sogar trimodale Antriebssysteme. Bei einem zweiteiligen Dieseltriebwagen kann beispielsweise in einem Wagen der Dieselantrieb und im anderen Wagen eine Batterie verbaut sein. Die elektrische Energie für die Fahrmotoren stellen entweder der Dieselmotor oder die Batterien oder beide kombiniert bereit.
Tel.: |
+49 7541 90 2159
|
E-mail: |