ROLLS-ROYCE LIEFERT BHKW FÜR FARMERWEITERUNG IN WISCONSIN
Veröffentlicht am 18 August 2015
Das in Wisconsin ansässige Unternehmen Statz Bros., Inc hat Rolls-Royce mit der Lieferung eines mtu Onsite Energy Blockheizkraftwerks (BHKW) mit einem mtu-Motor der Baureihe 4000 für seine neue Milchviehanlage beauftragt.
- Erstes vollständig eigenentwickeltes BHKW von mtu Onsite Energy in Nordamerika auf Basis von Biogas aus anaerober Vergärung
MANKATO, MINNESOTA, USA – Das in Wisconsin ansässige Unternehmen Statz Bros., Inc hat Rolls-Royce mit der Lieferung eines mtu Onsite Energy Blockheizkraftwerks (BHKW) mit einem mtu-Motor der Baureihe 4000 für seine neue Milchviehanlage beauftragt. Das für die Nutzung erneuerbarer Energien ausgelegte Heizkraftwerk verbrennt Biogas, das über anaerobe Abbauprozesse aus dem Dung der mehr als 2.500 Holstein-Rinder des Landwirtschaftsbetriebs gewonnen wird. Für mtu Onsite Energy ist die Anlage das erste vollständig eigenentwickelte Biogas-BHKW in Nordamerika. Die Marke mtu Onsite Energy ist Teil von Rolls-Royce Power Systems innerhalb der Division Land & Sea von Rolls-Royce.
Das mtu Onsite Energy BHKW vom Typ 8V 4000 GS erzeugt pro Stunde 763 Kilowatt Elektroenergie (kWe) und 703 Kilowatt thermische Energie. Damit wird es einen erheblichen Teil des Dauerstrombedarfs des neuen, mit modernster Technik ausgestatteten Melkstands der Farm abdecken und die Klimaschutz-Anforderungen erfüllen. Für Statz Farms ergeben sich durch das BHKW Betriebskosteneinsparungen und eine Senkung des Gesamtenergieverbrauchs um bis zu 42 Prozent.
“Wir suchten für unseren neuen Milchviehbetrieb das BHKW mit den ausgereiftesten technischen Lösungen, und haben es bei mtu Onsite Energy gefunden”, sagte Troy Statz, geschäftsführender Teilhaber von Statz Bros., Inc. "Wir wissen, dass unsere Entscheidung richtig war, und werden die Leistung des Aggregats überwachen, um dies zu beweisen."
mtu Onsite Energy bietet Blockheizkraftwerke auf Erdgas- und Biogasbasis in einem Leistungsbereich von 128 bis 2129 kWe an. Das neue BHKW bei Statz Bros. wurde im Mai installiert. Den Service vor Ort übernimmt W.W. Williams, Service Dealer von mtu Onsite Energy für den Mittleren Westen.
"Unternehmen erkennen mehr und mehr die wirtschaftlichen und ökologischen Vorteile von Blockheizkraftwerken. Im Mittleren Westen boomt daher das Interesse an diesen Anlagen", so Tom Drake, Manager Gas Power Systems bei W.W. Williams.
Als Beispiel für einen familiengeführten Landwirtschaftsbetrieb wird Statz Farms Gastgeber im Rahmen der Wisconsin Farm Technology Days 2015 sein, die vom 25.-27. August stattfinden. Die dreitägige Veranstaltung beleuchtet die neusten Trends in der landwirtschaftlichen Produktion und erwartet als eine der größten Agrarmessen im Staat mehr als 60.000 Besucher. Das neue BHKW von mtu Onsite Energy steht den Besuchern der Veranstaltung zur Besichtigung offen. Weitere Informationen dazu unter http://www.wifarmtechnologydays.com/.
Vernetzen Sie sich mit mtu Onsite Energy auf LinkedIn.com, indem Sie der Gruppe mtu Onsite Energy Power Generation Group beitreten.
Tel.: |
+1 248 560 8488
|
E-mail: |