PRESSEMELDUNG Corporate

mtu Onsite Energy liefert Strom, Wärme und Kälte für Casino in USA

Veröffentlicht am 10 März 2014

Noch in diesem Jahr öffnet das neue, als zweitgrößtes Casino in Maryland, USA, geplante Horseshoe Casino Baltimore seine Türen.

Bilder [3 Dateien, 8 MB]

  • BHKW mit Motor der mtu-Baureihe 4000
  • Deckung des Energie-, Wärme- und Klimatisierungsbedarfs für Marylands zweitgrößtes Casino

Mankato/Friedrichshafen, 10. März 2014. Noch in diesem Jahr öffnet das neue, als zweitgrößtes Casino in Maryland, USA, geplante Horseshoe Casino Baltimore seine Türen. Ein signifikanter Teil des Energie-, Wärme- und Klimatisierungsbedarfs des Projekts mit einer Investitionssumme von 442 Millionen Dollar wird von einem Blockheizkraftwerk (BHKW) mit angeschlossener Kälteanlage, einem sogenannten Trigenerationssystem, abgedeckt. mtu Onsite Energy, eine Marke der Rolls-Royce Power Systems AG, erhielt den Auftrag zur Lieferung des BHKW mit einem Motor der Baureihe 4000 sowie eines Notstromaggregats mit einem Dieselmotor der Baureihe 1600 für das Horseshoe Casino Baltimore. Diese Komplettlösung ist gleichzeitig der erste Auftrag von mtu Onsite Energy über die Lieferung eines Dieselgenerators und eines gasbetriebenen BHKW mit einem Motor der Baureihe 4000 innerhalb der USA.

Die Ausrüstung wurde über Curtis Engine & Equipment, den mtu Onsite Energy-Distributor vor Ort in Baltimore, bestellt und wird auch von diesem eingebaut. „Immer mehr US-Bundesstaaten behandeln BHKW-Lösungen jetzt so wie herkömmliche Technologien auf Basis erneuerbarer Energien,“ so Romesh Trisal, Bereichsleiter Gassysteme bei mtu Onsite Energy. „Als Lieferant für die Primärstromversorgung von Horseshoe Baltimore ausgewählt zu werden zeigt, dass mtu Onsite Energy als wichtiger Hersteller für Lösungen im Bereich der erneuerbaren Energien anerkannt wird.“

Kraft-Wärme-Kälte-Kopplungssysteme auf Basis eines Blockheizkraftwerks (BHKW) produzieren nicht nur Strom und Wärme, sondern sind auch in der Lage, Kühlleistung – etwa für Klimaanlagen – zu erzeugen. Dies alles ist mit nur einer Energiequelle möglich, etwa mit dem mtu Onsite Energy-Motor der Baureihe 4000. Das System nutzt die im Kühl- und Abgassystem des Motors enthaltene Abwärme, die andernfalls verloren ginge. Auf diese Weise lässt sich die Energie-Gesamteffizienz eines Gebäudes mehr als verdoppeln. Die Stromversorgung und Klimatisierung des zweistöckigen Horseshoe Casinos werden durch das mtu Onsite Energy-BHKW mit einem Motor der Baureihe 4000 sichergestellt, der für die Verwendung mit Erdgas optimiert wurde. Das BHKW liefert 1.149 Kilowatt elektrische Energie (kWe) und 1.212 kW thermische Energie (Wärme) pro Stunde.

„Unser Kraft-Wärme-Kälte-Kopplungssystem spart nicht nur Kosten, sondern ermöglicht dem Horseshoe Casino Baltimore auch, seine Ziel in puncto Umweltfreundlichkeit und Energieeinsparung zu erreichen, indem die CO2-Emissionen um bis zu 50 Prozent reduziert werden,“ so Trisal. Durch die Nutzung der bei der Stromerzeugung als Nebenprodukt entstehenden Wärme geht nur sehr wenig Energie verloren. Dieses Verfahren hat verglichen mit dem Einkauf von Strom, traditioneller Klimatisierung und vor Ort erzeugter Wärme deutliche Vorteile für den Umweltschutz – darunter ein geringerer Kohlendioxidausstoß und weniger Treibhausgasemissionen. Für die Notstromversorgung fiel die Entscheidung auf ein mtu Onsite Energy Notstromaggregat mit einem Dieselmotor der Baureihe 1600. Das Aggregat hat eine Nennleistung von 450 Kilowatt und wird im Außenbereich in einer wetterfesten Schallkapsel aufgestellt.

Nach seiner Eröffnung wird das Horseshoe Casino Baltimore mit einer Spielfläche von 11.334 Quadratmetern das zweitgrößte Casino in Maryland sein. 100 Spieltische, 2.500 Spielautomaten und ein Raum für die „World Series of Poker“ mit 25 Tischen stehen dann für die Besucher bereit. Ergänzt wird das Angebot durch den Baltimore „Marketplace“ mit vielen der beliebtesten Lokale der Stadt sowie zahlreichen von Starköchen geführten Restaurants.

„Von der Planungsfirma B&R Construction Services wurde vorgegeben, wie und unter welchen Voraussetzungen das System funktionieren muss und dass es voll in den Gebäudebetrieb integriert werden muss. Als wir Näheres über die Anforderungen erfuhren, wurde klar, dass ein mtu Onsite Energy-BHKW der Baureihe 4000 kombiniert mit einem Notstromaggregat mit 1600er-Dieselmotor am besten geeignet sein würde, um diese Anforderungen zu erfüllen,“ so Gary Farmer, Ingenieur im Bereich Energieerzeugungsanlagen bei Curtis Engine Equipment, Inc. „Unsere Kunden erwarten Flexibilität, Zuverlässigkeit und Effizienz. Daher empfehlen wir häufig Produkte von mtu Onsite Energy, um diese Erwartungen zu erfüllen.“  
Wolfgang Boller Leiter externe Kommunikation, Pressesprecher Regional- und Wirtschaftsmedien
Tel.:
+49 7541 90 2159
E-mail: