PRESSEMELDUNG Corporate

Aus Bildung wird Zukunft

Veröffentlicht am 14 Juli 2014

Der Einspritzsysteme-Hersteller L’Orange veranstaltet am Samstag, 19. Juli, von 9 Uhr bis etwa 14 Uhr, den „Tag der Ausbildung“ im Produktionswerk Glatten.

Bilder [1 Dateien, 534 KB]

  • L’Orange lädt Schüler und Eltern zum „Tag der Ausbildung“ ein

Glatten, 14. Juli 2014. Der Einspritzsysteme-Hersteller L’Orange veranstaltet am Samstag, 19. Juli, von 9 Uhr bis etwa 14 Uhr, den „Tag der Ausbildung“ im Produktionswerk Glatten. Ohne Voranmeldung können interessierte Schülerinnen und Schüler sowie ihre Eltern hinter die Kulissen des Unternehmens blicken. Vor Ort wird den Besuchern der Ausbildungsberuf zum Industriemechaniker bei L’Orange vorgestellt. „Wir bieten eine sehr praxisnahe Ausbildung an und wollen unseren Besuchern zeigen, welche umfassenden Möglichkeiten Auszubildende bei uns haben“, so Bettina Wittendorfer, Personalleiterin der L’Orange GmbH. Das Tochterunternehmen der Rolls-Royce Power Systems AG stellt in Glatten Einspritzsysteme für Großmotoren her, die beispielsweise in Lokomotiven und Schiffe eingebaut werden.

Neben der Präsentation des Unternehmens können die Besucher auch an einer ausführlichen Werksführung teilnehmen, um einen exklusiven Einblick in die Produktionsprozesse bei L’Orange zu erhalten. An den Infoständen stehen Ausbilder und aktuelle Auszubildende Rede und Antwort zu den Rahmenbedingungen, Inhalten und Bewerbungsprozessen.

Der „Tag der Ausbildung“ richtet sich an Schulabgänger aller Schularten und auch an Umschüler. Im Glattener Werk arbeiten derzeit 750 Mitarbeiter, davon   48 Auszubildende. Wer L’Orange als potentiellen Ausbildungsbetrieb für sich entdeckt hat, kann sich direkt per Mail an personalwesen@lorange.com wenden. Bewerbungsschluss für Ausbildungen und duale Studiengänge mit Start 2015 ist im September 2014.
Arnd Pless Marketing- und Kommunikationsmanager
Tel.:
+49 711 82609 3050
E-mail: