PRESSEMELDUNG Corporate

mtu stellt neue Automation und neue Brückenkomponenten vor

Veröffentlicht am 05 Oktober 2012

Die Tognum-Tochter MTU Friedrichshafen GmbH stellt auf der Yachtmesse Salone Nautico Internazionale in Genua (Piazzale Marina scoperta, Stand F2) vom 6. bis 14. Oktober das neue Automationssystem Blue Vision New Generation vor.

Bilder [2 Dateien, 2 MB]

  • Neues Automationssystem Blue Vision New Generation für mtu-Motorbaureihen 2000 und 4000
  • Neue Brückenkomponenten im Pininfarina-Design

Friedrichshafen/Genua, 5. Oktober 2012. Die Tognum-Tochter MTU Friedrichshafen GmbH stellt auf der Yachtmesse Salone Nautico Internazionale in Genua (Piazzale Marina scoperta, Stand F2) vom 6. bis 14. Oktober das neue Automationssystem Blue Vision New Generation vor. Es handelt sich um ein Automationssystem zur Überwachung und Fernsteuerung von Antriebsanlagen mit mtu-Motoren der Baureihen 2000 oder 4000. Es wird sowohl in einer einfachen, nicht-klassifizierbaren (Blue Vision Basic New Generation) als auch in einer erweiterten, klassifizierbaren Version (Blue Vision Advanced New Generation) angeboten. In einer späteren Ausbaustufe wird Blue Vision Premium New Generation die umfangreichste Version darstellen. Das Automationssystem wird bereits in einer 34-Meter-Yacht des italienischen Yachtbauers Sanlorenzo im Feld erprobt. Die Halbverdrängeryacht des Typs SL 104 ist ebenfalls in Genua zu sehen (Berths Pier F). Angetrieben wird die Yacht von zwei mtu-Motoren des Typs 16V 2000 M93 mit einer Leistung von je 1.790 kW.

Darüber hinaus zeigt mtu ein Steuerpult für Yachten mit einer Designstudie neu gestalteter Brückenkomponenten. Die Komponenten wie Fahrhebel, Displays, Bedientableau und Instrumente wurden vom italienischen Designer Pininfarina gestaltet. Mit diesem einheitlichen, edlen Erscheinungsbild trägt mtu den exklusiven Ansprüchen der Yachtkunden Rechnung. Die Komponenten im Pininfarina-Design lassen sich in jedes Steuerpult einbauen, eignen sich daher auch für eine modulare Bauweise bei Serienyachten. Sie könnten mit dem neuen mtu-Automationssystem Blue Vision New Generation kombiniert werden.
Wolfgang Boller Leiter externe Kommunikation, Pressesprecher Regional- und Wirtschaftsmedien
Tel.:
+49 7541 90 2159
E-mail: